处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔 vs ARM:未来的移动技术之战 (1)

英特尔 vs ARM:未来的移动技术之战 (1)
来源:搜狐数码 时间:2014-01-31
1月29日消息,高通、三星、联发科和Nvidia都是目前的移动 芯片 制造商,他们的市场份额综合占到了所有智能手机和平板电脑芯片的绝大多数。与此同时,他们还有一个共同之处,那就是旗下的CPU硬件都是基于ARM的Cortex-A系列所打造的。英特尔也许依然是PC和Windows市场的主宰,但这家公司在移动市场上的境况就要严峻得多了——只有一小部分不那么成功的Windows平板和手机使用了他们的芯片产品。ARM是如何占领整个智能手机市场的?英特尔又能做什么才能挑战ARM的霸主地位呢?科技网站Android Authority日前就对这些问题进行了探究: 英特尔需要一场胜利英特尔在移动市场上的位置比较靠后,这基本上是肯定的,几乎每一位市场分析师都认为这家科技巨头选择的方向是错误的。根据Gartner在去年年尾公布的报告,平板电脑在2014年将获得43%的增长,而手机也会增长5%,而PC和笔记本的销量预计会再下滑7%。 从图中的数字可以看出,平板电脑市场在今年几乎会追赶上PC的出货量,而智能手机市场更是在两者之上。从事后分析来看,英特尔在几年前就该进入移动市场,但他们却一直在一个持续负增长的市场当中保持着主导地位。再说经济问题,英特尔近的一次盈余电话会议让我们对情况有了一个更加精确的理解。这家公司的年营业收入和净收入都在下降,幅度分别是16%和13%。而从好的一面看,他们的收益保持了相对的稳定,只下降了1%。这组数据表明英特尔在竞争当中的花费更多了,但也有可能是低迷的PC市场并没有如许多人所料想的那样伤及到英特尔的收益。英特尔数十亿美元的收益并没有显露出会随时消失的迹象,但如果PC市场持续萎缩,这份自满肯定会带来麻烦。想要证明自己的芯片能够真正和ARM相抗衡,英特尔还有很长的一段路要走。但目前来看,成功依然可望而不可及。为什么ARM如此成功? ARM的故事和英特尔没什么不同。这家总部位于剑桥的公司从一开始就推动着智能手机的革命。早在上世纪90年代初,ARM就开始为苹果设计CPU了。但是,ARM的胜利并非仅仅来自于好的关系。他们对于低功耗处理器的注重被证明和智能手机是绝配,而英特尔在对自己的产品进行瘦身上面依然困难重重。商业模式也许是造就了ARM这份成功的更加重要的因素。不同于英特尔,ARM不负责生产,只是把自己的知识产权出售给其他公司。有远见的企业,比如高通,也对ARM的成功有所帮助。通过ARM的设计,高通制造出了市场上为完善的移动芯片。 通过依赖于全球市场自发性的订单而非对未来需求进行预测,ARM和他们的合作伙伴已经改变了硬件开发的性质。英特尔,以及其他厂商,都未能对未来进行准确预测,来给予智能手机开发者所真正想要的东西。新的战场:64位、能效和“下一代”性能当然,上面这些都已经过去了。英特尔现在对于移动市场付出了更多的关注,也已经把一系列低功耗的Atom移动处理器推向了市场。目前,还没有什么能够打破ARM的压制地位,但英特尔的确还有一个新的产品系列即将到来。首先是Bay Trail,一款22nm 64位平板芯片,分为四核和双核两个版本。Bay Trail是英特尔首款真正意义上的顶级移动芯片,它配备了来自于Ivy Bridge架构的集成显卡,以及和ARM Cortex A15相当的CPU性能。总体上看,Bay Trail的表现预计会在骁龙800和600之间,对比平庸的Clover Trail架构是个显著的改善。英特尔总裁近向投资者透露,首款装备了该技术的Android平板会在今年二季度问世。再看远一点,英特尔将会在今年下半年推出Cherry Trail架构芯片,从而成为首家推出14nm芯片的厂商。在14nm制作工艺下,Cherry Trail预计会带来显著的能效和性能提升,并可能会对基本还停留在28nm的ARM开发者们产生强烈的威胁。 英特尔也没有落下智能手机方面的技术,他们的全新Merrifield架构据称速度是Clover Trail+的两倍,同时具备LTE的支持。在下个月的MWC上,我们预计就会看到这款芯片。虽然Merrifield可能还不足以挑战ARM,但定于2015年中期推出的Broxton可能会成为英特尔的一大机会。Broxton对于英特尔来说是一次巨大的改变,因为在这个架构身上,英特尔终于把平板和智能手机技术合二为一了,这从而也让定制具体的需要变得容易得多。除了架构升级之外,Broxton更为模块化的设计应该会让英特尔可以减少推陈出新的时间以及成本,从而潜在上抵消了ARM的一大优势。通过SoFIA芯片,英特尔还计划在今年下半年把他们的Atom处理器带到入门级市场。但遗憾的是,英特尔再一次在将LTE整合到芯片上落后与对手,相关产品要等到2015年才会问世。英特尔的前景看上去可能十分光明,但ARM也准备好要推出64位处理器了。目前,他们正在开发新的ARMv8架构,首款使用该技术的处理器将会是Cortex A53。相比英特尔未来产品对于性能的重视,Cortex A53要显得温和得多。这款芯片的性能预计和老款Cortex A9在同一水平,所以它并不会取代ARM目前的高端Cortex A15。但我们应该不会感到失望:低功耗芯片会为智能手机带来超一流的续航,又或者性能上留出的空间会用来加入额外的处理核心。骁龙410预计会成为首款被智能手机所采用的64位 ARM处理器,该芯片会在今年下半年问世。 ARM首先注重的也许是节能性和低成本,但A57处理器终还是会带来新一代芯片所应具备的性能提升。我们所期待的还有未来的big.LITTLE芯片,它会将低功耗的Cortex A53和高性能的A57相结合,来达到性能和续航上的完美平衡。不过我们还得等等看Cortex A57会在何时(或者说会不会)出现。也许三星的64位芯片会率先到来。除了ARM的架构开发,他们的商业模式也在准备超越英特尔计划之外的芯片。新款骁龙805当然会保持ARM在性能表上的顶尖位置,新的Adreno 420 GPU也要比英特尔的任意产品更为令人印象深刻。同样的,Nvidia的Tegra K1宣称会基于ARM的CPU带来“家用机质量的”游戏体验;而联发科则会继续在低端、节能的ARM芯片上下功夫。英特尔目前还没有能和这些处理器相抗衡的产品。 从我们了解到的信息来看,由于高通集成了LTE的芯片还有强劲的CPU/GPU性能表现,ARM预计会在可预见的未来保持自己的优势。英特尔在平板CPU领域的发展前景越来越光明,并会率先推出64位芯片和更精细的生产工艺。英特尔对于廉价智能手机的关注也可能会获得回报,但在2015年加入LTE支持之前,他们在高端智能手机领域不太可能会对ARM发起挑战。也许英特尔还有其他感兴趣的市场?未来技术和物联网虽然英特尔几乎不可能在移动市场重现在PC领域的辉煌,但一些新型的技术领域将会需要新的芯片产品。无论是联网家居、工业技术、或者是提升生活品质的消费类产品,物联网这场革命马上就要开始了。在物联网这个令人激动的领域当中,超低功耗和连接能力是关键,ARM和英特尔也已经开始为在这个新兴市场争夺头把交椅而开足马力了。不过他们可能会遇到来自其他芯片厂商的强有力竞争,比如已经扎根在该领域的MIPS。即便在这个领域,ARM也要比英特尔一步,前者的小型32位Cortex M系列技术已经向数家厂商提供了授权。这些芯片可以被用在许多技术当中,从触屏传感器到白色家电。Cortex M0是其中领衔的超低功耗芯片,它的运行电压不到2V,功率也小于0.1W,而该系列顶端的Cortex M4则拥有更为丰富的功能。Cortex M在智能手机身上可能不会发挥多大功效,但它对未来的智能手机配件和无线低功耗设备带来了有趣的暗示。如我们所知道的,高通对于物联网概念很感兴趣,并已经展示了配备Cortex M3芯片的Toq智能手表。在另一方面,英特尔直到近才发布

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、 Avnet (安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。