处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Avago新款光电编码器AEAT-9000优化伺服电机反馈应用

Avago新款光电编码器AEAT-9000优化伺服电机反馈应用
来源:电子工程专辑 时间:2011-09-02
Avago Technologies日前宣布推出面向高性能伺服电机反馈应用的高分辨率绝对式光电编码器。该新款AEAT-9000超高精度绝对式编码器提供一流的精度,可获得平稳的电机驱动性能。该器件采模块化封装供应,适合多种不同安装需求的空间受限应用,简化设计并缩短装配时间。

Avago AEAT-9000单转编码器的分辨率高达17位,可在360度整周范围内进行精确的角度测量。该器件的模块化设计中蕴含了一个读头模块和一个高精度码盘。不同于传统的编码器,AEAT-9000编码器的模块化封装使其能够直接集成到电机中,既节省了系统成本又改善了整体性能。利用内部和外部差分信号路径,此类绝对式光电编码器体现出卓越的消噪功能,在工业环境中实现了强大的抗噪性,令其成为伺服电机、工业及船用阀门控制应用、高精度测试与测量设备、工厂自动化设备等领域的理想选择。

鉴于2通道真正差分正弦/余弦输出模式和增量式A/B模拟输出,每转可得到2048个计数,这些AEAT-9000编码器提供高精度的定位功能。该多种输出格式提供了支持绝对与增量位置信息的灵活性。此外,该编码器采用了光电检测器,以便进行径向和倾斜补偿。

AEAT-9000编码器的其他特点

●片上插补和代码校正,可补偿安装容差

●可为向上/向下位置计数器选择方向

●跟踪监测LED灯水平位的内置监控器

●提供LED劣化错误输出

●-40至115℃工作温度范围

产品供货情形

Avago直接销售渠道及全球分销合作伙伴现在可提供AEAT-9000绝对编码器样品及产品。