处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Exar推出重拳产品进军电源模块市场

Exar推出重拳产品进军电源模块市场
来源:EEWORLD 时间:2014-01-28

XRP9710/11是业界低高度的高密度电源模块

的高性能混合信号元器件和数据管理解决方案提供商 Exar公司(NYSE:EXAR),近日发布两款多路输出,同步降压的可编程电源模块XRP9710 和XRP9711,电压输入范围为5V-22V,提供业内电源密度和2.75mm的低高度。两款 芯片 在紧凑型12x12x2.75mm封装下,提供两路集成MOSFETs, 电感器,和内部输入和输出电容器的稳压模块,每路支持高达6Amps的负载。革命性的XRP9711还提供两个控制器输出,每个控制器可以驱动的负载高达30Amps,使其成为业内首款可以同时提供两个全集成通道和两个控制器输出的电源模块。XRP9710和XRP9711是无需牺牲产品性能便可以实现遥测,重新配置和快速上市的小封装全系统电源解决方案。

XRP9710 和XRP9711是Exar PowerXR  可编程电源管理产品家族产品,可以应用获奖的数字电源技术和设计工具。两款全新的电源模块支持兼容SMBus的I2C总线,支持板上和远程配置,状态监测和报告,故障指示等功能。无需任何外部元器件,实现从0.6V 至5.5V的电压输出。XRP9710 和XRP9711加载了发布的PowerArchitectTM 5.1设计工具,使得客户能充分利用PowerXR 技术。

“Exar电源模块几乎将市面上现有的从12V转换而来的6A模块的尺寸减半。”Exar公司电源管理产品副总裁James Lougheed表示。“由于高2.75mm,系统设计师可以选择将这些模块安装电路板的背面,包括电信插卡和PCIe卡等,或用于其他空间受限的设计。XRP9711还将高密度双电源模块与可编程双控制器结合起来,在类似于今天要求更多电压轨和更高电流的FPGAs 和SOCs的系统中实现高达30Amps输出。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow( 艾睿 )、Chip1stop、Onlinecomponents、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。