处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

芯科实验室推出先进单芯片多媒体解调器产品

芯科实验室推出先进单芯片多媒体解调器产品
来源:电子发烧友 时间:2012-06-14

Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)宣布推出视讯广播产业中先进的单晶片多媒体解调器产品,能简化开发人员对于iDTV、机上盒(STB)和Blu-ray/DVD录影机等产品设计。新型Si2169晶片是首颗整合新兴DVB-T2标準、高阶DVB-S2标準和现有DVB-T、DVB-S、DVB-C标準的CMOS单晶片解调器,支援地面、卫星和有线TV广播。同系列的另一成员Si2168是与Si2169接脚相容的DVB-T2/T/C解调器,用于地面和有线TV广播。

Si2168/69解调器提供业界先进DVB-T2地面广播效能,即使在严苛的接收条件下也优于其他DVB-T2解调器,同时也完全符合NorDig2.2.1和D-Book7规範。新型解调器为所有DVB-T2传输模式都提供较高的回波效能,即使在挑战的回波条件下也具备业界快DVB-T2通道锁定时间。实际上,Silicon Labs採用特有架构减少DVB-T2锁定时间来达到业界水準,而其他的解调器通常需要较长时间才能锁定不同通道。

当与Silicon Labs市场的硅晶电视调谐器配合使用时,Si2168/69解调器能提供从射频到基频的完整视讯前端解决方案。同时,Si2168/69架构极为灵活,能支援其他调谐器选择,包括基于MOPLL的模组和标準中频(IF)地面硅晶调谐器。

Silicon Labs副总裁暨广播产品线总经理James Stansberry表示:「採用我们已验证的数位解调架构,Si2169为每种数位媒体类型实现了优异的接收效能,同时也降低了视讯前端设计的复杂性、功耗和成本。下一代DVB-T2/S2多媒体支援和单晶片整合技术,使得Si2169成为业界灵活性和效能的解调器解决方案。(拓展阅读: 电子元器件 )

Si2168/69晶片是小尺寸的数位电视及多媒体解调器,可以直接用于TV/STB主机板或嵌入到模组中,因此成为超薄iDTV设计的理想选择。Si2168/69晶片不需要特殊的昂贵元件,简化了系统BOM,降低系统成本。新型解调器仅需两个供电源,是业界计算密集型DVB-T2模式下省电的晶片(典型值为450毫瓦)。

Si2169和Si2168解调器现可提供样品并已量产,採用7mm x 7mm 48接脚QFN封装。于一万颗採购量时,Si2169和Si2168单价分别为9.94美元和7.92美元。同时Silicon Labs为视讯前端设计提供了完整的评估平台,包括DVB-T2/T/C/S/S2 Si2169 EVB,内含业界的Si2176混合调谐器;以及DVB-T2/T/C Si2168 EVB,内含Si2146数位调谐器。