处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

CES 2014热门趋势充分展现Imagination的技术前景

CES 2014热门趋势充分展现Imagination的技术前景
来源:我爱方案网 时间:2014-01-26

【导读】CES2014热门趋势充分展现Imagination的技术前景,从可穿戴设备到4K电视等多款产品均采用PowerVR、MIPS和Ensigma处理器。Imagination的SoC合作伙伴运用Imagination的SoCIP,为这些的消费性电子产品带来了更丰富的创新功能,以推动未来消费者的使用体验。

2014年1月26日——ImaginationTechnologies(IMG.L)表示,今年国际消费电子展(CES2014)展出的许多产品广泛采用了该公司的技术。从物联网(IoT)和可穿戴设备,到的移动电话、平板电脑以及UltraHD4K电视,Imagination的技术在这些各式各样的产品中都扮演着核心角色。

Imagination的SoC合作伙伴运用Imagination的SoCIP,为这些的消费性电子产品带来了更丰富的创新功能,以推动未来消费者的使用体验:

•PowerVR多媒体IP,包括图形处理器(GPU)和视频/视觉处理器(VPU),可实现流畅的使用者界面、丰富的图形功能与高品质的视频与影像处理
•MIPSCPU可用来开发超低功耗可穿戴设备与IoT、先进网络、智能媒体播放器等各种产品
•Ensigma无线电通信处理器(RPU)可提供广泛的连接技术(Wi-Fi、蓝牙)和广播(电视、收音机)功能
•FlowCloudIP可实现设备对设备以及设备对云端应用程序,包括音频与V.VoIP/VoLTE解决方案
•Caskeid低延迟无线多房间音频平台

可穿戴设备与物联网

在今年的CES中,可以清楚看到可穿戴设备与IoT的革命已经启动,而且Imagination的技术将在其中扮演重要角色。CES展出的产品包括Yifang、Tomoon、SmartQ和Geak等多家公司采用MIPS架构开发的智能手表——目前在中国都已正式出货。其他的产品还包括采用PowerVR图形处理器的智能眼镜。除了众所周知的GoogleGlass之外,其他相关产品还包括LumusDK-40、VuzixM100、爱普生MoverioBT-200AR、XOne安全眼镜、ReconInstrumentsSnow2滑雪护目镜等。

Imagination展示了MicrochipTechnology的32位元PIC32MZMCU,这款产品采用MIPSmicroAptiv开发,具备同类的性能与代码密度,是可穿戴与IoT设备的理想选择。

在CES中还可看到多家聚焦于可穿戴应用的新创业者,Ineda是其中之一。该公司将多种ImaginationIP内核整合在其超低功耗可穿戴处理器(WPU)SoC中。Ineda不仅展示了MIPS架构优异的低功耗特性,使其能推出突破性的元件,同时还创下了首次开发SoC的短时间记录,充分展现出Imagination是 芯片 设计厂商的IP合作伙伴,可为他们提供品质的IP,以便能在短的上市时间内完成产品开发。

移动电话与平板电脑

CES中有多款采用PowerVR图形与视频技术开发的手机与平板电脑,包括宏基IconiaA1-830和华硕TransformerBookT100;华硕ZenFone4、5和6;华硕PadFonemini和PadfoneX2014;Commander3D平板电脑;HaierPadH6000FullHDPhablet;Hampoo3D平板电脑;KoganAgoraHDMini3G;联想ThinkPad8;MeizuMX3智能手机;Pipo平板电脑以及其他多款产品。

PowerVR图形技术也内置于多款推出的移动应用处理器SoC中,包括Broadcom的M320参考设备与联发科技的MT8135开发平台、全志科技的新款A80SoC和OptimusBoard,以及采用全志A31/A31s处理器开发的4G平板电脑。

Verizon推出的新款Kurio7x4GLTE平板电脑则采用MIPSCPU,其中配备了SequansVZ20QEZLinkLTE模组。另一款内置MIPSCPU的产品是Verizon首次推出支持LTE的自有品牌平板电脑Ellipsis7,其中采用了AltairSemiconductor的FourGee芯片组。

随处可见的UltraHD电视

Imagination展示了可用来开发UltraHD4K电视的多项技术,包括HEVC(H.265)解码,这是4KTVGPU的关键技术。展场中有多款采用PowerVR图形技术的电视产品,包括LGWebOS电视,其中内置瑞昱支持4K功能的RTD2995SoC,以及也同样采用MIPSCPU的TCLRokuTV。

此外,Qualcomm发布适用于UltraHD智能电视、智能机顶盒以及智能数字媒体适配器的Snapdragon802处理器,其中内置了Imagination的EnsigmaIP,以实现全球广播电视解调功能*。

多房间音频体验

Imagination旗下子公司Pure展示了新款连网扬声器与收音机,其中均内置Imagination的EnsigmaRPU和Caskeid音频同步技术。Pure的JongoT6无线多房间扬声器获得2014年消费电子展的创新设计与工程奖,反映出PureJongo系列产品与Caskeid技术正快速赢得无线音频的领导地位。

连网汽车产品

从先进驾驶辅助系统(ADAS)和显示屏、到汽车资讯娱乐产品,Imagination的解决方案都是汽车应用的理想选择。在CES,TI展示基于该公司‘Jacinto6’车载OMAP™处理器的汽车参考设计,此处理器中采用了PowerVRGPU。这款参考设计已获得多家厂商的肯定,包括HARMAN和PanasonicAutomotiveSystemsCompany。Mobileye也展示该公司的MIPS-basedADAS技术,并宣布已将其防撞系统与Accel的VOYAGER连网汽车智能手机整合在一起。

推动未来连网世界的实现

Imagination的MIPSCPU已广泛用在可推动未来连网世界实现的网络解决方案中。在CES,QualcommAtheros展示了一系列由制造商推出的MIPS-based连接性产品。此外,在现场展示的还有Lantiq的MIPS-based家用连接解决方案、Cavium基于其MIPS-based64位元OCTEON和OCTEONFusionSoC开发的家庭云解决方案。

在CES展会期间,还有多家主要品牌厂商展出许多采用Imagination技术开发的其他产品。

Imagination市场营销执行副总裁TonyKing-Smith表示:“在CES期间莅临我们展台参观的策略伙伴、客户与分析师人数创下新高,我们对此感到非常高兴。今年的展会显示出电子产业正朝新的阶段迈进,而Imagination已为此产业转移做好准备。多年来,我们一直讨论可穿戴设备、IoT和UltraHD这些新趋势,同时我们也大量投资开发能实现这些产品的IP产品组合,以期能让相关产品以合适的价格与性能组合推向市场。我们对于我们的SoC、OEM和应用程序伙伴预计在2014以及之后推出的产品感到非常兴奋,运用我们业界的技术将能推动下一波的电子创新。”

接下来,Imagination将参与2014年全球移动通信大会(MWC),会进一步发布SoC相关的新产品信息,以及采用ImaginationIP开发的终端产品。

关于ImaginationTechnologies

ImaginationTechnologies是的多媒体、处理器和通信技术提供商,开发并授权市场的丰富处理器解决方案,包括图形、视频、影像、CPU和嵌入式处理器、多标准通信、跨平台V.VoIP和VoLTE,以及云互连技术。这些用来开发系统单芯片(SoC)的硅和软件知识产权(IP)解决方案拥有完善的软件、工具链和生态系统支持。目标市场包括移动电话、联网家庭消费产品、移动和平板电脑、车载电子产品、网络、电信、医疗、智能能源和连网传感器。Imagination的授权客户包括多家的半导体制造商、网络厂商和OEM/ODM厂商。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。