处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ST互连性微控制器STM32F0x2技术细节曝光

ST互连性微控制器STM32F0x2技术细节曝光
来源:21ic 时间:2014-01-24

意法半导体(STMicroelectronics)进一步扩大基于ARM® Cortex™-M0 处理器内核的STM32 F0微控制器的产品阵容,新款产品支持下一代智能设备和联网产品的无晶振(Crystal-less)USB设计、精确感测和智能电源管理功能。

STM32F0x2新系列产品具有其它ARM Cortex-M0微控制器所不具备的功能,例如自校准时钟系统支持CAN和全速USB 2.0控制器,简化设计、节省外部电路。其它USB功能包括支持充电器检测和连接电源管理。其中充电器检测让电池供电装置能够更灵活地优化充电周期,而连接电源管理通过提升系统控制节省电能。模拟和数字I/O使用独立的电源域,支持低电压操作,同时为模拟外设精确感测功能提供更高的动态电压范围。

意法半导体微控制器产品部总经理Michel Buffa表示:“我们高效的STM32 F0系列的产品带来更多的重要功能并优化成本,很好地衔接了8位和16位微控制器与广泛应用的STM32 F1 Cortex-M3系列产品。现在,通信网关、智能装置、物联网应用、消费电子(例如智能手机和游戏机)可利用STM32 F0新产品提供更高的能效、更低成本、更好的易用性和更强大的功能。”

STM32F0x2系列配备16到128KB闪存,采用20到100引脚TSSOP、LQFP、 UFQFPN、UFBGA、WLCSP封装或裸片供货。

为帮助设计人员使用这些新的微控制器,意法半导体同时发布了新微控制器专用的开发硬件,其中包括一个评估板和一个低成本探索套件。作为很有价值的辅助开发工具,意法半导体还提供一个全速USB函数库。新系列产品支持CooCox CoIDE Free和 Open ARM Cortex MCU开发工具。

STM32F0x2现已量产,STM32F072C8U6 (64KB款采用UFQFPN48封装)已开始供货。

STM32F072B-DISCO探索套件和 STM32072B-EVAL 评估板均已上市。

技术细节:

集成在的STM32 ARM Cortex-M0的12Mbps USB 2.0全速接口拥有自己的48 MHz振荡器,可替代外部晶振生成USB协议所需的精确时钟信号。除USB 2.0接口外,新产品还支持USART、I²C、I²S、HDMI CEC和ISO 7816标准接口。STM32 F0新产品让开发人员能够提高系统集成度,降低成本,突破旧的专有的8位或16位微控制器对USB或USB控制器市场强加的性价比限制。

新微控制器的目标应用包括接口转换器,例如USB转 USART、智能读卡器的USB转ISO 7816、鼠标的USB转 I²C、工业自动化设备的USB转CAN、智能手机配件音频流传输用USB转I²S或者使用音频作为控制器接口的游戏应用。

这些器件的主电源电压范围为2.0V-3.6V,部分I/O端口采用独立电源,低工作电压1.65V。这些独立的电源域允许端口直接连接数字电路,例如,应用处理器的低压CMOS I/O,无需电平转换器,同时可为模拟外设提供高达3.6V的独立电源,保持全部电压范围,从而优化感测精度。

新器件采用意法半导体的超低漏制造工艺,功耗极低。此外,新产品提供四种电源管理模式,包括USB SUSPEND模式、 STOP模式(电流降至5µA,唤醒时间4.2µs)、STANDBY模式(微控制器功耗仅2.5µA)。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。