处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

借力打力求创新,中国本土IC设计业出路+(1)

借力打力求创新,中国本土IC设计业出路+(1)
来源:赛迪网 时间:2012-06-12
【赛迪网讯】6月7日消息,中国电子信息产业要实现真正的自主创新,打破缺“芯”局面是一个重要体现。有数据表明,中国本土设计、生产的IC产品只能满足国内24%的需求,高端通用芯片基本依赖进口,2011年中国为整机配套的关键器件(芯片、基础软件和显示屏)中仅IC一项的进口额就达到了近1万亿元。就像有人担忧的,一场金融危机不仅没有削弱美国、韩国等世界IC强国的地位,反而强化了其技术性和产业主导权。中国IC设计产业有被国际厂商再次远远抛在后面的危险!

实力弱小的中国本土IC设计业如何迅速成长,缩短与国际水平的距离,提高抗风险能力呢?“借力打力”实现创新恐怕是一条比较现实的出路。即将参加于2012年6月20-21日举办的深圳(国际)集成电路技术创新与应用展(China IC Expo,简称CICE)的国内家纯12英寸大型Foundry企业上海华力微电子有限公司的总裁资深顾问兼销售总监谢宁博士指出:“我们认为在IC行业里,任何的创新都必须以合作为前提。”同样将参展CICE的处理器内核提供商MIPS和IC设计服务知名企业芯原微电子等对此表示非常认同。

他们都认为,中国IC设计界应找准技术合作伙伴,形成自己的差异化产品和方案,同时充分发挥贴近本土市场、提供定制化设计和展现快速反应服务能力等优势,从细分领域开始,在与国际半导体巨头的同台竞争中不断发展壮大。让我们来看看作为这几家知名的产业链上游技术/服务提供商将在本届“CICE”(www.chinaicexpo.com)中给我们带来什么创新产品/服务和理念?

收购仍限于传言, MIPS看重中国客户

将盛装亮相6月深圳CICE的MIPS公司目前正处在各种“被收购”传闻的风口浪尖,甚至有不少声音希望中国公司或政府收购MIPS公司,这样中国就有了自己的处理器内核。对此,MIPS中国区市场总监费浙平没有正面予以回应,而是表示:“非常感谢大家对于MIPS的关注!MIPS将一如既往地将中国IC设计公司作为我们的Tier-1客户,给予好的支持。参加此次‘CICE’主要有两个目的:1) 展示MIPS在移动领域的进展成果;2)寻找更多的合作伙伴,推动新兴的智能电视应用生态系统的建设。”

在本次展会MIPS的展台,您将看到基于Android 4.0系统的手机和平板电脑样机演示,其中的移动处理芯片来自君正和炬力。另外,MIPS还将展示智能电视方案,侧重点在内容和应用的创新上,如图形、电视游戏。

费浙平认为,智能电视应用的创新,主要是对应用程序(APP)而言,但电视和手机并不同,很难直接把用于手机的应用程序直接搬到电视,手机有几十万个APP可用,但对于电视来说,有几十个、几百个就够了,但必须是精品,适合观看操作。

目前关于智能电视应用的创新,很少有内容应用是专门为电视而做的。费浙平透露了他的一个想法:“MIPS现在想做一件事,就是推动开发者专门为电视设计和优化APP。我们打算给APP开发者提供免费开发包,即一个电视测试平台,类似机顶盒,使得做出来的内容和APP从一开始就融入了电视内容的基因。当然,出于成本考虑,我们会稍微设置一下门槛,即申请者必须经过认证是确实为电视开发APP的个人或组织。欲了解详情,请来MIPS的展台咨询。”

另外,在广阔的移动设备市场,MIPS保持积极进取的态度,在获得Google支持方面进展十分顺利,发布的 Android官方 Natvie Development Kit (NDK) 中就包括了完整的 MIPS架构,这样采用本地代码开发的 Android 应用程序现在能轻松地被移植到 MIPS-Based™ 设备。这对君正、炬力这种基于MIPS架构的本土移动应用芯片厂商及其客户来说无疑是很大的利好。

同时会亮相本次“CICE”的北京君正是全世界个发布Android 4.0平板量产产品的厂商,去年12月此消息一出,很多人质疑消息的真实性。通过MIPS的协助,君正得以能够与Google直接联系,君正的很多工程师甚至直接在Google公司工作了一段时间,近水楼台先得月,君正能够个做出来也就不奇怪了。而基于ARM平台的本土移动处理器厂商则不可能享受这种级别的待遇,如上面提到的Android 4.0平板方案,这些公司直到今年2月才正式推出。(拓展阅读: IC全球采购网 )

去年12月5日,Google移动业务高级副总裁Andy Rubin发表言论并祝贺由MIPS和北京君正共同推出的全球首款Android4.0平板电脑--艾诺NOVO7以99美元的低价登陆海外市场。该平板采用君正基于MIPS架构的JZ4770移动应用处理器芯片,其中内置XBurst CPU,主频达到1GHz, 内置GC860GPU图形处理器,具有强大系统性能和低功耗的特点。Google首发4.0平板,为何不选择ARM而选择MIPS?君正JZ4770又是凭什么打动了Google?去“IC创新与应用展”君正的展台一探究竟吧。

从无晶圆到轻设计,芯原微电子提供的创新价值

从无晶圆到轻设计(Design-lite),IC设计产业模式在不断发展变化,在这个发展过程中,芯原微电子等IC设计服务厂商扮演了不可或缺的角色,并对本土IC设计业的创新产生了潜移默化的影响。

在竞争激烈的消费电子市场,产品的上市时间经常成为决定胜负的关键。相比竞争对手,芯原更加强调Spec-in,即从产品定义就开始给客户提供建议,可提供从前端、后端到制造的一站式ASIC设计。芯原公司拥有丰富的IP库积累,包括ZSP、Hantro视频IP以及各种经过验证的数字、模拟/混合信号、高速接口IP库,还有支持多家Foundry制造工艺的标准单元库,能帮助本土公司快速做好SoC产品,抢占市场先机。