处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Trinity杀入AMD和Intel芯片大战前线

Trinity杀入AMD和Intel芯片大战前线
来源:赛迪网 时间:2012-06-12
随着AMD宣布推出了一款处理器,并宣称其能为计算机游戏玩家带来卓越的体验和持久的电力,AMD与其宿敌英特尔旷日持久的芯片大战便进入了新的阶段。

AMD推出的Trinity目标直指英特尔的Ivy Bridge。Trinity集成了4个CPU和1个图形处理单元(GPU),运行功耗可以达到17W——AMD宣称这一功耗将能让部分笔记本电脑运行12小时,不过目前还没有第三方机构确认这一数据。

Trinity可以在没有独立显卡的系统上处理高分辨率游戏,分辨率可达1080p,刷新频率30帧/秒。AMD还表示Trinity将CPU性能和GPU能力提升了25%。此外,Trinity还能提供AMD的防抖稳定功能,避免拍摄视频时产生的抖动。

但别指望Trinity能彻底击败英特尔。英特尔客户众多,而且这些客户已经忠实于英特尔的技术。而且,英特尔还占据了大规模生产的经济效益,能提供更强的价格竞争力,特别是在新竞争产品希望从市场上分一杯羹的时候。

节能

AMD的CPU采用了Piledriver架构,采用更节能的共振时钟网络技术,在计算时能够“循环”使用消耗的部分能量。AMD从密歇根大学研究人员创立的Cyclos半导体公司获得了该技术的授权。

研究人员采用的技术基于电量能够在数字半导体芯片中重复循环使用的原理,和动能可以再混合动力汽车中重复使用的原理差不多。因此,和传统芯片相比,该技术可以使用更少的能量实现等量的计算。

Cyclos表示,半导体设计师可以借助RCM(Resonant Clock Mesh,共振时钟网络)技术大幅减少能耗。RCM在基于网络的高性能时钟分配网中加入电感-电容振荡器,实现频率锁定的高性能准确计时,而且几乎不需消耗电量。

RCM技术不需要改变规范-设计-验证流程,能够提供快速面市的优势。Cyclos的RCM技术可以为任何标准综合布线流程增加Cyclos的IP和RCM编译器,从而进行部署。(拓展阅读: 电子元件采购 )

似曾相识

是不是好像重新经历了一次之前AMD-英特尔大战:当AMD推出速龙处理器的时候,英特尔宣布了奔腾3处理器?我想是的,就像是Trinity,速龙也提供了一定的操作优势。

例如,速龙的速度非常快,即使和600-MHz奔腾3处理器相比也不逊色。但英特尔仍然把握着更大的用户和客户基础,在市场策略方面更激进也更成功。

所以, Trinity挑战英特尔Ivy Bridge的历史是否正在重演?也许是,不过只有时间和价格才能给出答案。