处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

五大突破性技术将引爆互联网汽车浪潮

五大突破性技术将引爆互联网汽车浪潮
来源:我爱方案网 时间:2014-01-21

【导读】车联网、高级驾驶安全和信息娱乐功能正在走出豪华汽车,迅速成为竞争激烈的汽车市场中产品差异化的新战场。有分析师预测100%的新型汽车将在2025年之前实现不同形式的互联,汽车制造商也纷纷寻求的科技为大众消费者提供他们所期待先进功能。在此,我们对可以引爆互联汽车浪潮的五项突破性技术先睹为快。


博通公司无线与车载连接部门总监
Richard Barrett

1.    通过Wi-Fi实现与移动设备的无缝连接

大家在应用一些小配件或便携设备的时候,逐渐对于这些设备都要依靠Wi-Fi技术连接至其他设备或互联网的这件事情习以为常。在汽车内部,Wi-Fi能够引发变革,分析师预计在2019年之前基于Wi-Fi的应用将增长八倍。车内软件升级和新功能直接推送都可以轻而易举的实现。驾驶员可以通过智能移动设备远程检查汽车的位置、油位和里程数,并且可以接收有关汽车性能和诊断的警报。Wi-Fi技术还可以支持将移动设备中的内容无缝传输到汽车资讯娱乐系统以及后座显示屏上。

通过近推出的基于802.11ac标准的5G WiFi,驾驶员和乘客可以轻松地进行内容同步,从移动设备向车载信息娱乐系统和后座显示屏传输内容。5G WiFi还能够实现车辆以外的高速连接,通过LTE车载信息服务或者直接通过热点连接来提供互联网和云内容。

2.    通过Bluetooth Smart连接至可穿戴设备


多年以来,蓝牙已经成为免提移动电话的代名词。Bluetooth Smart的革命性意义在于消耗极少的电量实现智能移动设备与无线硬件的连接。开发者已经开始利用这一低功耗/低成本的连接法宝,在不久的将来,我们可以预见智能产品将呈现爆发式增长,从而彻底改变我们的生活。

Bluetooth Smart Ready技术可以实现产品以增量方式吸取电力,它将在实现汽车与可穿戴设备之间连接方面发挥不可替代的作用,这些可穿戴设备能够监测驾驶疲劳度、体内酒精含量和血糖含量等生物特征。日产公司近期推出了一款名为Nismo的智能手表,可准确监测车速、耗油量和驾驶员的生物特征。Nismo内置心率监视器,可以记录佩戴者的脉搏,并将其与当前车速进行比较,这种技术可以媲美专业赛车手才会使用的生物识别技术。

3.    近场通讯(NFC)轻松实现设备配对和汽车租赁

NFC技术不仅可以应用在移动支付或非接触交易相关领域,在汽车行业也具有着广阔的前景。NFC直接的应用之一是实现汽车和移动设备(例如,智能手机或平板电脑)的轻松配对。移动设备仅需轻触汽车内部的集成式传感器,即可实现设备与汽车的同步。

此外,NFC将对于实现数位密钥将发挥重要作用。汽车零部件供应商——德国大陆集团正在一个电动汽车租赁车队中测试该技术。将NFC读卡器集成到挡风玻璃即允许NFC智能手机交换身份验证、用户配置文件和汽车/诊断信息等数据。当读卡器验证授权信息后,将自动启动发动机。移动应用程序允许用户选择和预订租赁汽车,在汽车充电站预订位置,以及定位汽车。

4.    通过集成的全球导航卫星系统实时更新交通情况和追踪汽车

多年以来,驾驶员一直使用全球导航卫星系统的驾驶辅助功能,但是他们更熟悉以前的术语——GPS。随着支持全球导航卫星系统的手机不断普及时,独立的导航系统增加了更多新的功能。

随着车载全球卫星导航系统的逐渐成熟,驾驶员可以使用基于实时交通状况的路线规划、基于语音合成功能的语音驾驶提示、用于兴趣点搜素的互联网连接。一些系统通过平视显示器增强安全性,比如,将移动设备上的信息显示到前挡风玻璃上,从而使驾驶员专注于道路情况。美国弗吉尼亚理工大学近期进行的一项研究表明使用全球导航卫星系统的驾驶员的驾驶压力更小,感觉更安全,对驾驶和路面控制力更强,警惕性更高,并且行驶效率也随之大幅提升。LoJack®等高级安全产品正是依靠全球导航卫星系统技术帮助警方寻回被盗的车辆。

5.    通过车载以太网实现安全、高性能连接

以太网满足了廉价、高带宽车载连接的需求,经过数十年的发展,以太网在全球范围内得到了广泛部署,保障了全球高性能网络的可靠性。车载以太网为车载应用进行了全面优化,与传统的汽车布线相比,汽车以太网以更低的成本和更轻的布线重量提供高达100 Mbps带宽。

随着车联网的发展,用户对网络安全性的担忧也与日俱增。通过车载以太网作为车载主干网,设备/消息验证和消息加密等网络安全功能可以保护车载网络,使其有效避免恶意攻击、窃听以及安装未经授权的设备。

低成本汽车以太网的发展也意味着资讯娱乐系统等高端功能,以及全景泊车、后视摄像头和车道偏离报警等高级驾驶辅助系统可以应用到豪华汽车以外的大部分汽车上。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、 Avnet (安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。