处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

瑞发科切入高清安防市场,加入快速壮大的HDcctv联盟

瑞发科切入高清安防市场,加入快速壮大的HDcctv联盟
来源:我爱方案网 时间:2014-01-21

【导读】天津瑞发科半导体技术有限公司今天宣布,正式切入飞速发展的高清安防市场,加入快速壮大的HDcctv联盟。同步推出用于车载/民用安防的USB2.0延长线主控 芯片 NS1021,和用于行业/企业安防的HD-SDI高清传输系列芯片。

中国 北京 --- 2014年1月21日 — 专注于高速模拟电路技术及创新I/O架构的芯片设计厂商天津瑞发科半导体技术有限公司今天宣布,正式切入飞速发展的高清安防市场,加入快速壮大的HDcctv联盟。同时,瑞发科半导体还宣布推出应用于车载/民用安防的USB2.0延长线主控芯片NS1021,以及应用于行业/企业安防的HD-SDI 高清传输TX芯片NS2101T和RX芯片NS2110R。

HDcctv联盟由一些创新企业共同成立,目的是满足市场对通过传统监控基础设施传输质量高清视频以及业界对多厂商互联操作性的需要。HDcctv联盟执行董事Todd Rockoff 对于瑞发科半导体的加入表示欢迎,他说:“我期待着瑞发科半导体对高清安防监控的技术发展和市场推广做出重要贡献。”

瑞发科半导体布局于移动存储、移动终端、安防监控的“交钥匙”式完整方案。初期作为USB 3.0的“一站式”芯片方案的提供商,已成功量产了拥有自主知识产权的USB 3.0系列芯片:USB 3.0-SATA移动硬盘主控NS1068/1068X,USB 3.0 U盘主控NS1081/1081S,和USB 3.0 读卡器主控NS1081C。

在安防监控领域,瑞发科半导体致力于提供高性能和低成本的芯片创新方案,推动民用安防市场和企业安防市场,实现从标清到高清的飞跃。面向车载/民用安防应用,瑞发科半导体成功量产了USB 2.0 延长线主控芯片NS1021。它可以无衰减地传输USB 2.0信号,传输距离长达50米,支持USB 线缆、同轴电缆、CAT5/5e/6网线、双绞线等多种线材,现已被多家国内车载/民用安防系统厂商采用并规模量产。面向行业/企业级HD-SDI高清安防应用,瑞发科半导体推出了代HD-SDI接口芯片,其中包括TX芯片 NS2101T和RX芯片 NS2110R,性能上与国际知名大厂的同类芯片看齐。

在2014年,瑞发科半导体还将推出集成度更高的第二代HD-SDI控制芯片,兼容HD-SDI与HDcctv的标准,支持视频和音频传输,以及控制信号的反向传输,并且还同时支持同轴线缆和CAT5/5e/6网线。这个革命性的低成本、高性能HD-SDI解决方案将突破原来受限于国外昂贵芯片、专用HD-SDI同轴电缆和连接器等HD-SDI产业发展的瓶颈,极大推动高清安防产品的应用,获得更大的市场份额。

关于天津瑞发科半导体技术有限公司

天津瑞发科半导体技术有限公司成立于2009年,由多名归国硅谷半导体技术专家和本土资深半导体营销行家创立,在发展过程中获得了君联资本(原联想投资)、赛富投资基金、联想之星等全球著名产业风险投资基金支持。公司位于天津华苑高新区,并在深圳设有销售和客户支持办公室。

瑞发科公司专注于开发和行销基于高速模拟电路技术并具有完全自主知识产权的集成电路、软件、整体解决方案。公司拥有的高速模拟电路设计技术,先进SOC芯片设计和量产经验。凭借完全自主设计的USB3.0,SATA1/2/3,PCIE,HD-SDI,HDMI,Displayport,MIPI,Thunderbolt(Lightpeak)等 PHY IP,瑞发科公司正全面研发针对移动存储、移动终端、安防监控和新一代多媒体显示市场的“交钥匙”式完整方案。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future( 富昌 )、 Avnet (安富利)、 Arrow (艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。