处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

罗姆第二代SiC-SBD,实现业界小的低VF

罗姆第二代SiC-SBD,实现业界小的低VF
来源:电子工程专辑 时间:2012-06-12
日本知名半导体制造商 罗姆 株式会社面向太阳能发电功率调节器、工业设备、服务器和空调等的电源电路,开发出实现业界小正向电压(V F =1.35V)的第二代SiC(Silicon Carbide:碳化硅) 肖特基势垒二极管 SCS210AG/AM ”(600V/10A)。

与传统产品相比,正向电压降低了10%,非常有助于各种设备实现更低功耗。生产基地在ROHM Apollo Co., Ltd.(日本福冈县),从6月份开始出售样品 (样品价格500日元/个)并陆续量产。

近年来,在工业设备、太阳能电池、电动车以及铁路等电力电子技术领域,与Si元件相比,电力转换时损耗少、材料性能卓越的SiC元件/模块的实际应用备受期待。罗姆于2010年成功实现了SiC-SBD和SiC-MOSFET两种SiC元件的量产,于2012年3月在世界上率先成功将“全SiC”功率模块投入量产等等,产品开发在行业中遥遥。

如今,SiC-SBD已经逐渐在世界范围内广泛量产,但形成通态损耗的正向电压长期维持在1.5V的状态,市场上为了追求更低损耗,要求降低正向电压。(拓展阅读: 电子元件采购 )

通常,正向电压降低反向漏电流就会增加,罗姆通过改善工艺和元件构造,在确保极低漏电流的基础上成功降低了正向电压。特别是正向上升电压较低,有望改善一般使用频率较高的低负载状态下的效率。

新系列首先从600V-10A的产品开始量产,今后将逐步扩大产品阵容。计划在数月内开始1200V产品的量产。

本产品将在6月19~21日在上海世博展览馆举行的电力电子、智能运动、可再生能源与能源管理等技术的专业展会“PCIM-ASIA 2012”上展出,欢迎届时莅临参观。

<特点>

高速开关,低V F ,与传统的Si产品相比,损耗显著降低

不仅实现了只有SiC才能实现的高速开关,而且正向电压更低,与传统的Si材质快速恢复二极管相比,损耗显著降低。


<规格>