ROHM(罗姆)长期以来一直注重强化在飞速增长的新兴国家以及亚洲各国的销售网络,积极扩大日本国外市场销售。这些地区中,中国是重要市场之一。公司为密切应对客户需求,以上海、深圳、大连、香港为首开设了22 个业务网点,同时陆续扩建分销商网络。并且,公司积极完善体制,在上海、深圳都设有设计中心和QA中心,针对中国市场进行产品开发、由FAE 成员提供设计支持等,满足客户的各种各样需求。
近年来,由于全球经济景气整体减速,呈现增长的市场(如智能手机以及平板电脑等)空间有限。尽管如此,ROHM在中国市场的销售业绩仍取得大幅提高。今后,在中国前景看好的领域有很多,除智能手机和平板电脑之外,还包括趋向IT化发展的汽车相关机器、向变频化加速发展的家电市场、为节能环保做贡献的LED照明市场、以及以伴随中国工厂自动化进程而日趋高规格发展的工业机械和基础设施为代表的工控市场等。
针对前述多样化的市场,作为拥有50 余年历史的综合半导体厂商,ROHM以其蓄积的技能经验、技术、高品质、高可靠性为基础,提出了四大发展战略。
首先是“LSI增效战略”,旨在通过擅长模拟技术的ROHM自身与旗下擅长数字技术的LAPIS Semiconductor两者协同,创造出新价值。其中,与一直进行合作的英特尔公司共同开发出的、用于下一代平板电脑CPU的电源IC便是其中一例。
其次是“功率元器件战略”。ROHM提供包括发挥自身擅长的模拟电源技术的各种高效率电源解决方案(电源IC、稳压器等),以及以SiC为首的引领业界、不断开发中的功率元器件等高可靠性产品。
第三是“LED战略”,旨在通过提供从LED元器件到驱动IC,感知人体和光线的各种传感器,以及组合了业界顶级水平的节能电源模块的LED照明技术,为人类和社会打造舒适环境做贡献。
后是“传感器网络战略”,旨在以丰富的产品线满足在智能手机和安保系统以及医疗机器等各种用途方面需求日益扩大的传感器市场。并且,强化构筑传感器网络的业务,并于2012年10月成为下一代无线通信标准推进团体EnOcean Alliance(易能森联盟)的骨干成员。今后意图开拓HEMS(Home Energy Management System家庭能源管理系统)BEMS(Building Energy Management System建筑物能源管理系统)等新市场,为实现安全、舒适的生活做贡献。 此外,在现有产品领域中,为应对智能手机和平板电脑等电子产品小型化、薄型化的市场需求,公司正积极倡导提供导入新工艺、新技术实现世界小尺寸的超小型化“RASMID™系列(ROHM Advanced Smart Micro Device)”( 晶体管 、 二极管 、电阻器等分立元器件)等高附加值产品。 同时,由于中国半导体市场迄今多采用欧美的芯片组,随着近年来中国作为设计基地越来越重要,有必要在开发初期阶段进行满足客户需求的解决方案建议。为此客户支持变得非常重要,使用罗姆独自研发的芯片组进行的整机开发、中国本地设计的新应用等不断涌现,诸如此类根据客户需求的细致的对应方式已开始逐渐显现成果。
并且,在先进技术方面, 公司以"MORE THAN MOORE"(超越摩尔定律)”为关键词,通过材料革新在元件上进行功能创新,通过不同文化技术融合进行高度复合元件开发,不断加速产学、产官、产业之间的共同开发。2006 年公司与清华大学签订产学合作框架协议,就电子元件的先端技术开发积极进行产学合作。 ROHM的强项在于模拟IC、传感器、电源元件,此外加上集团公司--LAPIS Semiconductor 的系统控制技术,在更广泛的技术领域满足客户需求。
随着电子设备多样化与高功能化,市场需求也在不断多样化。在此背景下今后充分利用模块化技术等进行整体解决方案的技术建议、提供相关产品的需求在高涨。ROHM将在长期以来蓄积的技术力、以及在Fabless成为主流的当下,作为IDM(Integrated Device Manufacture)厂商拥有的高品质和高可靠性以及稳定的供给体制的基础上,以其综合半导体厂商的技术力、客户支持力度来构建与中国客户的强有力合作伙伴关系,推动拓展新业务。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。