处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

博通扩大5G+WiFi版图+推出家庭及中小企业网络的组合式单芯片

博通扩大5G+WiFi版图+推出家庭及中小企业网络的组合式单芯片
来源:中电网 时间:2012-06-12
业内首个集高效能处理器、交换器、物理层收发器、USB 3.0 和传输加速器于一体的组合芯片
提供千兆网络连接功能,10倍增速,可提升至少40%的能源效率

新闻要点:

- 为家庭及中小企业网络提供快速、可靠的千兆网络连接功能

- 相比既有解决方案增速高达10倍,能源效率提升40%1

- 可同时向多位家庭用户及不同设备传送视频流

全球有线和无线通信半导体创新解决方案的博通(Broadcom)公司宣布,推出业内首个针对家庭及中小企业网络、拥有千兆网络连接功能的高带宽系统单芯片(SoC)解决方案,助力释放5G WIFI的全部威力。作为博通5G WiFi 802.11ac全系列解决方案的新产品,该解决方案在单一系统芯片上同时集成了高效能处理器、千兆以太网(GbE)交换器、GbE 物理层收发器、USB 3.0 和传输加速器等功能,为业内首创。博通在6 月5-9日的台北国际电脑展 (Computex)举行期间展示了该产品。

随着用户对视频及其他媒体内容消费需求的持续增长,可提供更高容量、更大吞吐量和稳定传输能力的5G WiFi设备和服务将扮演越来越重要的角色。此次博通推出的系统单芯片解决方案包括适用于中小企业路由器和网络附加存储装置(NAS)的StrataGX 系列,以及支持家庭路由器和网关的BCM4708x系列,以提供可扩大5G WiFi功能的端到端完整解决方案。其千兆网络连接能力可供家庭或办公室的多位用户同时使用,顺畅、无间断地播放流视频及下载高带宽应用程序,比既有网络增速10倍。

新产品还具备博通的节能以太网(Energy Efficient Ethernet)功能,在网络运作时可减少70%以上的功耗, 停机时则可减少95%,使能源成本减少三分之一。(拓展阅读: 电子元器件采购网 )

5G WiFi 加速功能:

用户对无线网络依赖度的增加、视频内容消费需求的高度上涨,加上越来越多的无线设备投入使用,无不为既有的802.11a/b/g/n 网络带来了沉重压力。5G WiFi克服了这些挑战,它让移动设备用户在不同设备间更快传输数字内容,将更多无线设备同步至家庭及企业网络,同时还可降低电池耗电量。

市场驱动力:

- 流量巨幅增长,尤其是视频内容带来的流量增长, 为既有网络带来了极大挑战

- 到 2016年,平均每位用户将拥有6个需要执行无线同步作业的移动设备

- 顺应节约能源及降低能源成本的需求,家庭网络必须遵循相关新规定

产品要点:

- 可供多位家庭用户和中小企业网络设备同时连接的高效能 5G WiFi 千兆网络连接功能

- 拥有5G WiFi 优化加速核心,以及由供应商直接传输视频和语音内容的网际网络电视 (over-the-top, OTT)功能

- 处理功率得到了高达5倍的提升,同时拥有更高的CPU容量扩充空间,足以支持包括云服务在内的多种新应用

- 丰富的外围功能可支持近距离无线通信 ( NFC)、影音及网络存储应用

- 集成GbE物理层收发器/交换器和电压调节器(regulator),可为多个GbE 路由器平台提供灵活、可扩充的解决方案

- SB 3.0 的传输速度是USB 2.0的10倍,可支持高速存储设备