处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

QNX展示车载信息娱乐、云技术创新技术

QNX展示车载信息娱乐、云技术创新技术
来源:电子工程网 时间:2014-01-15

车载电子软件平台厂商QNX软件系统有限公司在2014国际消费电子展上全面展出其在信息娱乐、声学和云技术领域的创新,为创建全新且以用户为中心的车载体验提供全面而强大的支持。

QNX分别在基于奔驰CLA45 AMG和起亚Soul的两款新技术概念车,及基于吉普牧马人的参考车上展示其创新技术。其中包括QNX CAR信息娱乐系统平台这一为创建互联信息娱乐系统提供全面且基于标准的解决方案;针对有源噪声控制、发动机声音增强和超高清免提通话应用的已获专利和专利申请中的QNX® Acoustics 系列;另外还有能实现车辆完全受云管理的全新技术。

基于2014奔驰CLA45 AMG的全新QNX技术概念车

QNX软件系统公司在改装版的奔驰CLA45 AMG中展示其以用户为中心的信息娱乐系统及数字仪表盘的发展愿景。汽车仪表盘上的信息娱乐系统能提供混合触控、声控、物理按钮和一个多功能控制器的多模式用户体验,帮助用户以自然的方式与车辆进行互动。为了实现高准确的声音互动,该系统还包含了来自Nuance的自动语音识别功能,帮助驾驶者在进行免提通话或向导航系统寻求指示的同时,集中精力于路面状况。在导航方面,该系统可供选择来自Elektrobit、HERE (诺基亚相关业务)和光庭导航数据的导航引擎,充分展示了汽车公司如何针对多地域和多语言来快速定制QNX CAR信息娱乐系统平台。

在娱乐方面,该系统包含了iHeartRadio的AndroidJellybean版本,运行在安全应用程序上的Clear Channel数字收音机服务。乘客可以聆听全国范围内其喜爱的电台,甚至还可以创建自定义音乐台。该车还展示了与智能手机连接的多种选择,如通过USB实现智能手机到车辆集成的RealVNC’s MirrorLink™,及通过Wi-Fi®在信息娱乐系统上实现汽车相关的智能手机界面的Miracast®协议。

该车还具备一个可动态重构的数字仪表盘,不仅能显示逐向道路方向、来电通知和来自汽车前后摄像头的视频,而且还可显示转速表、速度计和其他虚拟仪器。该仪表盘甚至可以通知新的手机短信;只需简单按一下方向盘按钮,系统就可以大声读出短信内容,从而保证驾驶者的视线集中在道路上。

该技术概念车还展示了车辆如何成为物联网的一个端点。该车集成了来自DotLinker的云技术,允许驾驶者通过可在任一智能手机上运行的基于HTML的密钥卡应用程序,来控制所选择的汽车功能。该技术还可确保对基于云的设备管理车载数据进行安全访问,其中包括来自汽车制造商或经销商的软件更新部署。

基于起亚Soul声学应用的QNX技术概念车

QNX软件系统公司通过其基于起亚Soul声学应用的全新技术概念车,展示了其已获专利和专利申请中的声学技术是如何实现优质免提通话、有源噪声控制和发动机声音增强等功能。

参观者可以体验全频段立体声通话,由于覆盖了人类听觉的全频率范围从而提供了极高的保真度。他们还可以体验宽带音频电话,扩展了传统窄带蜂窝式电话的带宽范围,大大提高了清晰度和可识度。在两辆概念车间的窄带、宽带和全频段语音通话都一一得到演示,展现了QNX软件系统公司针对免提系统的声学回波消除和降噪技术。

该声学应用技术概念车还展现了发布的QNX Acoustics for Active Noise Control (ANC),这是一款取代基于硬件ANC解决方案的高效、高性能解决方案,可以减少因现代节能技术导致的发动机噪声。此外,该车还展示了发动机声音增强功能,可以帮助汽车公司合成特征引擎音调,该音调与引擎同步,并被整合在汽车的音响系统中。

基于吉普牧马人的QNX参考车

该QNX参考车,即改装版吉普牧马人,展现了QNX CAR 信息娱乐平台现成的丰富功能。该车信息娱乐系统整合了数字仪表盘,并可提供自动语音识别、基于Qt的HMI、Android应用程序支持、Elektrobit EB路面导航、多媒体播放、先进个性化设置、后视摄像头和over-the-air (OTA) 软件更新等功能。这款QNX参考车还展示了来自IBM的物联网功能,可将汽车传感器数据传输到云端,对其进行实时分析,并运用结果来进行示警、通知和移动应用程序。

QNX软件系统公司销售及市场副总裁Derek Kuhn表示:“QNX使汽车制造商和一级供应商创建一流车载用户体验的过程不再复杂。我们提供其所需的平台、工具、工程服务以及合作伙伴生态系统,从而帮助他们创建直观且互联的驾车体验,将具备差异优势的车辆快速推向市场。通过采用我们的解决方案,汽车制造商可以为客户提供可控却更个性化的车载体验,支持用户配置文件、与智能手机平台的连接、语音接口和云管理服务。这种部署上的灵活性也使得我们的汽车生态系统合作伙伴能为服务全球市场的汽车供应商提供本土化的车载体验。”

ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。