处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Cadence携手TSMC开发3D+IC设计基础架构

Cadence携手TSMC开发3D+IC设计基础架构
来源:电子发烧友网 时间:2012-06-11
全球电子设计创新企业Cadence设计系统公司日前宣布其与TSMC在3D IC设计基础架构开发方面的合作。

3D IC需要不同芯片与硅载体的协同设计、分析与验证。TSMC和Cadence的团队来自不同的产品领域,共同合作设计并集成必要的功能支持这款新型设计,实现TSMC首个异质CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)媒介的测试芯片的流片。

Cadence 3D IC技术可用于数字、定制设计与封装环境之间的多芯片协同设计,在芯片和硅载体上采用硅通孔技术(TSV),并支持微凸块排列、布置、布线与可测性设计。它包含关键的3D IC设计IP,比如Wide IO控制器与PHY以支持Wide IO存储器。测试模块是使用Cadence Encounter RTL-to-GDSII流程、Virtuoso定制/模拟流程以及Allegro系统级封装解决方案生成。

“在2012年3D IC正成为实用芯片设计的一种可靠选项,”Cadence战略联盟主管John Murphy说,“10年来,Cadence一直在投资于SiP(系统级封装)和3D IC设计功能。如今我们终于可以与设计师们分享这些技术,将这种用途广泛的技术投入市场。”

Cadence 3D IC技术可帮助设计应用于TSMC近刚推出的CoWoS工艺上的器件。CoWoS是一种综合的工艺技术,将多个芯片绑定于单个设备中以降低功耗,提高系统性能并减小尺寸。(拓展阅读: 芯片小批量采购 )