处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

高通64位芯片 推向安卓市场不容易

高通64位芯片 推向安卓市场不容易
来源: it168 时间:2014-01-14
今年3月将出任高通(Qualcomm)执行长的现任总裁Steve Mollenkopf,在CES 2014展前与媒体对谈时针对64位元技术说明相关看法,并且提到该技术将有助于高通策略的成功,未来64位元架构的处理器将会在不同层级的市场中推出。 其认为,手机与电脑资讯运算技术共融是大势所趋,而64位元技术是促进此趋势实现的必要技术之一,高通未来将作为技术引领者把该技术拓展至不同层级的市场,而采用64位元架构的处理器不只会出现在大众市场,同时也会在高阶市场中推出。 ▲率先采用64位处理器的iPhone 5s  事实上,64位元架构芯片的iPhone 5S一经推出就赢得了市场的认可。而高通也紧随市场推出了搭载 64 位元架构的 Snapdragon 410 处理器。  不过目前也有不少人对64位元处理芯片持谨慎态度,尤其是在安卓阵营中。外媒fudzilla在今天刊文对Android手机用64位处理器泼了一盆冷水,他们认为尽管今年Cortex-A57/53架构在今年会正式到来(基于ARMv8指令集的64位架构),而且包括高通、三星以及NVIDIA在内的厂商都会发布自家的64位产品,但想要实际应用起来非常的困难。  之所以会有如此的说法,问题还是出在安卓系统身上。目前的Android 4.4.2并不是64位的操作系统,即便是64位处理器能够用在Android 4.4.2当中那么它的性能也会因操作系统并不完美而被受限制,因此要想让Android手机用上64位处理器,这应该是Android 5.0以后的事情了。 ▲此前采用广场拍照的对比照片 ▲跟上一张调整了对焦点  另一方面,安卓软件的更新速度会相对滞后于iOS,所有应用和游戏对64位芯片支持也会落后一些,这些都将成为阻碍安卓阵营中64为元芯片的推荐速度。当然,除了64位元芯片,高通在今年的CES上仍旧有不少新奇功能展示,譬如拍摄相片后再对焦的功能和增强智能光圈、曝光修正,。所以对于64位元芯片的推进,是必须,但又并不是非常着急。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey Mouser (贸泽)、 Element14 (e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。