处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

u-blox采用GLOBALFOUNDRIES+65纳米LPe+RF制程技术,推出GPS/GNSS+SoC方案

u-blox采用GLOBALFOUNDRIES+65纳米LPe+RF制程技术,推出GPS/GNSS+SoC方案
来源:中电网 时间:2012-06-08
稳健先进的RF平台为移动应用市场提供高性价比、低功耗的SoC解决方案

中国上海,2012年6月7日——瑞士定位及无线模块和芯片供应商u-blox(SIX:UBXN)和GLOBALFOUNDRIES今天共同宣布:基于GLOBALFOUNDRIES 先进的65纳米低功耗强化型(LPe)RF制程技术平台的u-blox 7全球定位系统/全球导航卫星系统片上系统(GPS/GNSS SoC)已经开始供货。

u‑blox集成电路副总裁Eric De Mey表示:“u-blox一直在寻找稳健可靠的合作伙伴来支持我们积极的产品开发和市场投放计划。GLOBALFOUNDRIES在为客户提供卓越服务方面信誉卓著,我们深信与他们的合作能为我们的产品提供合适的解决方案。”

u-blox的GNSS平台升级已成功打造了UBX-G7020多频多模全球导航卫星系统芯片,它支持所有全球卫星定位标准,包括:GPS、GLONASS、QZSS、Compass和Galileo。得益于GLOBALFOUNDRIES先进的65纳米LPe RF制程技术优势,该卫星接收IC芯片拥有超小尺寸和超低功耗,并同时集成了RF和基带子系统。

GLOBALFOUNDRIES产品营销高级总监Muljadi Tantra表示:“我们非常高兴u-blox选择了GLOBALFOUNDRIES为其代工的GPS/GNSS芯片。我们的65纳米LPe RF制程技术是已经认可的平台,非常适用低功率及高效能的SoC解决方案,可用于GPS、WiFi、Bluetooth、LTE接收器、移动电视和数字收音机等对电力非常敏感的行动应用。”

GLOBALFOUNDRIES在2009年推出65纳米LPe RF制程解决方案,可提供先进的制程技术,涵盖RF组件、低漏电流晶体管、VNCAP(金属-氧化物-金属电容器)、MIM(金属-绝缘体-金属电容器)、厚金属薄膜电感器和变容二极管等。该制程解决方案目前得到兼顾性能和功能的精确模型支持,同时65纳米LPe RF物理设计套件也已增加了大量可扩展参数化单元、电感合成器等。

u-blox和GLOBALFOUNDRIES在GPS/GNSS SoC产品开发方面的合作始于2010年,批产品已经由GLOBALFOUNDRIES位于新加坡的Fab 7从2012年季度开始量产。Fab 7生产的晶圆中超过50%用于RF应用。(拓展阅读: IC现货交易网 )

关于GLOBALFOUNDRIES

GLOBALFOUNDRIES是全球首家真正拥有国际生产技术经验且能够提供全方位服务的半导体晶圆代工厂商。自2009年3月成立后,公司非常迅速地发展成为全球规模的代工厂之一,为超过150家客户提供先进技术和制造工艺的独特结合。GLOBALFOUNDRIES在新加坡、德国和美国设有制造中心,是世界上跨三大洲提供灵活且安全的制造能力的代工厂。公司拥有3个300mm晶圆厂和5个200mm晶圆厂,提供从主流到尖端的完整工艺技术。公司的主要研发和设计设施位于美国、欧洲和亚洲半导体活动枢纽附近,以便为其全球制造业务提供支持。GLOBALFOUNDRIES隶属于Advanced Technology Investment Company (ATIC)。欲了解更多信息,请访问: //www.globalfoundries.com 。

u-blox简介

u-blox 是的为消费电子、行业应用和汽车市场提供嵌入式定位及无线通讯解决方案的无晶圆半导体供应商。公司提供的解决方案可以使人、设备和机器定位,并交换其确切位置信息。u-blox 提供了多种芯片、模块、软件和无线设计服务,公司独特定位为:使 OEM 客户可以快速、低成本地开发功能丰富、设计新颖的解决方案。公司总部位于瑞士,在意大利、英国、美国、新加坡、中国、香港地区、台湾地区、韩国及日本均有办事处,共有 200 名员工。公司成立于 1997 年,在 SIX 瑞士股票交易所上市。