处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

NEC提供支持HDBaseT技术的OPS模块

NEC提供支持HDBaseT技术的OPS模块
来源:EEWORLD 时间:2014-01-10

适用于大屏幕显示器,并为其安装型投影仪提供集成输入

NEC的显示器现在也加入了不断壮大的HDBaseT兼容产品行列

中国上海 – 2014年国际消费电子展 – 2014年1月9日讯 – HDBaseT联盟和液晶显示器及投影仪解决方案供应商NEC Display Solutions of America日前宣布推出全新HDBaseT选件系列,可通过OPS(选件插槽)应用于商用高清显示屏和支持HDBaseT技术的投影仪,这些产品能够解决专业安装人员在工作中遇到的很多常见布线难题。

HDBaseT技术采用Valens芯片集,通过一根100米CAT5e/6电缆,实现高清视频源和远程显示器之间的一体化连接,传输未压缩的高清视频、音频、以太网、控制信号以及100瓦特的功率。

HDBaseT技术和NEC显示器的组合非常适用于数字标牌项目,例如机场和零售中心。由于很多的影音设备专业厂商制造已经把HDBaseT技术集成到多种设备中,因此连接到NEC显示器变得非常简单。与此同时,电缆长度也不再是问题,因为信源和信宿设备之间(即PC和显示器之间)的距离长可以达到100米。

NEC Display Solution of America产品营销高级总监Keith Yanke表示:“随着影音设备专业厂商对HDBaseT的认知度和采用率的提高,客户对支持HDBaseT的显示器的需求也在同步增长。HDBaseT已经成为数字连接的全球标准,将该技术集成到我们的新型显示器中,可以帮助客户实现显著成本节省。”

NEC 55’’ P553通过OPS(选件插槽)支持HDBaseT技术,该产品将在国际消费电子展的HDBaseT联盟展台上进行展示。NEC 55" P553可在恶劣的安装环境中全天24小时使用,设定了耐用性的业界标准。LED侧光照明会产生环境、经济和外观上的影响,利用LED背光技术可以降低功耗和缩减机柜深度。

支持HDBaseT技术的NEC NP-PA672W也将在国际消费电子展的HDBaseT联盟展台上进行展示。PA672W是PA系列的款专业安装型投影仪,具有所有必备功能,例如可更换镜头、水平和垂直镜头移位,以及会议室和教室所需的尖端视频处理器。PA672W具有6700流明的亮度,提供高清功能,能够满足企业和高等教育用户的需求。

HDBaseT联盟营销总监Micha Risling表示:“NEC加入HDBaseT联盟还不足一年时间,但已能够生产支持HDBaseT技术的显示器,这一点值得称赞,也展示了该公司在此项技术方面的强有力投入。NEC现在提供支持HDBaseT的选件系列,为不断扩大的HDBase生态系统增加了新成员,这个生态系统包括面向商业和消费应用的电视机、投影仪、影音接收器。”

ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。