处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ABI:Amazon+Kindle+Fire需求大幅下挫

ABI:Amazon+Kindle+Fire需求大幅下挫
来源:国际电子商情 时间:2012-06-07

 

根据ABI Research发布的报告,2012年季全球平板电脑出货1820万台,其中Apple出货1180万台,占有65%的市场;比较之下,Samsung Electronics出货为110万台,该公司重新夺回全球第二名的地位。至于Amazon的Kindle Fire,这款产品的需求呈现大幅下挫的态势。在季的平板电脑市场上,只有两家业者的出货量提升,也就是Research in Motion与Lenovo;前者成长233%,后者成长107%。另外,包括Dell、HP与LG都准备在今年中陆续推出Android 4.0与Windows 8平板产品线。

ABI报告也指出,平板电脑的使用者目前似乎并不很在意只有3G功能,但是Apple在这个方面必须有所进步才能吸引更多消费者青睐;目前iPad产品线的移动宽带"attach rate"并不是,这个数字是使用者采用蜂巢信息连结的比率。尽管如此,Apple出货的3G平板产品是Samsung的八倍之多。ABI分析家Jeff Orr指出,大多数iPad的拥有者对于Wi-Fi无线功能感到满意;平板电脑市场呈现的态势就如同智能手机产品再现,Apple与Samsung展现能够在市场发展的能力,而其它供货商则如同潮起潮落,命运未卜。