处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

半导体功能测试基础术语

半导体功能测试基础术语
来源:电子工程世界 时间:2012-06-07

半导体功能测试包含一些新的术语,这里先简单介绍一下:

Output Mask 输出屏蔽,一种在功能测试期间让测试通道的输出比较功能打开或关闭的方法,可以针对单独的pin在单独的周期实施。


Output Sampling 输出采样,在功能测试中,DUT的输出信号在周期内的某个时间点被评估的过程。PE卡上的比较电路会将输出电压和预先设定的逻辑1(VOH)和逻辑0(VOL)相比较,然后测试系统做出pass或fail的判断。Output Sampling也称为“Strobing”。


Test Pattern 测试向量(国内很多资料将其译为“测试模式”),是器件一系列所设计的逻辑功能的输入输出状态的描述。输入数据由测试系统提供给DUT,输出数据则用于和DUT的输出响应相比较。在功能测试期间,测试向量施加到DUT并运行,当其中的一个期望输出与器件的实际输出不匹配时,一个failure就产生了。Test pattern也称为“Test Vectors”或“Truth Tables(真值表)”。Test Vectors的说法更强调时序性,指逻辑电平的一系列0、1序列或其他表征。


Signal Format 信号格式,PE驱动电路提供的输入信号的波形。


功能测试
功能测试是验证DUT是否能正确实现所设计的逻辑功能,为此,需生成测试向量或真值表以检测DUT中的错误,真值表检测错误的能力可用故障覆盖率衡量,测试向量和测试时序组成功能测试的核心。

当执行功能测试时,必须考虑DUT性能的所有方面,必须仔细检查下列项的准确值:
VDD Min/Max DUT                电源电平
VIL/VIH                        输入电平
VOL/VOH                        输出电平
IOL/IOH                        输出电流负载
VREF IOL/IOH                   切换点
Test Frequency                 测试频率/周期
Input Signal Timings            时钟/建立时间/保持时间/控制信号
Input Signal Formats            输入波形
Output Timings                  周期内何时采样
Vector Sequencing               向量文件的起始/终止点


从上表可以看出,在功能测试中需要利用测试系统的大部分资源,所有的功能测试都有两个不同的部分组成,主测试程序中的测试向量文件和指令集。测试向量文件代表需测试的DUT的输入输出逻辑状态,测试程序包括控制测试硬件产生必需的电压、波形和时序需要的信息。(拓展阅读: 电源IC采购