1、SDN,从梦想走向现实
未来的网络将会是动态发展的,同时也会越来越强调对网络功能进行虚拟化,网络与云计算的结合,IP与IT的融合,将是未来网络技术架构方面的新发展。
SDN的目标是通过软硬件解耦隔离,实现网络虚拟化、IT化以及软件化,非常符合IT低成本、多样化大趋势,即硬件负责性能,软件负责功能。而在过去的一年中,SDN从实验室走向市场的步伐开始持续提速,约二十家相关厂商被收购,交易金额近百亿美元,涉及SDN项目的风险投资公司从数量上及资本上都达到了新高。
2014,SDN将褪去那层薄纱,从梦想走向现实,你准备好了吗?
2、超100G,走出实验室
100G刚刚走红,超100G就迫不及待的想要闪亮登场。
当今,100G传输网和相关设备已规模化商用,400GE的标准化进程也已正式开启。但从互联网业务与网络流量发展趋势来看,400G仍然不能满足未来带宽持续增长的需求,以太网速率会进一步演进到T比特量级是业界的共识。
中国移动2014年初将启动400G网络测试工作,而前不久中国电信更是联合中兴通讯在北京完成了国内首个“单通道T比特超长距离实时光传输试验”,更“夸张”的是,武汉邮电科学研究院、 光纤 通信技术和网络国家重点实验室联合 烽火通信 科技股份有限公司完成了国内首个单光源3.2Tb/s 2087公里标准单模光纤超长距离实时光传输系统实验。
100G都来了,超100G还会远吗?
3、VoLTE,开启语音4G时代
进入4G时代,我们还需要语音通话吗?答案是肯定的。VoLTE是4G语音的终极解决方案,能提供不一样的语音通话。
VoLTE和3G、2G语音通话有着本质的不同,VoLTE是架构在LTE网络上全IP条件下的端到端语音方案,因为它采用高分辨率编解码技术,因此能够实现HD(高清)级别的语音。同时,VoLTE为用户带来更低的接入时延,比现在降50%。
目前,VoLTE已经成为全球运营商的共识,中国移动将于2014年四季度全网VoLTE推出商用。4G时代,人们将听得更清楚。
4、载波聚合,整合频谱增强4G
整合频谱,让4G网速翻倍?这并非天方夜谭。载波聚合,正是拥有这种魔力的技术。
载波聚合技术是LTE-Advanced R10标准中的代表性技术,通过将多个LTE频段载波聚合起来形成更大的带宽,实现上下行峰值速率、上下行边缘速率成倍的提高,同时实现小区容量的成倍提高。
2014年,我国LTE将迎来规模商用,载波聚合技术对于运营商来说具有重要的现实意义。终端芯片的成熟度是决定这一技术部署进程的制约因素。
5、5G WiFi,快4G一步
随着4G牌照发放,中国移动“4G,快人一步”的宣传口号也传遍了大江南北。既然有了4G,我们还需要WiFi吗?不少人提出了这样的疑问。
目前,TD-LTE的速率可实现100Mbps,FDD LTE的速率可实现140Mbps,这与运营商的WiFi网速已经相差无几。但5G WiFi(802.11ac)的部署将彻底改变这一现状。5G WiFi(802.11ac)是指第五代WiFi传输技术,并且运行在5ghz频段,传输速度提升到了1Gbps。5G WiFi因速率更高,覆盖更好,近两年引起了运营商很大的兴趣。在2013年的招标中,运营商提出了对于5G WiFi的要求。2014年,运营商将加大5G WiFi的部署。[next]
6、64位处理器,引领智能终端趋势
用户对高性能智能手机的需求是永无止境的。
目前, 芯片 厂商从解决方案的制程、主频和架构等多个角度提升手机处理器的性能,不过将CPU通用寄存器的数据宽度提升至64位的升级方式,正在被众多厂商认可。该技术被应用在移动终端上,将提升产品内存至 4G B。在兼容主流移动应用后,64位处理器的性能表现将远超过32位处理器,让智能手机具备与个人电脑比肩的性能标准。苹果已经推出搭载64位处理器的智能终端 iPhone 5s和iPad Air,高通也表示将于2014年推出64位移动处理器骁龙410。
64位处理器的出现,代表IT与CT的融合再次向前迈出一大步。
7、可穿戴技术,催熟传感器集成、低功耗芯片与显示创新
智能手机同质化发展的趋势,已成为用户集中诟病的环节。正因如此,众多厂商开始深入开发可穿戴技术。
可穿戴技术主要探索和创造能直接穿在身上,或是整合进用户的衣服或配件的设备的科学技术,意在通过“内在连通性”实现快速的数据获取、传递和分享,保持高效的社交联系。因此,相应产品将带动传感器集成、低功耗芯片和屏幕等一系列技术的发展。目前,高通已针对可穿戴技术推出的Mirasol显示技术,三星也表示将于2014年推出第二代智能手表Galaxy Gear。
2014年,将成为可穿戴技术走向成熟的一年。
8、大数据技术,应用无处不在
数据无处不在,经过两年的发酵,大数据技术从备受瞩目到走进应用,大数据技术的挖掘、分析、可视化,特别是在跨行业交叉领域的融合应用,未来将产生更加广泛而深刻的影响。
大数据产业的生态圈正在加速形成,数据采集终端逐渐多样,智能分析技术成熟,云计算存储和平台开始就绪。大数据的挖掘、处理、应用等技术的不断创新,推动来自互联网、公共网络、行业网络、科研网络的数据共享,支持信息、生物、节能、环保、制造、材料等传统及新兴产业的数据应用,创新相关产业的商业模式。运营商具有庞大的用户数据基础和精准的用户信息轨迹,大数据的应用,将为用户带来的全新体验,同时,也将为运营商行业应用、ICT服务带来巨大市场空间。
“一切存在皆数据,一切数据皆信息,一切信息皆价值。”2014年,让你真实感受大数据。
9、去“IOE”技术,以开源促安全
网络数据安全问题令人忧心忡忡,信息产品国产化被提升到了政策的高度。无论是被业界戏称“只喜欢出售软件”的微软低调亮相的全资子公司,专门负责开源项目的相关工作,还是高调的阿里巴巴宣布“去IOE”运动,完成了从“商业软件”、“开源软件”终演变为自主技术和云计算服务能力,大软件公司采用的通过多年许可协议锁定客户的战略逐渐受到抵触。大量精明的企业客户已经采用了新的开源软件商业模式,回避对于大软件公司的依赖和“棱镜门”事件带来的网络安全恐慌,更多聚焦开源。
在经济低迷的环境下,开源能帮助创建“IT新经济”。利用开源软件替代专业软件,不仅能够实现同样的功能,同时帮助企业节约大量的IT成本,且自主技术完全控制网络与数据安全
拥抱开源,将成为更多通信企业包括运营商和设备商在大数据时代的精明选择。
10、增强现实技术 ,变革用户体验
增强现实AR技术(Augmented Reality)是利用计算机生成一种逼真的视、听、力、触和动等感觉的虚拟环境 ,通过各种传感设备使用户“沉浸”到该环境中,实现用户和环境直接进行自然交互。
伴随着移动互联网的蓬勃发展,AR技术正逐渐应用到生活中的诸多环节。从酷炫的谷歌眼镜体验,到众多互联网公司尝试推出的家居、工作、学习、娱乐、医疗的融合AR技术的各种虚拟现实创意,再到运营商创新的4G增强现实应用,随着虚拟现实融合技术、即时互动技术、3D定位技术的成熟,以及计算能力的提高、通信管道的畅通,AR技术让使用者不仅能够通过虚拟现实系统感受到在客观物理世界中所经历的“身临其境”的逼真性 ,而且能够突破空间、时间以及其它客观限制 ,感受到在真实世界中无法亲身经历的体验。
AR技术带来的“虚实结合”的世界,将给用户全新的感受。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。