处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

音频处理SoC也进入四核时代,从集成走向独立系统

音频处理SoC也进入四核时代,从集成走向独立系统
来源:国际电子行情 时间:2012-06-06
智能手机 已经不是简单的通话工具,每天大量的多媒体信息:微信、微博、拍照、摄像、音视频分享,帮助拓展着我们的社交圈,面对智能终端在音频方面越来越复杂的应用需求,以及来自设备制造厂商成本和差异化的压力,音频处理单元在整个智能终端系统中的地位逐渐受到重视,大量复杂的音频信息对设备的音频处理单元也带来巨大挑战,因此,音频处理单元开始逐渐独立于主芯片,采用独立的系统处理这些复杂数据。

现在我们的智能终端需要处理的音频数据主要来自通话、音视频等应用, 欧胜微电子 全球渠道销售总监钟庆源先生认为在接下来可能会出现更复杂、更有创意的音频应用。“比如数字笔、手势控制、语音控制等。”他简述了这些应用的工作原理:目前手势控制主要依靠传感器和视频录象完成,而如何用音频实现:采用基于192KHz的超声频率快速捕捉动作位置,并进行处理,数字笔的实现原理类似。目前欧胜微已经开始这方面的研究工作。(拓展阅读: 元器件IC代购 )


欧胜认为在2013年独立音频处理方案将会爆发,与集成方案基本持平

因此,这些复杂的音频应用需要更专业的独立音频处理单元来进行,正是基于此考虑,欧胜微电子推出了业界首款四核高清晰度音频处理器系统级芯片WM5110,集成了先进的 DSP 功能,专门针对 平板电脑 、智能手机等应用开发。

钟庆源介绍了这颗与Tensilica合作开发的四核DSP处理单元主要包含自动增益调节、语音套件(Tx,Rx宽带清理,带宽扩展等)、VSS,Dolby,SRS音效处理单元以及AGA单元。相较于前代产品,WM5110增加了几大功能:立体声耳机ANC, AEC, Tx/Rx 消除,多麦克风波束形成(multi-mic beamforming),另外,在这颗SoC中还集成触感反馈功能,开发人员可以直接利用此功能进行开发,不需额外增加开发成本。(拓展阅读: 芯片采购网 )

WM5110可提供110 dB信噪比和600 MIPS处理能力,同时对于头戴式耳机功耗仅要求3mW的DAC。欧胜也可提供与之配套的软件开发工具包,可以支持欧胜全套声效增强与噪声消减软件、以及客户自己的软件或者第三方软件,有效帮助简化终端厂商的设计。

另外,此款方案所需的元件数量比其竞争对手器件的类似解决方案还要少10个,同时还为制造商提供了额外的功能、更小的印刷电路板(PCB)占位面积和缩减的物料清单成本。