处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

细分市场差异化需求对ADC器件的新挑战

细分市场差异化需求对ADC器件的新挑战
来源:国际电子商情 时间:2012-06-06

随着数字处理器技术的大发展,对模拟混合信号器件提出了更高的要求,这其中的代表器件就是模拟数字转换器(ADC)。ADC市场近年来的发展趋势,业内目前公认是高速度,更精确,更低功率,高集成,小体积等。未来ADC工艺架构会有什么演变?会有什么新功能集成?如何满足不同细分市场造成的差异化需求?近日,本刊记者采访了几位ADC原厂的专家,就以上问题做出了详细解答。

ADC市场前景广阔,竞争日趋激烈

“ADC不仅是一个关键市场,与半导体其它市场不同的是,它还是一个新兴市场。”德州仪器(TI)高性能模拟高速产品营销经理Chuck Sanna认为,ADC市场在4年内将会相当于数据转换器的全部市场。根据Databeas的数据,在通用模拟IC领域,TI占据17%的市场份额,而在数据转换器市场ADI则占据全球市场份额的47.5%。(拓展阅读: IC库存网


德州仪器高性能模拟高速产品营销经理Chuck Sanna

据透露,在过去的10年里,TI发布了600多种新型的ADCs、DACs、AFE和音频解码器。其收购的国家半导体发布了155种数据转换器,合在一起是755种,即10年中平均每年生产75种数据转换器。针对不同的市场,TI开发了不同要求的ADC产品。

在消费电子领域,ADC更注重尺寸、功耗、集成性等。Sanna对笔者表示,TI近面向ADC推出了一款低功耗驱动器放大器OPA2835/36,具有非常低的功耗,这款高速放大器是为工业,医疗或者消费领域的低功耗便携式产品特别设计的。该OPAx836运算放大器可将功耗锐降33%,带宽提高2倍以上,转换率加速15倍,总谐波失真(THD)改善40倍,并将精度提高75%。此外,TI发布的另一款高速转换ADC 12D1800RF,拥有12位分辨率,高达3.6GHz每秒,将会革新通讯和建筑领域里的软件定义无线电,在任何无线电上取消所有分离的射频转换元件,极大地缩小面积,降低重量和成本。

ADI公司华中地区销售经理张靖表示,未来ADC将面临更多的“智能”需求。通过控制额外的系统功能,这类智能转换器不仅仅使设计人员采用更小、更简单、更高性价比的数据处理器成为可能,而且进一步简化了编程并使系统整体性能得到提高。他同时认为,ADC的技术发展应该是结构与工艺的共同发展,甚至今后会出现电子真空管向半导体转换的这样革命性的工艺转变。在今后的1到2年内,两大主题将会诠释这一趋势,即与转换器核心技术发展齐头并进的先进传感器快速扩张,以及在数据转换器内嵌入持续可调节功率功能的发展方向。


ADI公司华中地区销售经理张靖

据介绍,由于中国市场具有性价比要求较高,产品开发周期短,同一应用有向着更精密,转换速度更高的趋势发展等特点。ADI不断在产品设计和工艺上下功夫,不断提升自身的性价比。张靖表示,ADI将提供CFTL(实验室验证电路)、ADIsimADC、ADI ADC Analyzer、Visual Analog、MultiSim(ADI version)等工具以简化客户设计。同时,ADI每月将会推出一套整体解决方案,帮助客户缩短设计周期。除此之外,ADI在转换器设计本身也会在其工艺上做一些改善以提升整体性价比。“ADI在2012年会依赖其新架构的优势,致力于为针对性的行业市场提供整体解决方案的开发。” (拓展阅读: 电子芯片采购

除了工艺上的变革,未来ADC与MCU、RF等器件集成SoC也成为一大发展趋势。芯海科技产品研发中心总监刘小灵认为,ADC与传感器及RF一起,将会组成未来物联网的神经末梢。“这将会以我们意想不到的方式改变我们的生活。例如,可以通过内置在纽扣、眼镜框这些小物件上的物联网终端器件来感知人的健康状况及运动量,可以及时发现潜在的健康风险,甚至预知人的情绪变化等。”