处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

新iPhone芯片曝光:32nm工艺+功耗降50%

新iPhone芯片曝光:32nm工艺+功耗降50%
来源:新浪数码 时间:2012-06-05


今天早些时候,国外开发者再次从iOS 6.0测试版中发现了一些有关新iPhone的消息,而这次是该机的Wi-Fi芯片。

源代码中显示,新iPhone使用的是博通BCM4334。虽然全新iPad和iPhone 4S使用的也是该芯片,不过前者的BCM4334是40nm工艺制造,能降低50%的功耗。

这款新的BCM4334芯片是一款支持WiFi Direct的双频WiFi芯片,同时它还支持的蓝牙4.0和FM收音技术,这也意味着苹果将会把AirDrop文件分享功能带入iOS。(拓展阅读: 电子芯片采购

之前,开发者还从iOS 6源代码中发现,新iPhone的处理器型号为ARM_S5L8950X(可能是基于32nm工艺的双核),并内置了1GB RAM和SGX543RC*图形处理器。


所谓新iPhone与iPhone 4S对比图