处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

去整合化大势:音频芯片的独立革命

去整合化大势:音频芯片的独立革命
来源:电子工程世界 时间:2012-06-05


去年开始,由苹果主导的移动便携产品市场竞争日趋激烈,消费者想不到的,厂商们已经做到了,从触摸屏到云端服务器,技术革新层出不穷,速度令人瞠目结舌。同样,音频方面的进展也突飞猛进,芯片去整合化已为大势所趋,其中具有代表意义的,当属欧胜款四核高清音频处理器系统级芯片WM5110。

音频芯片也要独立?2013年将是转折点


“2012年,不管智能手机还是平板电脑,音频芯片已经开始悄悄地去整合化,已实现更强大的音频性能和应用。我们相信2013年将会是一个转折点,独立音频处理芯片市场份额开始超过集成音频器件。”欧胜微电子全球渠道销售总监钟庆源表示。(拓展阅读: 电子芯片采购

钟庆源给出了一组数字:所有的智能手机用户中,99.5%的人每天用手机来打电话,61%的族群用手机来听音乐,70%的人用手机来摄像,而57%的人用手机进行商务电话会议。相对于智能手机的演变,音频处理的功能需求越来越多,音频解码的需求也越来越高,嵌入基带中的音频编解码器已越来越力不从心,无法兼顾效能和功耗,那么,将音频编解码器独立出来并整合为一个具有音频处理功能的系统已成为大势所趋。

应这样的平台需求,欧胜推出了高清音频处理器系统级芯片WM5110。WM5110带有业内的听筒和立体声头戴式耳机环境噪声消除(ANC)和声学回声消除(AEC)功能;以及发送路径(Tx)与接收路径(Rx)噪声消减技术功能,可使噪声分别降低32dB和20 dB。当这些特性结合在一起时,终可使背景噪声减少高达90%,再与其它额外的特点相结合,包括宽频带语音、多种麦克风波束形成、风噪抑制以及其它可编程滤波器等,WM5110即使在嘈杂的环境中也可实现无比清澈而干脆的语音通话、一种真正的多媒体声效体验、出色的音频捕获与回放、以及丰富和自然听觉的会议电话。

便携产品应用中的新标准

WM5110可提供超乎寻常的110 dB信噪比,和极快速的600 MIPS处理能力,每个MIPS瓦数消耗是小的,并且可以提供完整的音频处理解决方案。

欧胜提供完整的软件开发工具包,原始设备制造商(OEM)能够很方便地创建一种独特的音频标识,以帮助他们在市场中实现其产品的差异化,提供一种真正与平台无关的、同时永不过时的系统。

WM5110中的新亮点:
清的音频。可提供超乎寻常的110 dB信噪比,和极快速的600 MIPS处理能力,同时对于头戴式耳机功耗仅要求3mW的DAC。

突出的差异化。欧胜提供完整的软件开发工具包,同时,平台也支持厂商自有的或第三方提供的软件开发工具包。

秀的性价比。此款完整的、低成本解决方案所需的元件数量比其竞争对手器件的类似解决方案还要少10个,同时还为制造商提供了额外的功能、更小的印刷电路板(PCB)占位面积和缩减物料清单成本。

低的风险。完整的系统与芯片和app随时可以转换不一样的平台,缩短产品研发周期,且开发的系统是可以重复使用的。
供货

WM5110采用了一种W-CSP封装,现可提供有限的样片。