处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

网络监控2013:IP Camera民用市场暴增

网络监控2013:IP Camera民用市场暴增
来源:CPS中安网 时间:2014-01-03

 随着网络视频监控的蓬勃发展,公用和民用监控市场需求猛增,给安防行业带来了更多的机遇和挑战。2013年,民用监控市场的极速发展,使新生的IPCamera(网络摄像机)成为了火热的视频监控产品,催生了系列创新型的安防企业。

  一、预测:IP Camera在未来监控市场的绝对优势  

 中国视频监控市场经历了模拟监控、数字监控及网络监控三个主要阶段,与模拟监控、数字监控不一样,网络监控的发展除了依赖公用市场,民用市场诸如中小企业、工厂、超市、便利店、家庭等用户的强劲需求,起到了不可或缺的推动力。

 据权威部门统计,2012年全球监控市场设备出货量高达9千万台,其中IPC占比9.9%。随着视频监控市场从模拟监控、数字监控到网络监控阶段的成功过渡,这一比例或将迅速拉升。大势所趋,网络监控设备已成为了上中下游安防企业必须把握的制胜“利剑”。

  二、问题:网络造就一切,IP Camera的机遇与挑战  

 IP Camera空前火爆,市场上的IP Camera产品琳琅满目、形式各样,但也良莠不齐,普遍存在几个劣势:

 1、不同网络运营商之间互访很慢,甚至无法进行远程浏览查看。例如,电信用户的IP Camera通过移动、联通3G查看,视频非常不流畅或无法查看,给用户带来了极大的不便;

 2、不能真正实现用户“零设置”使用,一般用户要登录进设备,给设备进行相应的网络设置后方可以使用;

 3、行业内普遍“重硬轻软”,终用户体验差,使用不便、操作复杂等缺点影响产品销售。

 网络监控时代,从公用市场为主到民用市场逐步扩张,是机遇;从技术到服务,每个环节都要经过用户考验,是挑战。

  三、方案商:点石成金的魔术师,让IPCamera更人性化  

 在文章首段有提及:“民用监控市场的极速发展,使新生的IP Camera成为了火热的视频监控产品,催生了系列创新型的安防企业。”在这系列企业中,存在着这么一群可以“点石成金”的魔术师,他们可以让IP Camera的质量不断提升、功能愈发丰富,使用更加人性化、产品更受用户欢迎……他们对市场上IP Camera产品的更新换代起着举足轻重的作用,我们称呼他们为方案商。

 目前市场上非常火爆的海思Hi3518C芯片,诸多方案商基于此芯片开发了功能和类型丰富的IP Camera,例如成信互通科技。成信基于Hi3518C芯片开发的百万高清IP Camera,涵盖多种的技术专利,在原有TPC/IP传输模式上新增了P2P穿透技术,使电信、移动、联通3G之间可以流畅互访。成信申请了相关专利算法,在两点上有突出的优势:

 1、实现用户可以通过手机设置IPC的WIFI,无需通过WPS或者连接进设备中即可设置好IPC;

 2、传统IPC上IRCUT的功能,可以通过技术算法来代替硬件部分,节省硬件成本,为厂商获取更多市场竞争空间。

 为了解决行业“重硬轻软”的局面,提升用户体验,成信已与国际的云服务提供商大拿科技达成协议,可以为终用户提供功能丰富和开放的Danale物联云服务应用平台,为厂商省去软件开发成本。

 Danale物联云服务实现真正的即插即用,使用户免去了复杂的网络配置,且使用户随时随地通过各个移动客户端远程管理与浏览相应的设备。更有云存储、云推送、云值守等多种增值服务,满足用户不同需求。

 在未来,IP Camera的发展趋势必然是以提升用户体验为首,研发能力和技术水平不断提升,生产成本逐渐降低,产品民用市场普及率扩大。


 ICkey(     云汉芯城    )是一家一站式电子元器件采购网, 提供     Digikey    、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。