处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LTE对于FTTH带来巨大冲击 宽带市场格局开始转变

LTE对于FTTH带来巨大冲击 宽带市场格局开始转变
来源:ofweek 时间:2014-01-02
宽带中国战略的出台,使得宽带网络建设被列入基础设施当中,其战略价值较大。然而从市场发展来看,该战略的出台并未对宽带市场带来显著利好,中国电信、中国联通两家纷纷放缓了固网投资力度,2013年,国内宽带市场一直处于不温不火的状态。某国内线缆厂商高层对记者表示,从今年上半年国内 光纤 光缆的市场需求量来看,与去年水平相当,运营商的建网积极性已经放缓。固网宽带在运营商整年的投资比重已经开始下降,这一趋势短期内恐仍将延续。

LTE对于FTTH带来巨大冲击

由于国家层面不会对宽带建设实施财政扶持,整个投资仍需运营商自主操作,中国联通研究院副总工程师唐雄燕坦言,固网的投资回报率较低,而各运营商都是上市公司,对于资本的投资回报非常看重,在这样的情况下,各运营商肯定会减少固网投资占比。与此同时,无线市场的发展不断加速,在窗口期到来时,三大运营商都将重点投向无线宽带市场。

从今年的通信行业发展来看,LTE的快速上马已经带动了整个产业链,以中国移动为首,其已经开启了20万个LTE基站的建设,率先在4G市场布局,作为兵家必争之地,中国联通、中国电信对于4G的投入也将快速跟进,两家运营商今年已纷纷追加了4G网络的投资,明年也将会大规模投入4G网络的建设当中。

在LTE的窗口期尚未来临之时,各运营商的投资重心均放在了有线宽带网络的建设上,各地大建快上FTTH,全国实现了大规模普及性建设,有效带动了整个 光通信 产业的发展,然而有线市场的拓展并非一帆风顺,很多地市在推进过程中面临较大阻力,同时,短期内仍难以解决,与此同时,基于高速宽带网络的业务应用依然有限。而此时,LTE牌照的发放,更是将整个业界的关注点转移至LTE,中国电信科技委主任韦乐平指出,相比于FTTH可以长期逐步投资的模式,LTE发展需要在短期内大量投资形成覆盖,因而短期内在投资上一定会对FTTH发展产生较大影响,中长期则会逐渐步入统筹平衡发展的轨道。

宽带市场格局开始转变

固网宽带的投资明显超出了运营商之前的预期,韦乐平表示,中国电信2012年就开始花2013年的钱,2013年上半年就花完了整年的投资。这种高投入、低回报的网络建设,如果全部由运营商来承担,建设压力非常大,迫切需要国家层面的财政扶持。据了解,中国电信2013年已经缩减了50亿元的固网投资,同时2014年还将进一步压缩固网投资额度,这将直接导致整个固网宽带市场规模的萎缩。中国联通所面临的情况与电信类似,其投资重心也已经转向了3G及LTE,固网的投资也将逐步下降。[next]

相比两家固网运营商纷纷减少固网宽带投资,中国移动在固网宽带上的投入则依然较高,一位厂商专家坦言,中国移动是在补课,弥补其在固网资源上的不足。据了解,目前中国移动一家在 光纤 网络上的投资甚至超过了中国联通和 中国电信 两家的总和,韦乐平也表示,中国移动后续在固网上的投入,将一定程度上弥补中国电信的缺失。另外,今年中国移动已经获得固网牌照,其后续在固网的投资规模会进一步增长。由此也可以看出,中国移动隐然成为了我国有线宽带市场的主要推动力。

多接入模式并存缓解投资压力

FTTH的投资成本较高,而运营商的资金则明显受限,在这样的背景下,国内运营商今年也在积极探索基于铜线的网络改造模式,中国电信、中国联通在各地均有较多试点,VDSL2技术由此兴起。目前各主流厂商都推出了基于铜线的网络改造方案,既能确保宽带提速,同时有效控制成本。

据了解,与传统FTTB的建网模式相比,采用VDSL2技术进行集中式建设,可显著减少ONU站点数以及ODN光纤数,每用户成本降低13%,网络的总体建设成本大幅降低。 烽火通信 通过不断挖掘铜线技术潜力,可提供多种形态及端口密度的VDSL2 MDU,为解决VDSL2远端串扰,继推出单盘级Vectoring后,2013年即将推出ASIC版本系统级Vectoring,烽火通信VDSL2解决方案已在全球规模部署,可有效保护现网投资并满足带宽提速要求。

阿尔卡特朗讯的相关专家也表示,VDSL2可以很好地延长铜缆系统的生命周期,保护已有投资并增值,同时取得与FTTH相媲美的接入带宽。对于光纤布放困难,宽带渗透率低的区域VDSL2有着不可替代的成本优势和先天的工程实施优势。阿尔卡特朗讯早在2005年就开发出款VDSL2产品, 到 2012年底已累计出货2500万线VDSL2,占了全球市场份额的48%。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi( 大联大 )、Future( 富昌 )、 Avnet (安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。