伴随着我国城镇化的持续推进,以及政府对平安城市、智慧城市建设的高度重视,安防行业的市场规模仍将不断扩大。2013年平安城市建设带动国内安防监控市场规模将达到700亿,到2015年,安防产业总产值目标是5000亿元,“十二五”期间平均复合增速20%左右。安防产业链将充分受益,家庭安防产业作为重要发展趋势,逐渐为IT领域巨头看到,未来发展前景可期。
共享家庭安防市场20亿蛋糕
据相关人士介绍,中国的家庭安防市场现尚处在起步阶段,与智能家居领域类似,许多企业都在探索,但可以预计未来的市场规模很大。中国现有城镇居民家庭约2亿户,未来5年预计至少有5%的家庭会考虑在家中安装安防产品,平均每年将有20亿元左右的市场需求。
为了尽早切到家庭安防这块大“蛋糕”,国内外IT厂商从2012年初开始,已经纷纷伸刀了。国内厂商跟进较快的是海康威视,2012年推出了全功能家庭安防产品C1以及与之配套的服务:云视频平台“视频7”网站、兼容IOS以及安卓系统的移动终端APP。使得用户可以远程监视家中的一举一动。另外,家电大厂海尔推出基于“智能家庭”系列产品的U-HOME,国内电脑品牌联想推出“云视频”等产品,无一不揭示着家庭安防的“春天”已经到来。
IT巨头争抢蛋糕
家庭安防像所有新生事物一样,带来了巨大的商机,同时也伴随着挑战。国内各类IT厂商想在国际巨鳄面前分上一大块蛋糕,还有很多问题需要解决:电脑、家电厂商有品牌、有面向家庭用户的渠道,却缺少产品和服务配套,难以形成面向家庭的整体解决方案;硬件制造商及传统安防企业虽比较擅长设计成熟的产品和专业的配套服务解决方案,但缺乏完善的针对家庭用户的销售渠道、在家庭消费领域的品牌知名度,以及有亲和力的产品外观。
困难纵然存在,但中国的IT精英面对这块大蛋糕已经义无反顾地跨了出去。海尔在今年上半年全面发力,在市场营销上和飞利浦打的难解难分;联想以“捕捉生活趣事”重新定位家庭产品,并取名“乐享家”,力图拉近与消费者的距离;D-link则推出了高中低端系列安防产品,力求满足各细分人群的需求。
而传统的安防厂商海康威视更是从战略高度重视家庭安防市场,不但推出了集监护、安防报警、云存储、极简安装于一体的硬件产品,专门组建了研发、营销、客服团队,上线了“视频7”专业服务网站和“海康电商”网络销售渠道。为重要的是,其为了摆脱专业厂商的固有形象,将为其旗下的家庭安防产品重新设计和打造一个全新品牌,据了解该品牌在今年10月底的深圳“安博会”上全新亮相。
充分的竞争,将带给市场极大的选择权,面对国内家庭安防这块大蛋糕,众多中国IT厂商都已在时间出了狠手。我们有理由相信,未来的家庭安防市场,不会再像数码相机市场一样,至少会有中国企业的半壁江山!
无线监控广泛到个人与家庭中
科技水平的发展,人们经济水平和认知得到提高,家用网络监控摄像头将得到很好的普及。家庭无线视频监控用户对视频监控的需求相对简单,主要集中在对视频图像服务和报警联动服务的需求,对监控系统的延时、存储等没有太高的要求。但由于数据和信号流庞大、网络依赖性强、需要家庭部署家庭无线网关等因素,制约了家庭和个人网络视频监控的发展,因此家庭无线视频监控研发和推广难度还比较大,家庭无线监控应用得还比较少。存在的困难主要有两方面:费用问题及认识问题。
在家庭/个人安防中重要的是安防意识。很多时候由于个人的疏忽导致的自身受到伤害的案例屡见不鲜。在未来,如何向顾客兜售安防商品,如何改变个人的安防观念将成为企业的关键。而未来个人/家庭用无线网络监控设备必须要更多的结合生活附加功能,才能真正的吸引个体买家。如附加通信信息、家庭娱乐、社区服务等多项功能。同时,由于安防产品价格
过高也是个人或家庭不去选择无线网络监控设备的一大原因。企业只有提高劳动效率,降低商品价格,才能终获得个人家庭安防这块市场大蛋糕。
智能终端引领潮流
这两年,手机产业的竞争可以说将我们的移动通讯技术带上了一个新的高峰。自从诺基亚王朝覆灭以后,似乎到现在还没有哪个移动品牌能够重回诺基亚王朝时代所铸就的巅峰。而这也反映出了当前移动终端市场竞争的激烈。于是乎,从智能家居到防盗报警,抑或是视频监控,如果不跟移动终端相呼应的话,似乎都显得跟不上潮流。
其实对于家用的防盗设备来说,移动化也成为当前十分引人关注的一个看点。从当初我们提到的sim卡车辆定位,再到一些家用报警装置的电话报警。太多的功能已经绑定了手机,这也体现出了如今的兼用家用安防从简单的防与御逐渐走向主动防盗的一个趋势。而在这个趋势的演变中,手机成为了非常重要的一环。
当然,对于目前的移动终端报警功能来说,虽说普及度已经不算太低。可是在使用上却总有着各种各样的磕绊。各种噱头的收费,各种不稳定的因素也在考验着用户的耐心。而在笔者看来,手机功能的相通早已成为家庭安防的主流趋势。而对于这些收费的行为,虽然今天会多少让我们产生"别扭"的感觉。但随着家庭安防的深入以及功能的开展,这类的费用恐怕早晚都会寿终正寝。
云计算花样繁多
智能家居概念在此不做过多阐述,其通俗地讲就是通过自动化控制系统实现家居家电智能管理。简单举例来说,为了节省宝贵的下班时间,你需要远程控制电热水器为你准备洗澡水;通过控制系统,窗户、窗帘关闭和打开的时间可依照你个人作息而设。在移动互联的世界,通过一个按钮就可以掌控家里的一切,代替人工操作。家庭云应用在智能家居有哪些新花样?主要包括以下几点:
智能无线连接:家庭云覆盖家里所有想控制的设施设备,采用智能化无线连接,享受无数据线零困扰。
大容量存储与共享:家庭云相当于第三方数据存储,你可以把想看的内容通过移动终端备份到云中,任何连接云端的设备都可以获取信息。你既可以坐在沙发用电视看高清电影,也可以用iPad躺在床上看。
远程控制:智能家居系统主推远程控制理念,但要求所有的设备必须连接同一局域网中。手机异地远程控制需介入运营商,是目前家庭云应用智能家居广域网的障碍。
在家庭安防系统中,云概念主要表现在监控报警和存储管理上。家庭监控系统主要依靠网络,厂商提供网络监控摄像机与服务平台对接,实现联动体系,经用户对家庭安防的授权管理,可由第三方平台提供实时监控图像。
这种监控方式与家庭DIY不同,由厂商负责监控和管理视频数据,用户通过用户名和密码登陆查看。如果老人在家里出现异常现象,厂商可直通知医院并告知家属。为业主释放了更多工作空间,由厂商实时监控家里情况。
对于监控录像也由厂商代为管理,根据需求会与用户签订保密协议,保证视频录像不外泄。针对用户来说,这种以第三方代为管理其实节省了家里购买监控硬件设备和维护的费用,同时由专业团队打造的网络监控不受时间和地点限制,用户享受多方式实时监控的全力,网速不是问题,安全更不是问题。
安防高清成必然趋势
在很长一段时间里,家庭安防是否需要高清的争论都成为不少人的焦点。对于那个监控摄像机刚刚进入家庭的年代里,似乎直接攀上高清的需求着实让人看着有些耀眼。毕竟对于刚刚开始有少部分人开始认可民用监控这个概念之时,监控系统的成本以及高清监控更高的成本价格着实上不少的用户嗔目结舌。就在置办一个监控摄像机都成为新鲜事儿的时候,高清的高消费显然是让人难以接受的。况且就更不要提什么更多的实践了。
然而,随着家用高清已经逐渐开辟出一片自己的领域的时候,这些传统的概念也在发生着悄然的改变。如今,专用的家用安防设别已经日渐成熟,而在功能上,结合家庭环境特点的诸多设备已经不再将监控作为自己的工作。于是乎,报警、探测则成为家用安防设备的座上宾。当然,监控应用的非化并非代表着监控需求的缺失,反之这种以监控为主的报警需求将监控更牢固的定位于一个基础的需求上。因此,高清的工作能力也自然就成为准确示警的基础。
此外,随着家用监控设备功能的日渐丰富,从案情侦测到日常的沟通交流,家用监控都已经成为一个日益不可或缺的载体。于是,家用监控的作用已不仅仅局限于“看到罪犯行为”的需求,而高清也注定因此成为了必然。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。