处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

NFC应用市场将达百亿 或将蚕食部分智能卡份额

NFC应用市场将达百亿 或将蚕食部分智能卡份额
来源:一卡通世界 时间:2013-12-30
市场调查机构MarketsandMarkets近日发布了关于NFC的调查报告,报告显示,NFC应用市场在2016年将达到100.1596亿美元,从2011年开始每年以38%的复合增长率增长。其包含的NFC应用包括,移动支付、票务预订、数据共享、访问控制、非支付、信息娱乐、广告。需要注意的是,这里所指的是应用本身的价值,而不是应用所带来的资金流动价值。    报告基于2011年的数据,预测到2016年,从2011年开始,未来的5年,移动支付都将是NFC的主要应用场景,并且将会与智能卡市场协同发展。就目前而言,安全和标准缺乏是影响NFC支付发展的两个主要问题。    NFC产业包括,NFC芯片、NFC标签、NFC读卡器、NFC-SD、NFC-SIM等等,总体来说NFC产业是一个高度分散的市场,每一个阶段都会反映不同的发展趋势。例如NFC芯片市场,NXP目前的占有份额超过80%,然而到了标签市场,则是基本没有主导厂商,高度分散的市场。未来,随着NFC设备的不断增加,NFC-SIM和NFC-SD的市场前景将逐渐下滑。    应用方面,移动支付是NFC技术有吸引力的应用,其他应用还有出入控制、票务系统、数据分析以及广告,NFC支付也会蚕食一部分智能卡市场。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。