处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

4K曲面OLED全面布局 国产品牌优势凸显

4K曲面OLED全面布局 国产品牌优势凸显
来源:慧聪家电网 时间:2013-12-30

日企没落之后,以三星、LG为代表的韩国企业一度引领彩电行业风潮,不过这一趋势在2013年发生了逆转。随着国产彩电企业在OLED电视、曲面电视方面的布局,以及在4K超高清电视方面不遗余力地推广,无论是价格还是产品质量,在这一轮彩电行业竞争中,国产品牌的优势已经凸显出来。

国产品牌相继完善布局OLED、曲面

OLED电视、曲面电视在今年以前一直是日韩品牌的专利,业内也一直有“OLED电视是液晶电视的未来”的说法,谁掌握OLED技术,谁在不久的将来就会更有话语权。之前,OLED电视一直是国产品牌的软肋,而随着近日康佳、创维等相继推出OLED电视,这一局面被打破。

近日,康佳在京高调推出10核极智4Ks系列产品的同时,也发布了其首台OLED电视以及首台55寸曲面超高清电视,除了预示着康佳已掌握了OLED相关显示技术外,55寸曲面超高清LED电视,也超越了索尼今年发布的曲面全高清电视,成为目前曲面LED电视的佼佼者。另据了解,康佳OLED电视融合了10核4Ks技术。

此外,在稍早之前,创维也发布了天赐OLED电视E990和E980,在配置方面,天赐OLED电视也非常出色,采用四核CORTEX A9核心处理器核MALI 450八核GPU,搭载天赐智能系统。而且创维集团副总裁、彩电事业本部总裁刘棠枝表示,天赐OLED电视价格一定会比三星和LG此前推出的OLED电视低。

在曲面电视方面,长虹也于今年下半年推出了55寸弧面LED电视,与索尼弧面电视不同的是,长虹弧面电视在智能方面更胜一筹,双核CPU+双核GPU的硬件配置,而且支持Ciri智能语音系统、手势识别。

4K超高清电视国产抢占先机

据权威机构预测,明年国内4K电视销量将超过600万台,全球将达1400—1600万,4K电视将进入井喷发展阶段。而在4K超高清电视的竞争中,国产品牌无疑抢占了先机。

在外资品牌4K电视价格高企的情况下,国产品牌却走上了截然不同的道路,据了解,目前市场上主流的55寸国产4K超高清电视价格已经降到了万元以内,如此亲民的价格,让消费者更容易接受,也在客观上加速了4K电视在国内的普及。巨大的价格优势,使国产4K电视市场份额远超外资品牌。

除了价格外,国产品牌在4K电视技术升级方面,准备也更加充分,在智能方面的融入更加深刻,康佳全新推出的4K极智4Ks9800系列电视就是一个例证。10核的硬件配置目前绝无仅有,10核(4核CPU+6核GPU)运算能力将能更快速处理4K庞大的像素点信息,确保4K电视画质更好的呈现。

产品线布局的逐步完善,尖端产品的不断升级,让国产彩电品牌在目前的市场格局中抢占了先机,同时,在未来行业竞争中,也拥有了更多的话语权。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、 Avnet (安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。