处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

德州仪器在步进电机驱动器市场引导革新

德州仪器在步进电机驱动器市场引导革新
来源:电子工程专辑 时间:2012-06-04

自人类发明电器开始, 马达 就成为主要的电力消耗品。从家电到办公设备,再到汽车、工业应用......可以说电机无处不在,几乎任何需要提供动力的地方都要用到马达。据了解,2010年世界电机出货量约为90亿套,其中有70亿套在中国生产,全球的马达生产厂家就在东莞,目前每天的产量可达到300万套。预测2013年全球出货量将超过110亿套。

日前,专注马达领域将近二十年的德州仪器(以下简称TI),相继推出了多款DRV8x系列 步进电机驱动器 ,这些新推出的控制器在低功耗、过流保护和集成度等方面都有较大的革新,进一步提升了TI在此领域的性。德州仪器中国区半导体业部市场推广经理李志林介绍了此次TI推出的新产品,同时分析了步进马达的几个技术趋势。

此次推出的新产品主要包括DRV8834、DRV8835以及DRV8836电机驱动器,支持宽泛的低电压工作范围、低RDS(ON)与超低睡眠状态电流,与性能接近的竞争产品相比,功耗降低80%,板级空间锐减达95%。此外,TI还推出一款运行散热性能比实力接近的竞争产品高30%的2.5A步进电机驱动器DRV8818,这款产品支持低RDS(ON),可提高散热效率,缩小电路板级空间,抑制环境温度升高。与传统产品相比,DRV8818的优势在于优异的散热性能、可配置电机性能、内建微步进技术、过流保护、以及引脚对引脚兼容等特性。(拓展阅读: 芯片小批量采购

DRV8834是DRV8833的升级版本。它的特性在于同时采用两种接口模式供客户选择:一种是Step/Direction,另一种是PhaseEnable模式。这种方式的好处在于客户只要选择一个管脚就可以选择采用Step模式或者是PhaseEnable模式,不需要更改软件。

DRV8835的优势在于2×3的封装,可以将体积做得更小,同时提供更低的成本。此外,由于它本身的芯片供电电压范围是2-7伏,但是它马达驱动的电压范围是2-11伏。所以,客户只需要应用单节锂电就可以进行驱动,可以极大的延长电池的使用寿命。

在本次推出的几款新产品中,均增加了过流保护,过流保护对于增加产品的可靠性很有帮助。传统的保护手段主要包括热保护、欠压保护和防止导通保护。但是当热保护温度达到150度以后,响应速度就会变慢。响应时间越长的话,器件就容易被烧毁。这个时候就需要进行过流保护,可以大大的减少响应时间。“现在一些竞争对手的产品中也开始做过流保护,但它的过流保护的响应时间大概10微秒,而我们的响应时间是2.5微秒。”李志林表示,目前过流保护并未普及,主要原因在于对冲击电流的估算比较难,比如马达开机瞬间的的冲击电流就比较大,但只有一瞬间,需要进行复杂的逻辑运算。

除了过流保护,另一个趋势是集成了MCU。以DRV9系列为例,就是把16位单片机加上外围的一些马达驱动的逻辑控制,电流检测,电源变换,还有一些运放、接口全部做在了一颗芯片上。“可能以后我们所有的DRV8系列里面都放一个单片机在里面,所以客户用的时候,不需要外部再加单片机,或者只需要用主处理器跟它通讯,告诉他走几步,或者给一个命令就可以了。”李志林表示,终的目标是客户不需要知道马达的后台如何操作,只需要直接通过GUI来进行简单的操作。他同时也承认,由于集成了更多的电路,与分立器件相比,产品成本肯定要更高,但是如果客户量足够大,成本可能会相差不大。

“对我们来说,尽量把能控制的成本降下来,把算法做得更完善,把可靠性提上去,这是我们未来的发展方向。”李志林后表示,马达关键的难点在于算法,TI的优势在于拥有KilbyLab团队来进行专门的算法研究,同时进行算法固化。


图:德州仪器公司推出的DRV8834、DRV8835和DRV8836系列新产品。