处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

美盛华微电子:以商业模式创新切入模拟IC市场

美盛华微电子:以商业模式创新切入模拟IC市场
来源:电子工程网 时间:2013-12-26
作者 钟丽清

在模拟IC设计领域,设计经验和工艺技术这两大门槛阻挡了很多新进入者,Semico Research的数据显示2013年全球模拟IC市场营收将超500亿美元,增长率达到12.6%!在国外模拟巨头们赚的盆满钵满之时,中国本土IC设计业模拟电路研发企业却从146家大幅减少到68家。当数字中国芯发放异彩的时候,模拟中国芯的发展如何突破制约,走出一条新路?深圳美盛华微电子提出了商业创新的思路。

“本土模拟IC领域缺乏高端人才,设计人员的知识面和经验有广度没深度,领域本土模拟代工厂工艺不具国际性,面对这样的短板,我们认为应当以商业模式创新结合现有工艺开发低成本有竞争力产品打开局面。”在IC领域工作20余年的美盛华微电子科技有限公司首席运营总监何浩然指出,“国内客户对电源产品的需求就是质量要有保证、价格要低、上市时间快,因此美盛华的产品定位就是在满足市场质量要求的情况下,价格尽可能低,以符合客户的要求。”据悉该公司的产品的价格可以做到比同类产品低20%左右。

所以,美盛华的商业模式创新就是用服务、上市时间、价格来弥补工艺方面的不足。美盛华微电子于2013年4月成立,于12月初就宣布推出了三款模拟IC产品,分别是USB 接口保护产品QT21XX和LED驱动IC,恒流源LED驱动IC QT501和,宽电压非隔离LED驱动IC QT1315。

据美盛华技术经理曾发明介绍,目前的电子设备一般都有一个或多个USB端口,用户在使用这些电子设备时一般都会直接接U盘或者移动硬盘读取数据,或者给移动设备充电,为防止负载故障造成电流过大损坏系统电源,非常有必要在USB供电端设计过流保护电路。美盛华的单通道USB限流芯片QT21xx系列产品具有50mA~2A的限流范围,导通电阻仅为95mΩ,具有防倒灌电流、软启动防浪涌保护等突出特点,非常适合于电视、机顶盒、投影仪等应用。





他指出QT21XX具有防倒灌、软启动放浪涌等功能。

QT501系列则是一款简单的15mA~100mA恒流源芯片,支持1.5V~12V的宽电压范围,具有绝佳的负载与电源调整率和极小输出电流误差,可适用于LED日光灯、筒灯、格栅灯、球泡灯等LED产品应用。



QT1315是高度集成的脉宽调制(PWM)高效率LED驱动芯片,它具有85VAC~265VAC宽电压输入范围,电流可达60mA。该芯片集成一个高电压MOSFET,具有开路保护和过温保护功能,外围电路只需要很少的6个元器件,可充许高达500V DC电压源的LED串的高效运作。



IBS预测指出,从2014年到2020年,市场规模将从目前的1000亿美元增长到2080亿美元。中国巨大的消费电子、医疗电子、汽车电子以及新兴的物联网、可穿戴设备市场都对数字IC和模拟IC产生巨大的需求。本土模拟IC公司如何抓住机遇?



上海润欣科技的商务拓展总监范立青提出了另外的本土模拟IC发展思路,他指出在国际模拟巨头开始转向模拟高集成的时候,本土公司可以从这开发通用模拟积木型(Analog-Semi building block)产品入手,所谓的通用模拟积木型产品是指可以用在多个市场,并和其他产品构建为系统的产品。这类积木型产品涵盖的技术如下图所示。



他指出数据显示,整个模拟IC市场有470亿美元,其中高性能模拟I市场是100亿美元左右,而通用模拟IC市场有190亿美元之巨。



需要通用模拟产品的市场如下图所示



他指出纵观国际通用模拟IC公司发展,很多公司存在发展不均衡的现象,以下图为例,ADI在电源管理方面没有其他领域强而安森美在转换器和接口反面比较弱。所以对于本土IC来说,可以从这些巨头比较薄弱的领域选择突破。



另外,他指出在中国500家IC设计公司中,近75%关注的是电源管理、LED、接口和音频类产品,15%关注的是专用市场,主要是手机、机顶盒和消费电子。只有少数几家公司关注提供模拟积木型产品,如圣邦微、艾为等等。所以未来本土模拟IC可以在通用模拟产品方面发展空间还比较大。