处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2014年全球视频监控市场发展趋势预测

2014年全球视频监控市场发展趋势预测
来源:CPS中安网 时间:2013-12-26

据IHS第五次年度白皮书关于视频监控行业主要趋势分析,2014将是激动人心的一年,大数据,热成像相机,嵌入式音频以及云计算在中国的崛起是未来一年令人瞩目的安防趋势。

以下是关于2014年的市场分析预测,主要提供视频监控相关行业发展趋势和机遇的一些观点,希望对各位新年度的规划有所助益:

视频监控:2014主打市场

大数据:人群来源的视频监控和社交媒体分析

基于云的视频监控在中国市场的崛起

热成像相机出击商用市场

全景相机- 全景图像提供

以太网供电-传统供电将成为历史?

实时视频和移动接入视图的时代?

视频分析市场遭遇三岔口

2014监控摄像机市场热闹纷呈

视频监控厂商抢进新市场

1.视频监控:2014年耀眼的市场

据HIS研究,10年来视频监控设备市场年度增长率多为两位数,其增幅可见一斑。毫不例外的是2014年全球市场增长预测超过12%。视频监控可按照产品分类,地理区域和终端用户类型划分不同市场。而这其中一些市场的增速要高于平均值。本文将重点分析2014年预测增速快的市场:

产品分类

乔什伍德豪斯:从全球来看,网络摄像机市场依旧是增速快的产品类型市场。而在这个市场中,我们预期360/180度摄像机和固定半球摄像机的需求快速增长。迷你球形外形也很受市场欢迎。对大多数用户来说,它们是性价比的选择。

终端用户类型

保罗布雷姆诺:城市监控市场收入在2013年快速增长,并且这种增长在2014年还将继续。城市监控是引人注目的应用视频监控设备之一。视频图像作为证据在调查恐怖袭击,暴乱,袭击和公共安全破坏案件中使用,并且越来越多的新闻机构播出这些监控画面。城市监控将是2014年增速快的终端用户类型市场。

乔恩克罗普利:2014年公用事业和能源行业对安防设备需求也将持续增长。这些部门的设施往往体积并且多是远程,守卫人员的配备便成为难题。不仅传统能源项目面临这些难题,新型的可再生能源如太阳能,风能建设也是如此。除了能源供应保障,恐怖袭击对于公用事业和能源行业设施的潜在威胁也引发了越来越多的关注。2014年,这方面的安防设备市场预估将增长约15个百分点。

地理区域

亚伦戴尔:IHS 发表了许多讨论中国和印度安防设备供应商快速发展机遇的文章。2014年,供应商们需要扩大他们的经销网络范围以求在快速发展的区域安防市场获益。东欧有许多快速发展的市场如俄罗斯,波兰,捷克共和国和罗马尼亚。值得一提的是罗马尼亚加入到欧盟(欧洲联盟)后,该政府获得额外资金补助来改善运输网以符合欧盟的标准。这个项目和其他公共基础设施项目,预计拉动罗马尼亚的视频监控消费。南美洲也有着诸如巴西,智利,哥伦比亚和秘鲁快速发展的市场。经济的增长,全球性赛事的举办以及日益猖獗的犯罪活动推动了该地区对于视频监控的应用。

2.大数据:人群资源视频监控和社交媒体

2013年,带有摄像头和互联网连接功能的智能手机以及社交媒体应用如Vine和Instagram的流行引发了次警方对“大众资源”数据收集的调查。

波士顿马拉松爆炸案后,警方的调查依赖于观众手机拍摄的视频画面。爆炸发生的几分钟内,大量的照片和视频被上传至Vine,Facebook, YouTube以及其他社交媒体网站。调查人员呼吁民众能提供任何有关爆炸案的图像或视频给当地警方,州政府以及联邦政府,希望能在其中寻找到案件相关线索和证据。这种侦查方式在格拉斯哥一架直升机事故后也被英国警方采用。

2013年的另一个趋势是出现了专门处理众多社交媒体网站如Twitter, Instagram,和Facebook产生的大量数据的社交媒体分析。SumAll, ThoughtBuzz和 GraphDive等公司提供的社交媒体分析被用于从博客和各大社交门户网站收集并分析数据以做出商业决策。通常来说,普遍的作用是发掘客户的兴趣爱好,以支持市场营销和客户服务活动。虽然它非常适用于商业应用,但是社交媒体分析在安全部门的应用是明显不同的,它应当归类为社交媒体监测。社交媒体监控是一个识别和评估你说了什么关于公司,个人或者一个事件的过程,并且可以在紧急响应应用程序中使用。与地理信息系统(GIS)和智能分析软件结合使用社交媒体监测能够更准确地定位这些数据流,这也说明区域模式的优势。

然而在使用社交媒体监测中存在的问题是,虚假信息传播速度要远远超过执法机关的控制。一个典型例子是一个假消息,声称叙利亚总统被杀害,在交易商们意识到这是则假消息之前原油价格受影响上涨逾1美元。虽然社交媒体监测在安防系统里有了一席之地,很显然人群资源的调查方式已被使用。随着拍摄照片和视频的工具价格更便宜,产生的庞大数据使得警方的处理更加棘手。这便要求执法部门能够更快速地做出反应,也产生了数据分析和处理的挑战。然而,IHS认为这些挑战提供了系统集成商和软件供应商一个机会去研发解决方案,在2014年及以后提高警察紧急响应速度。

3.云视频监控市场在中国快速发展

在中国,云计算概念越来越流行,尤其是在电信基础设施完善后。此外,随着网络带宽的提高和网络的产品定价下降,基于云的视频监控解决方案吸引了越来越多的供应商的关注。虽然基于云的解决方案不是一个强制性的选择,但它确实是推动民用视频监控的需求的一个绝佳机会。

迄今,在中国基于云的视频监控应用市场主要是住宅和SMB(中小型企业) ,而且大多数来源于传统视频监控的需求。在住宅应用方面,照看小孩和老人是主要的服务功能,其中可能还包括医疗辅助系统。由于中国大部分家庭居住在公寓中,视频监控的重点是客厅和卧室这样隐私的地方,这是家庭监控难以被中国家庭接受的重要原因。在中小型企业应用方面,云解决方案可以让用户检查实时视频,并回看录制的任何时间点视频片段,这提供了一个便捷的方法来管理和接受警报。云视频监控不仅仅是一个物理安全解决方案,它可以和云医疗整合,支持视频通话,程度利用移动终端。作为IT解决方案,基于云的视频监控应用更容易被大众所接受。事实上,一些供应商已将云技术应用到微信—一款在中国流行的及时聊天工具。另一个重要特征是,云计算支持朋友圈或社交共享。

基于云的解决方案的竞争者不仅是传统视频监控供应商,还包括存储供应商,IT解决方案提供者和电信运营商。中国的一些电信运营商捆绑宽带服务向提供客户一个支持云存储的免费网络摄像头,同时收取额外但合理的月租。随着不断增加的客户群和越来越多的重视,IHS 预测基于云的视频监控解决方案将通过它提供给客户的应用程序所创造的价值来定义。中国有超过十亿的潜在用户,同时获得产品和安全功能的是一个吸引用户的成功组合。

4. 热成像相机出击商用市场

大多数技术型市场上,视频监控设备的平均典型地随着时间推移在逐步降低。事实上,2014年全球网络摄像机市场平均价格预计将下降10%以上。IHS预测在未来几年内ASP下降幅度的视频监控产品是非制冷式热像相机市场。非制冷式热成像相机在商用安防市场表现突出。它们不受恶劣天气条件或光照条件改变的影响,在完全黑暗的条件下也能运作,非常适用于视频分析。前几年,该产品性能虽高,但过于昂贵的价格影响了它的市场。近年来,随着价格降低(一些公司报告的ASP下降超过20%),该产品技术越来越吸引市场眼光。

价格下降有几个因素。首先,传统安防摄像机生厂商陆续进入该市场。2013年CBC和Mobotix发布了新的热成像产品。2014年可能有更多的厂商加入。其次,热成像相机的生产成本是核心探测器和传感器的价格。这些目前只有少数几家公司提供。技术的发展和制造工艺的改进显著降低了制造成本。这种趋势在制造业还将继续,并且一些公司尝试使用12/13微米的像素间距。现在市场上也出现了中国供应商提供的较低价格的核心探测器和传感器。

2013年,很大比例的热成像相机供应商扩大了产品范围,开始提供价格较低的低端产品。这些产品规格比常规产品低,预计将针对那些没有使用热像相机产品终端用户市场。IHS估计这种情况将在2014年继续。的供应商寻找新的市场,其他则不得不追赶领头者的步伐。商用安防市场的非制冷热像相机的数量表明市场卑微商品化。竞争的加剧,新产品的出现和新的终端用户市场意味着2014年是技术突破性的一年。

5.全景相机—提供全景画面

据IHS分析,2014年视频监控摄像机的赢家是360/180/度全景网络摄像机。全球出货量预计比去年同期增长超过60%。值得注意的是,180/360度摄像头预计将获得在垂直行业的市场份额,如零售,机场和赌场这类需要室内大范围视频监控系统的地点。在这写地点,减少同一覆盖区域摄像机的数量可降低成本支出。

180/360全景相机一般有两种标准配置:

多传感器 —— 多个图像传感器和标准透镜被布置在任一单向或多向阵列。独立图像可在边缘或中央服务器拼接。

镜头为基础 ——百万像素网络摄像机通常搭配鱼眼镜头或Immervision的panomorph镜头。

虽然同时存在两种配置,但是镜头为基础的全景相机市场预计在两者中发展较好。从以往的情况而言,已经投为基础的全景相机需要配备专有的的dewarping软件。但是随着dewarping标准的变化,目前全景相机在VMS平台有更广泛的兼容性。结合多家厂商的新的整合计划打算在未来一年更新或添加180/360度相机的产品系列以满足不断增长的客户需求。

全景相机可以提供一个玩这个的视频监控画面,而其他相机类型则能满足更细节的图像画面。因此,IHS公司认为全景相机将更多地和PTZ球形摄像机结合使用。在这种组合下,全景相机提供一个持续的画面来识别兴趣点并为PTZ相机变焦提示坐标,以期得到画面更多的细节。Vivotek的全景云台相机正是这种解决方案和其他厂商正在竞争开发的产品的一个早期的例子。据IHS公司称,合并后的全景云台解决方案将提高运营效率并降低云台操作错误。

6.以太网供电:传统供电将成为历史?

想象一下你是一个安全主管,你希望安装一个全方位的网络视频监控解决方案,包括从简单的室内球机到高功率的外部PTZ摄像机等一系列产品。利用以太网供电整个解决方案岂不是更理想的选择?

在IP视频监控的过渡期,网络基础设施支持是焦点,其中关键的是供电。以往的摄像机是本地供电但自推出POE后,常见的形式是以太网供电IP摄像机。

2003年创立的IEEE 802.3AF标准,在允许电缆损耗的条件下,以太网能提供15.4W的直流电,其电流供应标准的网络摄像机绰绰有余。后续的IEEE 802.3at标准(通常称为POE+)将设备端的功率增至25.5W。但是,这不能满足市场上大部分的PTZ摄像机的需求。近,一些非标准化的解决方案被开发,试图用来弥补POE+和高功率的PTZ摄像机之间的差距。这些解决方案采用了了Cat6(及以上)电缆的优良电流处理能力。它们能满足安全管理人员的需求但是又面临非标准化喷油器和适配器的难题。

以太网先前的距离限制可能限制了摄像头被放置的可行区域,现在以太网延伸器的发展增加了POE的可行范围。有人提出观点,电流多可沿长度为700米的电缆传输,IHS认为,这种技术将在2014年大规模发展。

除了发展POE技术,许多厂商积极寻找可再生资源供电视频监控摄像头的方式。这些企业已经开始研发和生产太阳能和风能供电的摄像头,但是这种模式在短期内很难得到广泛的认可。

展望未来,IHS预计,摄像机生产商将大力发展低功率摄像机系列产品以符合PoE+标准。根据这一点,克服以太网和POE的距离限制的技术也将得到市场认可。

7. 实时视频和移动接入的时代来临

桑迪胡克小学枪击事件是推动美国安防系统观念变革的后一张多米诺骨牌。它不应只有法庭取证的作用,更应成为执法部门应对和规避风险的重要工具。而这将改变安防系统的部署。

在2013年初事后看来,这是北美安防集成的观点—一种观念的转变,在未来任何特定设施中,警察和急救人员可能更有机会接近到更广泛的安防解决方案。

这种观点是在重大事故案件中,现场视频画面可以直接传送至到执法部门。这可能是一个警察指挥中心甚至是直接传输到巡逻车或有关人员手中的PDA。从公安部门角度看来,任何可以帮助他们更好地了解现场情况和制定应急措施的信息都是非常有用的。从系统用户的角度来看,它能更好地保护他们的工作人员,以及他们的财产。对于被抢劫的银行工作人员,被劫持的火车司机和面临校园枪击案的校长来说,更灵敏的报警反应系统意味着更少的人命伤亡。

初看,这是系统操作员和警方双赢的局面。但其中还存在很多问题:谁为这些数据流买单?谁决定何时数据应该被共享?如果警方只是想查看现场录像以确保事故发生又当如何?

过去,成本问题似乎是这个系统推广的一大症结—除了前期硬件成本还有无线数据的收费。现在,网络运营商开发了“使用者支付”模式而非原有的“每节点”模式,成本支出应该不再是问题。

这并不是在售的独创的技术成果—例如2012年销售到火车和电车的26%的移动视频监控录像机的配备了无线流媒体功能 - 但只有6%的实际使用该系统。正如一个集成商所说的那样,“这项技术已经存在有一段时间了,能够负担得起使用它还需要一定的时间。” 随着成本下降和后桑迪岬时代对财产和人身安全的保护的再次重视,2014年极有可能将实时视频监控执法常态化。

8. 视频分析市场遭遇三岔口

视频监控设备生厂商在他们产品中嵌入低端视频分析应用已经有一段时间。他们将这作为免费的服务。这样的应用程序旨在区分产品,包括视频移动侦测和摄像机篡改算法。近期,先进的视频分析应用,如交叉线警报,人员计数已经开始免费提供。这是便有这样的疑问:视频分析应用程序是否继续免费提供给用户?

IHS公司在视频内容分析(VCA)的报告指出,免费分析视频监控设备的数量将在2014年及以后迅速增长。但是收费的视频分析应用程序数量也会提升。事实上,市场对有收费的分析视频监控设备价值预计将在2017年超过5亿美元。

视频分析市场分裂成两个不同部分是基于应用和实例。免费应用程序通常具有吸引大众市场的基本功能。收费的应用程序拥有利基市场所需的更高级的功能。入侵探测视频分析是一个很典型的例子。从数米的短距离检测建筑物内的入侵者需要相对基本解决方案。在更大范围的室外环境中检测入侵者,考虑到外部因素诸如水或风的运动的影响,这是就需要一个更先进的算法。前一种情况的解决方案更容易被免费提供,但是后者便需要高级的付费的应用程序。视频分析市场发展到现在,对于基本的算法厂商可以不再收费。也就是说2014年市场上所有收费的视频监控设备在终端用户需要更先进的分析的情况下还能保持发展。

9. 2014监控摄像机市场热闹纷呈

根据IHS公司新的分析,2013年全球出货的超过70%的网络摄像机拥有两种单向或多向的音频功能。但是系统集成商都心知肚明的是这些功能很少被使用。那么2014年的耳边的新机遇是什么呢?

摄像头上的音频功能的一个用处是用于音频分析。虽然视频分析已经发展成为许多安全摄像机的标准功能,嵌入音频分析还是比较少见的,虽然其处理能力和音频功能很完善。这就是说音频处理并非新型的类似因为枪声,打破玻璃提供警报的汽车报警检测的技术。市场已经意识到音频分析的价值。

摄像机上的另一个音频应用是声源定位。声源定位可通过多个麦克风分析声音产生的方向,这样便于PTZ摄像机聚焦事件发生的方向。迄今为止,虽然有研究者和开发团队不断研究,视频监控的可靠解决方案仍需不断摸索。

声源定位再加上音频和视频分析可能意味着更智能的更少盲点的视频监控解决方案。该技术更适合于公共场所监控,实时视频自动捕捉声源位置,如爆炸点,枪击点和汽车警报位置。该技术也可用于事后调查,在录制的视频监控录像中确定事件记录。

随着更多的技术被应用和产品差异化和提高系统效率的需求,IHS 预测未来将看到市场对视频监控系统音频功能的更多重视。

10.视频监控厂商进军新市场

与当前主流观点相反的是,物理安全市场并不稳定。视频监控厂商们利用在快速发展的安防市场获取的利润进入新的投资市场。2013年视频监控行业的几条重大新闻不仅仅关于产品的多样化还包括新的市场的建立。Milestone 加入NVR市场,Mobotix和CBC着手热成像产品,Avigilion为了进入出入口控制市场收购了Redcloud,Axis 在芝加哥的ASIS宣布加入出入口控制市场,更有海康威视和大华进军中国远程监控市场。

各种产品和服务扩展的背后利益驱动各不相同。热成像仪相机被认为是一项有竞争力的技术,因此不少公司将该产品加入其产品系列中。基于网络的访问控制产品增长很可能影响了Avigilion和Axis Communications进入物理门禁控制市场的步伐。终,市场的多样化为企业提供额外的收入来源,这些能维持或改善其企业的增长潜力。

有趣的是先扩展产品和服务范围的是一家以网络服务为核心业务的公司。我们期待这些企业在2014年发布更多的新产品。视频分析和热成像仪能够在2014年加入到更多的生厂商的产品系列中。