处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

CES2014电视趋势:4K和LED渐成主流 国货崛起

CES2014电视趋势:4K和LED渐成主流 国货崛起
来源:cnet 时间:2013-12-24

相对其他类型的数码产品,电视行业的2013年相对来说比较平凡:4K LED超清电视价格逐渐下跌、曲面OLED电视经过多年的研发终于上市,这些都是意料之中的事情;较大的市场变化,是松下公司在10月末宣布停止生产和研发等离子。而这些变化首先会在CES 2014电子大展中显现,一起来看看明年的电视行业将会发生什么变化。

三星和LG将填补松下等离子电视的空白

显然,松下曾是等离子电视市场中好的品牌,但是随着它的退出,三星和LG则有可能在2014年跟进,推出新款的等离子机型,抢占这一部分的客户。比如三星在2013年推出的PNF8500系列等离子电视,就是市场中画质好的机型。

至于OLED电视,在2014年的价格应该不会大幅下滑。是的,电视厂商可能会推出新机型,但我们仍然无法负担得起,仍然不会成为市场主流。所以基本上LED和等离子仍是人们购买电视的。

局部调光系统成主流

local-dimming,即局部调光系统,是一种LED/LCD的背光技术,能够改善液晶类屏幕的画质问题——灰色显示,能够尽量让屏幕呈现出更好的黑色表现,比如今年画质好的LED电视如三星F8000/F9000系列、索尼W900A系列,都是采用了这种先进的背光技术。而在明年,预计这种技术会出现在更便宜的电视上,让LED/LCD面板的效果更为出色。

4K和曲面屏幕是不可避免的趋势

在CES开展之前,三星和LG已经纷纷表示,将在大展中展示105英寸的4K分辨率曲面电视,我们暂时不知道它们的价格,但是考虑到尺寸,即使超过80000美元(约合人民币48万元)也不会丝毫令人吃惊。

或许曲面OLED材质会是电视的一个趋势,但是碍于面板的成本问题,短期内不可能成为普通消费者的。至于4K,我们认为就如当年的1080P全高清一样,首先将取代1080P的高端LED电视,并逐渐向下普及。

至于4K电视面对的问题,仍是是片源不足。不过这一现象有望在2014年获得缓解,首先4K蓝光碟片的内容将持续增加,一些主流流媒体平台如Nexflix也已经宣布将提供4K分辨率的在线视频内容。

智能电视、尺寸变大和中国厂商

智能电视在2014年仍将是厂商的发展重点之一,各大厂商会逐渐提供更加完善的智能平台,从某种程度上可以替代智能电视盒的应用。另外,屏幕尺寸将继续变大,55英寸将成为主流,你会发现已经越来越难找到高质量的小尺寸电视了。

另外不能忽视的一点是中国厂商,在2013年,TCL、海信等厂商在美国市场取得了重大进展,提供了更加便宜的4K电视,这将加剧市场的竞争。当然这是我们希望看到的,有望拉低那些国际品牌的价格。