处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

新世代高清视觉:高解析度面板趋势

新世代高清视觉:高解析度面板趋势
来源:DIGITIMES 时间:2013-12-19
自Full HD(全高清)电视普及,并进入价格战的时代,1080p已成当今基本的大尺寸面板应用的解析度规格。而为了追求更高层次的画质表现,许多显示面板厂商积极开发Ultra HD(UHD,超高清)面板,推出所谓的4K电视,其2160p规格提供比既有Full HD电视还高4倍的解析度,让影视画质再次升级。至于中小面板则具备Full HD显示之外,解析度仍向上提升,以提供的剧院级新体验…从Full HD到Ultra HD自Full HD(或称FHD,全高清,解析度达1920x1080,其progressive逐行扫描模式以1080p表示)电视成为当今市场主流,并进入价格厮杀战之后,国内外各大面板厂商已积极布局Ultra HD的显示面板市场,提供更高解析度的显示能力。以目前来说,4K UHD (或称4K、4K2K,3820x2160,2160p),已是各面板厂商必争之地,而日本厂商更发表8K UHD (或称8K、8K4K,7640x4320,4320p)的规格,以提早卡位布局下世代影像规格。 各种萤幕比例 (21:9、16:9、4:3) 在观看蓝光电影时的呈现效果 (rtings.com) 三星预估UHD TV将于2014年以5倍的市场成长速度爆发(Samsung)有鉴于液晶显示面板产能过剩,业界喊出2013年是UHD电视元年口号,积极推出UHD电视面板,并催生4K UHD的相关应用,加上HDMI 2.0的发表,可以完整支援4K UHD (60fps)规格,将加速相关的产品普及。使得当今不管是手机、显示器、相机、摄影机,也开始往4K UHD发展,连新世代游乐器(Xbox One)也支援4K显示输出,预计各种4K UHD的产品,将于2014年CES(美国消费电子展)大显身手。以面板厂商的布局来说,各家产品的趋势纷纷朝向:1.高资讯内容(4K解析度)、2.高解析度、3. 3D、4. 具触控功能、5. 新制程技术(氧化TFT、如IGZO铟镓锌氧化物)、6. 新显示技术(如AMOLED)、7.可挠式(Flexible)、8. 曲面化(Curved)…等方向发展。为4K而生 - 大尺寸平/曲面双管进行新趋势在大尺寸面板部份,32寸以上面板可支援到3840x2160 (4K UHD)解析度,当今包含Samsung、LG、Sony、夏普、日立、Panasonic、东芝、群创、友达、华星…等品牌或面板大厂,皆有4K UHD TV的产品纷纷亮相。大家在2013年力推的4K电视产品,除了具备4K解析度之外,有些也提供3D和联网等智慧型电视的功能。至于价格从原本高不可攀,也下跌到亲民的水准。例如大同发表的50寸4K电视,只要台币5万元不到即可拥有,而Senki Digital公司在美国Amazon的黑色星期五购物季,其推出的50寸4K TV,更下杀到只要新台币2.5万元不到,39寸4K TV更只要1.5万元不到。因此2014年起,4K电视将提早进入平价时代。至于新的曲面(Curved)电视部份,也将逐渐成为市场趋势,因为曲面电视的弧形设计,能够让观赏者从萤幕的左边缘至右边缘之视觉距离达到相等,减少离轴观看时的影像失真度,可提供更宽广的可视角度与宽阔的全景影像效果。赋予消费者的视觉体验。日前LG、Samsung都相继发表了OLED显示技术的55寸UHD曲面电视,至于台湾的友达则发现不只OLED能做到曲面,其研发的a-Si TFT LCD(非晶矽液晶显示器)也能做到曲面,使得Sony与中国的长虹等厂商也开始导入生产,预计将刺激2014年的曲面电视市场需求。为剧院而生 – 中尺寸21:9超宽型显示器新趋势在电脑使用的显示幕(Monitor)部份,近几年也开始从标准Full HD的16:9 (1920x1080)转进到16:10 (1920x1200)解析度,甚至开始流行21:9 (2560x1080),也就是所谓的UltraWide (超宽)萤幕解析度。21:9早是由Philips自2010年推出部21:9的Cinema TV时所提倡的新规格,这样比例主要是针对HD(高清)影片来量身订作的,因为一般萤幕在播放蓝光电影时,都会有上下的黑边,因为许多HD影片的影像原始比例为 2.35:1,而21:9的设计,跟电影院的超宽萤幕2.35:1相当接近,因此使用21:9的萤幕来播放高清影片,就能够完整呈现出电影的原貌,不再有上下黑边,或因为影像调整后所造成的比例失真了。然21:9 Cinema TV直到今天只能在小众市场上生存,不敌Full HDTV 16:9的市场主流。虽电视市场失利,但在显示器市场逐渐成为趋势,且21:9对面板厂商来说,却可带来的利润,因为以同样面板大小来说,16:9比16:10可多切几块,而21:9来切割的话,可获得更多块,不仅降低生产成本,提高获利。因此自2013年开始,厂商便推广21:9的显示器,采29~30寸的设计,价格1.5~2万元不等,属于高价位产品,适合美工或制片等专业应用,或喜好家庭剧院的消费者选购。突破Retina – 中小尺寸笔电、平板显示新趋势在中小尺寸的部份,Panasonic抢先发表全球首部4K的ToughPad,是一款采用Windows 8.1的20寸平板电脑,支援4K解析度并具备多点触控功能。该“超大”平板售价高达6千美元,同样主打利基市场。不过20寸稍微大了些,中小尺寸的主流产品大多采用7~17寸,目前这些寸数的4K产品仍属试样(Sample)阶段。如夏普推出的4K、 15.6寸IGZO显示面板,可应用在笔电产品上,提供3840x2160 (282ppi)的水准。据悉苹果在2014年推出的下一代MacBook Pro,有可能首先支援4K UHD解析度(到时候可能叫New Retina或4K Retina也说不定?!),成为部支援到4K的笔电。另外,日商JDI已于10月发表全球小的12寸4K面板,并于2014年开始量产。其面板的画素高达365ppi、耗电力也只有目前面板的1/4、厚度可缩减至2mm,可应用到笔电、平板等市场,有助于2014年的4K产品的普及。因此笔电市场中,许多厂商就算做不到4K (2160p)的等级,也推出超越Full HD解析度(也就是俗称HD+、1080p+) 的产品。例如Google日前推出的12.85寸Chromebook Pixel,解析度便达2560x1700 (239dpi)。而联想的IdeaPad Yoga 2 Pro为13.3寸笔电,解析度更高达3200x1800,为当今解析度的笔电。至于平板市场中,在苹果于2012发表的第三代iPad (9.7寸)首度采用2048x1536面板,便超越Full HD。由于苹果意识到“萤幕大”已是消费性电子产品的趋势,因此,据悉苹果不只在下一代iPhone采用到更大的4.9寸萤幕,也有意推出12.9寸的超大iPad,搭配韩国面板供应商的Retina显示面板,将可显示到逼近UHD (3840x2160)的解析度,预计于2014年上半年推出,届时有可能刺激笔电用户转去使用iPad的意愿,再次冲击HD+笔电的销售量。突破视觉极限 – 小尺寸手机显示新趋势在手机部份,碍于目前小尺寸面板的技术,目前还做不到4K的水准,但做到1080p的能力已经绰绰有余,市面上有超过20款以上手机支援1080p的解析度。至于手机4K面板何时上市? 已知三星规划于2015年推出4K的小尺寸面板,并具备可挠式设计,将可应用于智慧型手机、平板等产品。