处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2014CES展望:曲屏手机和64位计算受关注

2014CES展望:曲屏手机和64位计算受关注
来源:新浪科技 时间:2013-12-19

 北美消费电子展CES经常会为未来一年的智能手机技术和趋势打下基础。今年的主要趋势如下:

  巨屏手机  

 在三星Galaxy Note系列取得成功后,巨屏智能手机已经无处不在。华为就借助CES发布了搭载6.1英寸屏幕的Ascend Mate手机。自那以后,我们至少已经看到7款屏幕尺寸大于5英寸的智能手机。

 HTC和诺基亚(7.71, 0.35, 4.76%)都推出了巨屏手机,包括5.9英寸的HTC One Max和6英寸的诺基亚Lumia 1520。三星和LG的曲屏手机也分别搭载5.7和6英寸的屏幕。今年可能还将有更多大厂商推出更多巨屏手机。

  分辨率增加  

 2014年的巨屏手机还将具备超清分辨率。苹果(550.77, -4.22, -0.76%)公司断言,只要像素密度高于326ppi,人眼便无法分辨出具体的像素,但这并没有阻止竞争对手继续推动技术进步。

 有传言称,2560×1440分辨率的屏幕即将出现。例如,三星Galaxy S5有可能使用像素密度达到560ppi的屏幕。甚至连4K手机屏幕时代也近在眼前,LG去年2月就展示过相关技术。

  曲屏手机  

 经过了多年的原型阶段后,三星和LG相继把搭载柔性屏幕的手机推向市场。

 三星Galaxy Round和LG G Flex目前只能在韩国买到,但这两款手机的独特显示方式的确有很多现实意义,因此有望推向更多地区。

 即使CES上无法看到针对美国市场设计的曲屏手机变体,估计很快也将有类似的消息发布。LG证实,G Flex将于2014年在美国销售。有传言称,Sprint、AT&T和T-Mobile美国都在争夺合作资格。

  免提控制  

 Google Now、Siri和三星S Voice都可以用语音控制手机,LG Nexus 5和摩托罗拉Moto X也都配有各种免触摸控制,可以在无需触摸屏幕的情况下激活语音输入。

 语音指令、手势控制和倾斜机身都将成为控制方式之一,不仅让手机使用过程更酷,而且可以带来更多便利。但当今的控制方式未必都具有革命性,有的甚至连实用性都没有,但各种传感器仍然处于发展之中,相信会有第三方企业展示更酷的控制方式。

 苹果公司有可能会将Siri语音控制整合到更多汽车中,Windows Phone系统也有望搭载备受期待的微软(36.58, 0.06, 0.16%)Cortana语音助手。

  64位计算  

 iPhone 5s是首款采用64位处理器的智能手机,高通(73.18, 0.26, 0.36%)骁龙405芯片组也将针对新兴市场的中端手机提供类似的计算能力。

 这项技术有望加强多任务执行能力,降低系统资源消耗。根据以往的经验,高通可能会在2014年初针对高端市场发布64位处理器,CES是可能的发布场所。该公司去年推出的高端芯片今年已经使用在高端手机中。

 但在所有手机都进入64位时代前,操作系统和应用开发商还需要提供足够的程序支持。

 除了32位和64位外,处理器核数也将值得关注。四核手机如今已经成为高端手机的标配,八核手机则是下一代飞跃。然而,厂商具体的技术方案仍然会对性能产生影响,因为CPU的热量和能耗会影响电池寿命。

 更重要的是,手机今后有望依赖协处理器从事更多炫酷的工作,时刻保持语音助手待机,甚至在屏幕关闭时也可以正常使用。

  可穿戴计算  

 过去一年对智能手机影响的当属可穿戴技术,例如智能手表、健身腕带或谷歌(1084.75, 14.89, 1.39%)眼镜等产品,它们可以将智能手机当成数据来源。

 不过,Omate TrueSmart智能手表却是个例外,这款Android设备将搭配独立的SIM卡插槽。

 CES无疑将涌现大量的可穿戴设备,还将有更多新产品与谷歌眼镜、三星Galaxy Gear展开竞争。预计还将有更多可穿戴设备涌现,包括衣服、裤子、鞋子和袜子。

 科技从萌芽到生产需要一段时间,尤其是新兴科技。手势控制、可穿戴计算和64位处理器可能都需要等待一段时间才能真正走向大众。这是一个迭代过程,但CES和来年的发展仍将值得关注。