处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LSI+PCIe闪存适配器助力Cisco和EMC实现应用加速

LSI+PCIe闪存适配器助力Cisco和EMC实现应用加速
来源:中电网 时间:2012-05-30
LSI公司(纽约证交所股票代码:LSI)日前宣布正在与Cisco和EMC开展合作,共同将PCIe闪存高速缓存技术卓越的应用加速优势应用于部署广泛的创新型Cisco UCS B系列刀片服务器。

该解决方案将EMC VFCache智能缓存软件与LSI的第二代PCIe闪存适配器系列LSI Nytro WarpDrive卡相结合,能进一步加速应用性能,改善EMC存储环境下Cisco服务器的响应时间。

目前,服务器处理器性能的提升步伐已经超越了存储性能的提升速度,因此,如何在不影响现有存储架构的情况下加速应用性能,便成为一个棘手的问题。结合EMC VFCache和LSI Nytro WarpDrive技术的综合解决方案可以将Oracle和Microsoft SQL Server等关键任务数据库环境的性能提高3倍,延迟缩短60%。

Cisco数据中心部门的高级副总裁兼总经理David Yen指出:“今天的高应用负荷对I/O性能提出了更高的要求。通过将LSI闪存技术与UCS解决方案相结合,并针对EMC存储环境进行优化,我们将为客户带来无与伦比的应用性能。”

VFCache和Nytro WarpDrive技术的优势包括:

大幅提升Cisco刀片服务器的应用性能。
优化数据I/O速率,加快系统和应用性能。
智能地对经常访问的数据进行自动高速缓存,同时可确保对数据的持续保护。
可节约电能和散热能耗,减少占地面积,降低总体拥有成本。
采用业界标准驱动程序,支持丰富的操作系统和管理功能,全面兼容于现有基础设施。
EMC闪存产品技术部高级副总裁兼总经理Mark Sorenson指出:“将服务器级的闪存技术、智能软件以及企业存储阵列相结合,不仅可以使客户获得出色的性能,同时还能提供客户所需的数据保护功能。同Cisco和LSI的合作将使EMC与Cisco的共同客户享有智能VFCache软件的诸多优势,以满足Cisco刀片服务器中关键应用的性能要求。”

LSI的总裁兼CEO Abhi Talwalkar指出:“全球数据存储和存取量的迅猛发展超越了传统存储架构的能力。LSI的PCIe闪存适配器技术与Cisco深受欢迎的UCS刀片服务器相结合,将帮助数据中心经理应对大规模数据增长,加速数据中心和其他应用的数据存取速度,发挥数据的价值。”(拓展阅读: 芯片代购 )

EMC VFCache:一种具有存储阵列保护功能的服务器闪存高速缓存解决方案。它可以降低延迟,大幅提升吞吐量,改进应用性能。智能缓存软件结合PCIe闪存适配器,能够把存储分级扩展到服务器。有了VFCache,数据就无需通过网络进入存储阵列,从而将吞吐量性能提升3倍,延迟缩短60%。
LSI Nytro WarpDrive应用加速卡:LSI的第二代PCIe闪存适配器系列。具有高性能和低延迟优势,并可加速网络服务、数据仓库、在线交易处理、高性能计算等应用。Nytro WarpDrive卡将LSI SandForce闪存处理器的企业级闪存性能和可靠性与LSI SAS驱动完美结合,能够简化标准服务器集成。此外,该卡采用先进的“卸载型”架构,所占用的CPU和内存资源仅为同类竞争解决方案的四分之一。
带定制Nytro WarpDrive夹层卡的Cisco UCS B系列刀片服务器预计将于2012年下半年推出。

关于LSI
LSI公司 (NYSE: LSI) 设计的半导体组件和软件可用于提高数据中心和移动网络的存储性能和网络速度。我们的技术是高度智慧的结晶,是加强应用性能的关键所在。同时,我们积极与合作伙伴开展协作,共同开发解决方案以更好地将我们的技术应用其中。