处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

态度大逆转 高通64位CPU或影响市场格局?

态度大逆转 高通64位CPU或影响市场格局?
来源: pconline 时间:2013-12-16

 苹果为iPhone 5s配置64位处理器后,其他厂商也不甘落后了,此前已经传出三星、英特尔以及联发科都纷纷表示明年会推出64位处理器,而作为移动处理器的霸主,高通也于日前正式发布旗下首款64位处理器,型号为骁龙410。不少人认为苹果在64位领域再一次引领了潮流,但直到高通进入64位战场,才是真正会改变移动设备市场格局的时候。不过高通早前曾对苹果64位处理器嗤之以鼻,认为其纯属噱头,为何现在态度又180度大转弯?我们不妨一起探讨下这些问题。  

首款64位骁龙410 定位却为中低端  此次高通正式发布的64位处理器骁龙410在型号命名上听上去更像是一款低端产品,并且从目前公布的信息来看,似乎也确实没有多少惊人之处。高通发布的这款64位处理器骁龙410采用了28纳米制程,配备Adreno 306图形处理器,支持1300万像素摄像头以及1080p视频播放,提供了NFC近场通信功能以及双卡和三SIM卡等功能。  

而且骁龙410全面支持LTE 4G网络和3G网络制式。高通称骁龙410处理器价格相对低廉,定位于中低端智能手机,准备以迅速增长中的中国市场为目标,如果架上整套解决方案的话,其售价在150美元左右,预计在2014年下半年开始出现在低价智能手机中。今年发布的高端旗舰手机基本全部采用骁龙800系列处理器,而高通发布这款64位处理器却表示是面向中低端,显然是再次向中低端的MTK联发科发起挑战。态度大转变 64位处理器是趋势?  

或许做老大就是要有老大的气势,绝不能随便让人认为是跟风。早前刚刚开启八核大战的时候,高通就丢下豪言称绝不跟风,8核处理器完全没有必要。这次苹果推出64位处理器其实有点出人意料,没多少人料到智能手机这么快就迈入64位的时代了。高通一高管之前就在采访中称,iPhone 5s上的64位A7处理器只是苹果用来吸引消费者的宣传噱头,并没有真正的实际意义。不过之后高通就对这位高管进行降职处理,并称64位是以后的发展方向。  

不管这花边新闻如何,高通现在正式推出64位处理器已是事实了,其实如很多人预见,移动设备也会像桌面PC设备一样从32位过渡到64位,CPU一次能处理64位即8个字节数据,而32位处理器一次只能处理32位即4个字节数据,理论上相同时钟频率64位处理器的运算能力是32位处理器的2倍。其次,64位处理器的一个主要优势在于内存寻址能力,32位处理器内存寻址空间是3.2G,而64位处理器的内存寻址空间能大大超过4G。  

虽然现在智能手机才到达3GB的内存,但智能手机将有一天用上更大容量的内存,64位架构能够立刻发挥出应有的水准。除了性能上的大幅提升,64位处理器有更高的战略意义。乔布斯曾在2007年时对比尔·盖茨提过出“后PC时代”,64位生态系统部署之后,会进一步模糊PC和移动领域的界限,把移动设备的计算能力PC化,同时继续把PC软件移动化。就算不谈安卓系统,高通也是微软合作伙伴之一,高通在Windows Phone和Windows RT中投资了许多,微软一直想把桌面和移动两个领域结合起来,因此必须依靠移动设备的64位处理器。低端入手 或改变市场格局  虽然决定进军64位处理器领域,不过首款产品骁龙410却是面向低端市场的。一来,对Android系统而言,虽然Android过渡到64位并不难,Android内核是基于Linux,而今年年初的时候Linux内核版就宣布支持ARM 64位。不过,目前的软件都是为32位处理器而设计的。所以想要发挥64位处理器的优势,还需在软件方面做出改变。如果运行32位的应用,虽然可以向下兼容,但是实际运行速度并没有增加,反而表现可能还不如32位处理器。  

其次,大概一年多前ARM宣布了套64位处理器架构“ARMv8”,款产品就是“Cortex-A50系列”,包括Cortex-A53和Cortex-A57架构。而它们的前辈Cortex-A5/A7就是面向低端市场的。高通这些年一直都是取得ARM指令集授权,然后自行设计处理器架构,由于这套架构已经比较成熟,这次也可以说是拿来主义了,直接就应用到这款骁龙410处理器上。  

不管怎样,高通是拿骁龙410当试水之作,还是仅仅用来宣示自己正式进军64位处理器领域,未来64位应用到高端处理器将是意料之中的事情。现在包括其他的厂商像三星、英特尔、联发科等都纷纷研发64位处理器,如果今年是苹果带领开启了64位移动设备的元年,明年2014年将有可能是64位爆发的一年。64位、八核、LTE等字眼将是明年移动处理器的关键词,高通正式加入64位处理器战场也为这场竞争带来了更多不确定性。