处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IC观察:IC设计趋向专业和兼容

IC观察:IC设计趋向专业和兼容
来源:电子工程网 时间:2012-05-29

随着 物联网 的应用, 网络 所需处理的业务量正在无限扩充,需要兼容的标准、制式也在不断增多,另外人们对通讯视听产品的音视频应用朝着高清化、3D化等方向发展。这就要求设计企业在应对这一趋势挑战时,需从宏观与微观两个层面做出努力:宏观上更具兼容性,微观上更趋专业细分。

随着 通信 技术的快速发展,数据处理量不断增多,人们需要的处理器性能越来越高。在此情况下,处理器的开发必然走向专业和细分。以 音频 、语音技术为例,人们对通信语音清晰度的要求变得越来越高,为了在嘈杂的环境中提供更好的语音清晰度,处理器将更加广泛地采用高级预处理技术,以降低背景噪声,改善语音清晰度,但同时也必然要求 DSP 支持计算密集的 算法 。设计公司以往推出的DSP内核往往带有大而全特征,产品的性能必然有所妥协,很难满足不同细分市场的专业性需求。细分市场往往需要有针对性的解决方案才能满足。对此,IP供应商CEVA公司市场拓展副总裁Eran Briman即指出,此前公司推出的音频处理器内核CEVA-TeakLite-3是那种一款内核应对不同需求的产品,但这种做法目前已不再适合。为适应当前专业化的发展趋势,CEVA在推出TeakLite-4时,提出了一个“架构”的概念,CEVA-TeakLite-4不再仅仅是一款内核,而是一种架构。在这个架构下包括四款(相互)兼容的DSP系列内核,可为设计人员提供一系列针对不同应用的可选方案,以满足不同细分化需求。其中CEVA-TL410和CEVA-TL411 DSP可分别提供单个32×32位乘法器和两个32×32位乘法器,针对语音、音频编解码器和hubs应用,CEVA-TL420和CEVA-TL421 DSP增加了全cache的存储器子系统和AXI系统 接口 。(更多相关阅读: IC采购信息 )

在市场对 IC 产品性能需求不断趋向专业和细分的同时,IC的设计与开发还朝着平台化与兼容性的方向发展。目前互联网络正在不断扩充, 爱立信 CEO卫翰思就预测:到2020年联网设备将达到500亿个。 Cisco VNI Mobile预计 移动 数据通信的业务量2015年将达到2010年的26倍。网络设备需要的兼容的标准、制式也在不断增多。

蜂窝网络仅仅是其中一个子集, WiFi 、有线网、 PLC 、Zigbee未来都将迎来重要的发展。因此,未来的互联网络必然是多模式、多标准、多重通信的。在此系统融合的背景下,网络设备不可能只支持一种技术。这就需要一个统一的平台,其中的统一调制解调器引擎需要覆盖全范围的 无线 技术,支持多种先进的通信要求,如 LTE -A、Wi-Fi 802.11ac、多载波HSPA+、Super Wi-Fi等,以适应数据爆炸。面对多标准的市场趋势,只有平台化更具兼容性的IC解决方案才能解决系统融合等问题。对此,IC供应商Broadcom(博通)公司即不断推出支持网络融合的产品,如单芯片( SoC )BCM53600系列产品,以满足向多住户单元(MDU)提供融合业务时产生的高速连接需求。单芯片系统包括集成的交换器、 PHY 、CPU、 EPON MAC 、话音DSP和软件 开发工具 包(SDK),提供端到端的服务质量(QoS)、分类、过滤和安全性。该系列器件还支持多种接口有助于灵活、平滑地向多种技术和部署方案过渡,如 VDSL 、VoIP、 10G EPON和 GPON