处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

高通首款64位处理器骁龙410分析 或改变手机市场格局

高通首款64位处理器骁龙410分析 或改变手机市场格局
来源:腾讯数码 时间:2013-12-16
近高通公司宣布将会在2014年针对中低端市场推出旗下首款采用Cortex-A53内核的64位移动处理器骁龙410。虽然64位处理器并不是由高通 首先推出,而包括苹果、联发科都已经涉足64位处理器市场。但是高通骁龙410的出现绝对会是一款可以改变智能手机市场格局的产品。

高通骁龙410处理器是高通首款64位处理器,与iPhone 5s搭载的A7处理器的位数相同。高通骁龙410采用了28nm工艺制程,配备Adreno 306图形处理器,支持1920×1080像素全高清视频播放,而且支持1300万像素的摄像头。值得一提的是,骁龙410芯片组集成了面向全球所有主要模式和频段的4G LTE和3G蜂窝网络连接,而且可支持双SIM卡或三张SIM卡,综合表现十分不错。

目前智能手机普遍采用的是32位处理器,随着苹果与高通率先推出64位CPU产品,今后三星、英伟达、博通、英特尔以及联发科等芯片厂商皆表示会在明年推出自己的64位处理器,可以预计2014年应该是智能手机64位处理器的普及年,尤其是随着高通骁龙410的发布,甚至不少低端机型也会配有64位处理器,从而带动整个行业生态系统的发展。
需要说明的是,高通骁龙410处理器定位的是中低端智能手机市场,售价150美元(约合人民币900元)左右,不像骁龙600、800那样高端。为什么呢,其一,Android系统还未正式支持64位,这方面需要OEM厂商们大力推动,当然它也可用于Windows Phone、Firefox;其二,目前已经做好准备的ARM 64位架构基本都是Cortex-A53,它现在的前辈Cortex-A5/A7就是面向低端市场的。
高通公司这些年一直都是取得ARM指令集授权,然后自行设计处理器架构,这颗骁龙410 MSM8916却有些“懒”,因为它直接使用了A53。

事实上,大家平常的目光多数都聚焦在高端产品上,骁龙400系列现在其实就有直接基于Cortex-A7架构的,也混合有自行设计Krait架构的,因此再次直接使用A53实属正常。
具体来说,该处理器采用台积电28nm LP工艺制造,四核心主频1.2GHz起步,内存支持单通道64-bit LPDDR2/3。图形核心是新的Adreno 306,具体频率不详。目前骁龙400全系列用的都是Adreno 305,包括MSM8x28、MSM8x26,估计差别不大,可能只是频率更高一些而已。
说得再多,现在也只是高通公司口头宣布而已。而64位骁龙410 MSM8916处理器将会在2014年上半年推出,而搭载该芯片的设备要到下半年才会正式上市。而究竟这款芯片会给市场带来什么样的影响,我们可以一起拭目以待。