处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

加码遥控技术 飞利浦曲线布局智能电视

加码遥控技术 飞利浦曲线布局智能电视
来源:慧聪网 时间:2013-12-16

2013年,随着一众互联网企业的加入,智能电视竞争渐趋激烈,价格下限也在不断刷新,而这个趋势在2014年将更加明显,据中怡康预计,2014年智能电视的销量将达3812万台,渗透率将达82.5%。可以说,智能电视的红海已经来临,不过,对于整个智能电视相关产业来说,蓝海才刚刚开始。

智能电视游戏市场就是蓝海之一,据市场研究咨询公司IHS的分析师预测,智能电视游戏市场将于2016年达到16亿美金,同时也有业内人士分析称,智能电视将会取代主机成为下一个的游戏平台。现有的电视遥控技术目前显然无法满足未来大型智能电视游戏的需求,在此情形下,智能电视的遥控技术就显的尤为重要,也吸引了一众厂商加码投入,而知名消费电子企业飞利浦就是其中之一。

飞利浦uWand技术:基于摄像头直接定点

据了解,uWand是飞利浦针对智能电视所研发的一项直接定点及手势控制技术,此项基于摄像头的技术可嵌入遥控器中,并且可以授权于第三方使用。相比陀螺仪和触摸板等智能电视遥控技术来说,uWand能够提供更加流畅和精准的直接定点控制。

飞利浦uWand亚太区高级销售经理Galileo June Destura

飞利浦uWand亚太区高级销售经理Galileo June Destura在接受慧聪家电网记者采访时表示,智能电视或机顶盒上增添更多选项和功能会对用户界面的导航带来不便,因为每个功能在遥控器上都有它们各自对应的按键。这个问题在近几年更为严重,目前的遥控器上有很多按键,用户都不知道该如何操作,这就意味着很多用户没有使用这些额外的功能。

基于此,飞利浦研发出uWand遥控技术,旨在为电视用户带来更简单的体验。在采访中,Galileo June Destura向记者介绍了uWand技术的优势。

首先,是针对电视内容的搜索体验方面。现在市面上的智能电视都拥有非常丰富的互联网视频内容,而如何快速正确的寻找内容,提高用户体验,是一个非常艰巨的挑战。uWand技术可以有效减少浏览电视内容所需要的步骤,同时与增值服务配合时操作更便捷,另外,通过手和腕部的移动实现对电视的控制,也能避免用户长时间使用的疲劳问题。

其次,uWand可以将平板电脑所具备的精准定位与直观操控应用于智能电视,在浏览网页时,用户可以精确在屏幕上进行选择,而在APP的操作方面,uWand可以使手机APP完美的融于智能电视,甚至无需重新设计和开发。

再次,uWand可以为用户带来绝佳的游戏体验,体验提升后,能够提高用户对智能电视游戏的兴趣,即使是游戏机品质的游戏,智能电视也能够驾驭,而且还省去了消费者购买单独游戏外围设备的花费。

飞利浦欲借uWand与电视厂商合作

前文提到,uWand可以授权于第三方使用,此举也被看做是飞利浦借遥控技术曲线布局智能电视市场。

据Galileo June Destura介绍,电视制造商使用飞利浦uWand技术非常简单,只需要获得为电视制造商预先设计好的电器和软件参考设计套件,然后把uWand技术集成到他们的电视机和遥控器中即可。飞利浦还为遥控器维护控制部件提供uWand软件,使得遥控器生产商更容易引进uWand技术。

飞利浦将uWand定位为一站式固件解决方案,飞利浦将uWand遥控技术授权给电视和机顶盒制造商,把uWand 维护控制部件的固件销售给电视遥控器制造商,一站式的解决方案有助于电视制造商加快uWand的上市时间,而飞利浦则可以依托此项技术授权加深其在智能电视整体产业链的影响力,一举两得。

在如今竞争如此激烈的智能电视行业,飞利浦“曲径通幽”,未尝不是一个好的选择。

附:

Galileo June Destura

飞利浦uWand亚太高级销售经理

Galileo June Destura自2009年起担任飞利浦uWand亚太地区销售经理。自2000年加入飞利浦研发部起,Galileo一直以来跟由多学科技术人员、产品和用户界面设计师组成的具有开拓性的团队合作,研究并解答一个问题 - 既适合小型手机屏幕又适合大型客厅尺寸银幕的用户界面是怎样的。