处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

细数4G技术给安防产业带来的影响

细数4G技术给安防产业带来的影响
来源:互联网 时间:2013-12-13

TD-LTE是国家"十二五"支柱性产业"新一代信息技术"的关键组成部分。TD-LTE的发展,将促进移动宽带的发展,并与物联网、云计算等前沿技术相结合,形成新一代信息网络,带动互联网、软件、相关电子信息的迅猛发展。因此有人预言,在未来的几年时间内,4G技术将逐渐发展成熟,到时将会"蔓延"到安防行业,安防行业又将迎来一场新的技术变革。

无线监控

4G网络技术对安防行业的影响主要表现在无线视频监控领域。无线移动监控是网络监控的分支,网络传输的压力更加突出。而4G网络的到来将其移动无线传输的优势应用于移动监控领域。从目前试点的情况来看,4G网络的速度是3G网络的10倍,下载速度达100M,上传速度为20M,而一般的720P的高清监控需要的带宽基本每路在2M-4M之间,这就很好的满足高清监控的良好需求。如果4G网络能够在国内全面普及,那么以前基于二,三代网络传输的设备将渐渐失去市场。将来在4G浪潮的冲击下,安防行业的老旧产品的升级转型是必然的。

大数据

大数据视频架构是革命性的技术,特别在实时智能分析和数据挖掘方面,让视频监控从人工抽检,进步到高效事前预警、事后分析,实现智能化的信息分析、预测,为视频监控领域业务带来深刻的变革。实现基于大数据的视频监控云服务,让摄像机仅需通过互联网就能连接云端的视频监控托管服务,通过快速、智能的分析部署在云端的大数据,为小型企业、零售商店、餐馆酒店等提供实时监控视频和潜在风险管理,甚至能提供收费的基于视频内容的分析报告,如日常的客户数,平均队列长度等,创造新的商业模式。

高清化

4G技术在通信技术中属于一种全新的概念。它集3G与WLAN技术于一体,能够高质量地传输视频图像,图像传输质量能达到高清电视画质的程度。4G技术的下载速度可达到100Mbps,上传的速度也可达到20Mbps,比目前的拨号上网方式快10倍左右。它可以提供更加稳定和高速的无线移动网络,理论的下载峰值可达到每秒百兆左右,传输一个视频监控文件可能仅需几分钟时间。此外,它能够满足安防产品用户对于网络服务的要求。4G技术有不可比拟的技术优越性,可以在ADSL和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署,然后再扩展到整个地区,这为安防系统的无线操作等扫去了技术上的难题。

对智能家居的影响

4G具有上网速度快、延迟时间短、流量价格更低等特点,能够有效实现移动状态下的高速数据业务,这不但能为用户带来更加便捷的移动生活,也将进一步推动智慧家庭和移动生产办公等相关产业的发展。尤其是作为智慧家庭的代表,智能家居行业将在4G的兴起带动下迎来更广阔的发展空间。

而不久前刚刚结束的“2013十大智能家居品牌”网络评选则释放出了多个积极信号,越来越多的用户开始关注智能家居带来的便利。其中,在此次网络评选中连续5年获得的海尔U-home除了普通智能家居打破了“单一控制”的传统,其全新升级的双向交互平台着实令人耳目一新。

助力智慧城市的发展

我们知道,智慧城市建设被国家列入了十二五规划,相关的政策对智慧城市项目建设的投入资金与支持力度不断在加大。国家对4G网络建设项目的支持力度必将超越3G网络,因为4G技术所延伸出来的产业链给社会带来的经济效益远远超过3G所能达到的范围。4G时代的发展速度预计将比3G更为迅速,甚至远超出安防行业人士的预料。各地政府近几年大力推动智慧城市建设,许多地区的政府部门规划中,都把4G技术作为搭建一个融合了移动互联网和物联网的信息应用平台,让市民在购物、出行、学习、教育、保健等方面享受到更舒适、更便利的服务,同时也让政府城市管理更加精细化、智能化。