由于需要处理的实时数据越来越多,许多 嵌入式 设计师从并行结构转向串行点对点结构。 CompactPCI 串行标准 于2011年由PICMG推出后,目前正成为串行嵌入式计算的主要标准。
FCI公司制造的高密度AirmaxVS连接器是CompactPCI 串行标准指定的连接器。 这些无屏蔽连接器非常适用于高速差分信号传输,具有出色的稳固和阻抗控制特性。
CompactPCI串行标准的成功是建立在普及的CompactPCI标准结构基础上的。
CompactPCI串行系统AirMax VS连接器
CompactPCI
经过PCI工业 计算机 制造商集团(PICMG)的开发,CompactPCI总线标准于1999年推出。由于具有3U和6U欧洲系统卡形状系数和19英寸结构,其已成为一种可升级、成本低和易于执行的标准,并为此确定了一种新型2.00毫米“硬公制”连接器。 (更多相关性阅读: IC现货网 )
CompactPCI的成功不限于远程通信和工业自动化应用: 多年来,CompactPCI已成功进入仪器、医疗和交通行业。 得益于传导式冷却方案,CompactPCI还在军事工业方面获得成功。
初的CompactPCI标准限于并行总线,不能处理不断增多的快速串行点对点连接应用。 为解决该问题,PICMG推出了CompactPCI PlusIO。
CompactPCI PlusIO
CompactPCI PlusIO(PICMG 2.30)于2009年推出,为各种串行点对点总线提供了大力的支持: 在背板上支持4个PCIe接口、4个SATA接口、4个USB2.0接口和2个以太网接口。
为了处理更高的串行传输速率(达到5Gbs),一种新型超硬公制(UHM)插座连接器被引入,其能向后兼容CompactPCI原有背板中使用的硬公制插头。
通过增加了高速串行通信功能,CompactPCI PlusIO拓展了CompactPCI 系统的可能性,但需要更大的处理能力,以满足不断增加的速度和带宽要求。
因此,有必要对CompactPCI进行一次决定性的演进:向严格意义上的串行系统发展。
CompactPCI 串行标准
的CompactPCI 串行标准(PICMG cPCI-S.0)于2011年推出,满足了不断增加的速度和带宽要求。 该标准真正具有高速总线通信特点,支持8个PCIe链接、8个SATA接口、8个USB2.0/3.0接口和8个以太网接口,并且数据传输速率达到12Gb/s。
CompactPCI PlusIO维持了对原始CompactPCI 结构的兼容,而CompactPCI 串行标准则要求连接器提供全新的技术。在更高的频率条件下需要更多的插脚,以实现下一个级别的串行通信。
为此,FCI公司制造的高密度AirmaxVS连接器被加以选用: 这些无屏蔽连接器非常适用于高速差分信号传输,具有出色的稳固和阻抗控制特性。 对系统设计者来说,AirmaxVS连接器使CompactPCI 串行标准成为一种易于执行的结构,与其它的串行总线标准相比,成本更低。
提高医用电子产品性能
医用电子产品在未来的医疗保健中扮演非常重要的作用。 例如: 为改善病人护理,医疗系统设计者需要高性能系统,以支持病人用设备、医院记录和医疗提供机构之间的高带宽通信。
CompactPCI串行标准的设计正可以满足这些医疗多重处理要求。 由于其结构稳固耐用、数据分辨率捕获能力高,越来越多的医学影像系统正是建立在CompactPCI串行结构的基础上。
CompactPCI串行标准有助于医学影像设计人员更快实现嵌入式系统,并在应对这些系统所要求(扫描精确度)的大量数据处理时,有效性和可靠性更高。 CompactPCI串行标准可以提高这些影像系统的性能,而且更多的病人能以较低的成本得到更好的治疗。
提高工业电子性能
传统意义上所谓的工业进步更多的关乎“生产率”和“成本”,关注点放在有效性和可靠性上,以对生产过程加以控制。许多对此提供支持的工业系统都建立在原始CompactPCI?标准上。
然而,成功的工业公司已通过重视“安全”、“质量”和“灵活性”将性能提升转向到下一个级别。
工业系统设计人员目前正在利用CompactPCI串行结构以实现可以支持相关实时数据共享、分析和归档的各种系统。 通过这些系统,工业性能向改善的灵活性、更好的产品质量和更少的工伤事故的方向而提高。 (相关拓展: 芯片小批量采购 )
结论
CompactPCI标准是一个非常受欢迎的标准,尽管经过几次革新,但其结构仍经得起考验。 除此之外,的主要CompactPCI串行结构使嵌入式设计者能够设计出容错、高速的串行系统。
对串行点对点连接的需求正不断增加,这促进了串行嵌入式计算的需求增长。 CompactPCI串行标准通过支持可靠、稳固和低成本的串行解决方案正提高了工业和医学应用的性能。
对系统设计者来说,FCI公司制造的AirmaxVS连接器使CompactPCI串行标准成为一种易于实施的结构,与其它的串行总线标准相比,其成本更低。