处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

高速扫描仪未来呈现多样化趋势

高速扫描仪未来呈现多样化趋势
来源: 时间:2013-12-11

在数码相机、多功能一体机等现代电子设备的冲击下,整个扫描仪市场销售量呈现下降趋势。而高速扫描仪市场却逆势繁荣,据IDC统计,2010-2014年的年复合增长率将达到8.1%,2014年中国高速扫描仪市场的销售收入规模将达到1.8亿美元,展现出广阔的发展前景。

高速扫描仪行业正经历繁荣:因随以金融、教育、政府为代表的行业信息化建设力度不断加强,海量文档快速扫描及数字化存储管理需求飞涨,而满足这类需求的高速扫描仪产品也自然风生水起。

一方面,专业性较强的高速扫描仪,更能适应行业用户的专业化需求。同时,随着我国城市信息化和数字化建设的不断深入,高速扫描仪以其专业和高效的优势,在专业化需求市场上,尤其是在电子化政务领域,占据着不可替代的地位。

老牌高速扫描仪企业富士通近日推出了四款高速扫描仪新品,包括fi-7180/7280、fi-7160/7260,这四款产品在同类别扫描仪中扫描速度快,采用全新的扫描驱动软件和图像扫描软件,并且具备多种“智能功能”,包含确保混合纸张扫描时进纸稳定,支持对多台扫描仪进行安装和操作的集中管理功能,减少人力成本和时间。

富士通一直以来都致力于高速扫描仪的布局,富士通从1975年开始生产扫描仪设备,产品分为两大系列,即面向企业用户的fi系列以及面向专业用户的scansnap系列。

从全球来看,富士通在日本的占有率已经超过60%,美国年底将接近60%;欧洲地区已接近50%;亚洲和大中华区属于第三梯队,大概40%-45%之间。

截止至2013年11月,富士通高速扫描仪已销售6万台左右(特指20页以上机型)。10年来,富士通扫描仪保持10%的增长速度,高于业界平均水平,欧美地区增速15%。

IDC调研数据显示,富士通2012年在中国的出货量市场份额已经达到38.6%,并从2008年开始持续保持年度市场排名的位置。相信未来在中国市场增长将更加明显。