处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

视频监控三部曲 引领数据存储技术多时代

视频监控三部曲 引领数据存储技术多时代
来源:安防知识网 时间:2013-12-09

如今视频监控概念的普及和应用深入,作为视频监控的早应用,安防市场得以发展,并已初具规模,近年来每年一直以15%~25%左右的增长率快速发展。“和谐社会、平安城市”不仅对安防的产品技术及解决方案提出了新的更高的要求,更是改变了安防监控应用的理念。

安防监控发展与信息存储

在三个阶段中,我们可以清楚地看到监控数据的存储技术的变化和发展。初是以模拟信号和设备为特征的CCTV(ClosedCircuitTelevision,闭路电视监控)系统,采用VCR(VideoCassetteRecorders)存储监控数据;到数字化或部分数字化监控系统中以DVR(DigitalVideoRecorder)或具有网络功能的NVR(NetworkDVR)存储监控数据;再到现在蓬勃发展的网络化视频监控系统(IP监控系统),采用更新的存储技术(DAS、NAS、IPSAN或FCSAN等)存储监控数据。这是监控系统走过的三步发展之路,也是监控数据存储的三个不同时代。

客观地说,目前的模拟化技术还占据较大比重,但是其局限性十分明显,数字化和网络化的安防技术应用的日益广泛和深入,已是必然的发展趋势。在模拟技术和数字技术的安防市场初期,用户比较重视的是硬件设备,比如摄像头等,所以在、第二代监控系统中,存储关心并解决的问题是如何将监控到的数据忠实地、完整地记录下来,以备日后出事能有效查询,所以监控数据的重要性发挥得很有限,可以说关注的焦点是在监控数据的采集和传输端。随着网络化监控的发展,其数据的采集应用越来越普遍,范围越来越广,传统的数据存储方法越来越不能满足需求,就是说连基本的数据事后备查也难以满足。从用户的角度看,现有的监控基本上是各个独立的体系,各个行业或某行业内的不同地域可以通过监控的摄像头获取多种多样的有效信息,但难以实现共享,更谈不上安防信息的有效管理。

实际上,安防监控系统不仅对安防监控技术本身提出更高的要求,同时对监控数据的存储也提出了更高要求。随着安防监控系统应用规模和要求的提高,对监控数据的更高要求可以体现为几个主要方面:

(1)监控数据存储的可靠性与完整性;

(2)监控数据存储的可扩展性,包括:如何满足数据采集更高分辨率或更多采集点的需要,如何满足更长数据采集时间的需要;

(3)各部分的监控数据如何相互共享。在IT应用解决方案中得到广泛应用的存储技术(如:DAS、NAS、IPSAN和FCSAN等),是否能直接应用于安防监控系统呢?IT技术中的存储技术能否与监控系统融合?理论上是完全可以的,即现有的存储技术完全能满足这些需求。考虑到视频监控数据流(码流)访问的特点,如果针对安防监控的码流访问特点做合理的定制,则性价比会更合理。

安防视频监控的发展一直是业内关注的焦点,而信息存储问题也是制约安防视频监控发展的关键点躲在,就存储技术而言,存储技术完全可以满足新一代的安防监控系统对安防数据日后备查的需要,可以解决监控数据可靠、完整、共享存储的问题。

安防视频监控走过三个阶段,而数据存储问题也是限制着安防视频监控发展的关键。当然,就以现在的存储技术来说,还是可以满足现状的安防监控系统。不过我们还是需要更好的存储技术,让数据更完整、更方便存储起来,让我们一起看看未来的安防监控以及存储技术又有什么大发展吧。