处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

RFID技术日新月异 追踪手术器械无压力

RFID技术日新月异 追踪手术器械无压力
来源:互联网 时间:2013-12-04
RFID技术的发展日新月异,从仓储管理到银行自动柜员机的纸币追踪,几乎每个行业都可以找到相应的应用。而在与人民生活息息相关的医疗领域,RFID也逐渐以更加实用和创新的应用方式体现出它的先进性。

RFID在医疗领域的应用主要以追踪医疗设备为主,在病床、轮椅、输液泵等设备上已经展开了相当成熟的应用。RFID帮助医疗机构定位这些资产的位置,记录资产的使用维护信息,防止资产被盗丢失,对医疗机构高效合理的管理库存具有非常重要的意义。除了大型资产管理,RFID还可以用来设置某些机密文件的使用权限,追踪文档,管理病患信息等。但随着RFID更深入的应用,医疗领域又对其提出了更具有挑战性的需求:追踪手术器械,避免手术器械被遗失在病人体内导致严重的医疗事故和并发症。

目前在手术器械的清点和管理方面,使用较多的方式是激光打标或安装高频RFID标签。但这些方法的效果都不甚理想,除了读取速度慢,这些技术不允许同时读取多个标签,依然无法实现高效安全的管理。超高频RFID标签同时具备长距离读取和同时群读的特点,非常适用于需要实时监控的流程管理。医疗手术器械追踪所使用的RFID标签必须符合医疗标准和生物相容性,能够承受反复多次的高温高压蒸汽灭菌和化学清洗循环,此外由于手术器械特殊的体积形态,标签本身的尺寸和安装方式都必须非常特殊,标签还要能够在金属环境中使用,这些条件都是手术器械RFID应用不可或缺的。

目前行业内已经出现了满足以上所有要求的超高频RFID标签——Xerafy XS系列高温高压蒸汽灭菌金属标签。XS系列标签拥有2款不同形态的标签,它们的大小都适合安装在绝大部分的手术器械上,并且可以被嵌入器械中程度上避免对使用的影响,这2款标签的读写距离长达2米,符合美国FDA医疗器械规范,能够承受反复多次的高温高压蒸汽灭菌循环,是目前行业内尺寸小的超高频金属标签。这种尺寸如此小巧的标签在今后的一些微创外科手术,如矫形、脊柱外壳,神经外科,耳鼻喉科等同样适用。RFID取代了光学或电磁技术,帮助医生精确定位器械的位置,记录重要的信息。

RFID的价格随着应用普及而逐渐下降,尤其是在一些新兴出现的行业,如医疗卫生。据研究机构TechNavio的数据显示,2010-2014年间,RFID在医疗行业的应用以每年29%的速度增长。