处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Canalys预测:2014年全球平板出货量将与个人电脑基本相同

Canalys预测:2014年全球平板出货量将与个人电脑基本相同
来源:技术在线 时间:2013-12-02
英国Canalys公司于当地时间2013年11月26日公布了一份市场调查结果,预计包括平板电脑和个人电脑在内的“客户端PC”在2013年的全球出货量为5.04亿台,比上年增加9.7%。其中平板电脑为1.95亿台,笔记本电脑为2.05亿台,台式机为1.04亿台,这三类产品在整体出货量中所占的比例分别为38.8%、40.6%、20.6%。

  笔记本电脑和台式机的出货量持续减少,不过平板电脑的出货量在稳步增加。Canalys预测,今后这种趋势还会继续保持下去,2014年平板电脑的出货量将与笔记本电脑和台式机的总出货量基本相同。  

该公司推测,2014年平板电脑的出货量将达到2.85亿台,笔记本电脑为1.92亿台,台式机为9800万台。平板电脑的比例在总出货量中占49.6%,接近笔记本电脑与台式机的总和50.4%。之后,平板电脑的出货量还会继续增长,预计到2017年将达到3.96亿台,占整体的60.5%。    

  Canalys同时还公布了按照OS区分的平板电脑在2013年的出货量预测,安卓为1.13亿台,占平板电脑整体的58.1%,其次为iOS的7395万台(占37.9%),然后是Windows的772万台(占4%)。该公司预测,2014年这三种OS的比例分别为安卓65%、iOS 30.4%、Windows 4.6%。      

Canalys所说的客户端PC是指,通过运行第三方的应用,能以多种目的利用的计算设备。画面尺寸在7英寸以上的平板电脑也属于客户端PC的范畴。(特约撰稿人:小久保 重信,NEWSFRONT)