处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

MICS无线电技术应用于首款治疗高血压和心脏衰竭的植入式系统

MICS无线电技术应用于首款治疗高血压和心脏衰竭的植入式系统
来源:EDN China 时间:2012-05-23
 
 
加拿大渥太华——卓联半导体公司近日宣布,其MICS(医疗植入通讯服务)无线射频技术被用于全球首款治疗高血压和心脏衰竭的植入式医疗设备中。该设备由位于明尼阿波利斯市的CVRx公司所开发,通过激发人体的自然生理反应来调节患者的血压和心血管功能。美国有近8000万高血压和心脏衰竭成年人患者。

 

“CVRx公司的Rheos系统是一款独特的治疗方案,它突出了对我们公司用于植入式无线医疗设备的超低功耗无线电解决方案日益增长的需求”,卓联公司医疗产品组高级副总裁兼总经理Steve Swift表示。“我们是行业内一家能提供用于医疗保健市场的符合标准的无线芯片的供应商,我们公司正在积极地和当前创新型新款无线产品的公司(如CVRx公司)共同努力,改善病人护理质量以及降低医疗成本。”

 

CVRx Rheos系统包括一个植入在锁骨下方的小型脉冲产生器和二根连接到颈动脉窦的细电线。此外,还有一个采用卓联公司MICS无线技术的外部编程器,该外部编程器用于对脉冲发生器进行无线编程以激活位于颈动脉窦的接收器。这些接收器会发送化学信号,而大脑会将这些化学信号理解为血压和心脏负荷上升,从而激发大脑通过采取降低心率、张开血管和减少从人体流经肾脏的血液量等自然步骤来改善心血管功能。该无线链路也可以被用于调节植入设备的性能,以便满足每个病人的不同需要。

 

“我们公司的Rheos系统自动地触发人体自有的天然机制,用于在药物治疗失效的情况下降低患者的血压和治疗心脏充盈有问题的心脏病患者”,CVRx公司产品开发和运营副总Joseph DuPay表示。“卓联公司的高性能MICS无线电技术、医疗管理经验和技术支持对加速这款新系统的开发十分有价值。”

 

依据美国心脏协会的数据,全球范围内每8例死亡中就有一例死于高血压。仅在美国就有约7400万高血压患者。尽管使用了多种药物来治疗,但仍约有25%的高血压患者无法控制自己的病情。美国有520万成年心脏衰竭患者,心脏衰竭,指心脏无法提供足够的血液流量来满足身体的需要。心脏衰竭大大增加了心脏猝死的风险,并会导致患者的生活质量出现严重问题,患者会觉得气促、不耐运动和水肿。

 

卓联的ZL70102 MICS无线电技术能提供高数据速率、超低功耗和独特的唤醒电路,可用于实现支持先进的监测、诊断和治疗应用的医疗设备的无线性能。已有的客户将卓联公司的MICS技术设计用于其心脏起搏器、植入式心脏除颤器(ICD)、神经刺激应用以及相关的编程和监控设备。