处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2013年上半年智能摄像机市场调查

2013年上半年智能摄像机市场调查
来源:CPS中安网 时间:2013-11-30

2013年上半年智能摄像机市场规模较2012年市场规模18亿元增长了约1.3倍左右,2013年智能摄像机市场规模将达25亿元左右。其中,平安城市、交通行业、机场、军事基地是智能摄像机应用多的行业,达到了30%以上;医学和监狱居次,达到20%以上;银行、石油石化、电力、工业检测和其他大型基础设施则达到了10%以上。

近年来,智能监控的出现把视频监控从以往的“被动监控”变成“主动监控”。它通过智能化的识别工具对影像进行分析,并将信息转换成有价值的数据,后以关键性的信息向使用者提供警示。同时,它又能够24小时保持清醒地运行,去除大量的垃圾信息,有效地控制监控范围内的所有动静。

一言以蔽之,智能视频监控将视频监控人员从繁琐的操作,海量的信息中解脱出来,并帮助他们更高效更精确地管理监控目标。本期特针对2013年上半年智能摄像机市场概况,以及产品及技术概况进行市场调查,希望能给读者借鉴参考。

2013年上半年智能摄像机市场概况

我们针对100多家厂商及工程商做了问卷调查,从调查数据中看出,2013年上半年智能摄像机市场规模较2012年市场规模18亿元增长了约1.3倍左右,2013年智能摄像机市场规模将达25亿元左右。

据了解,智能摄像机技术的应用大体上可以分为安全相关应用和非安全相关应用两大类。安全类相关的应用是目前市场上智能监控技术主流的应用领域。这些应用主要是协助政府或其他机构的安全部门提高室外大地域公共环境的安全防护。主要包括:高级视频移动侦测、物体追踪、人物面部识别、车辆识别和非法滞留等。非安全的应用主要面向零售、服务等行业,可以被看作管理和服务的辅助工具,用以提高服务水平和营业额。此类应用主要包括:人数统计、人群控制、注意力控制和交通流量控制等。如表1所示。

高端场所应用范围广

据调查了解,智能摄像机的应用大多在高端安防监控市场,主要集中在平安城市、交通、银行、石油石化、电力、公安、军队及武警、钢铁、环保、林业、矿业、建筑及展馆等行业中。其中,平安城市、交通行业、机场、军事基地是应用多的行业,达到了30%以上;医学和监狱居次,达到20%以上;银行、石油石化、电力、工业检测和其他大型基础设施则达到了10%以上。

功能细分,防护升级

在重要基础设施市场中,智能监控技术中常用的功能就是“入侵探测”。例如机场,它的周界太过分散,一个人或者多个人都无法完全监控到所有周界。这种情况下,智能摄像机就可以充分展示它的才能了,它能够自动探测在某些特定场所或特定时间内进入或离开某一区域的可疑物体。

据了解,监狱、看守所及戒毒所的应用中,智能摄像机主要应用于室内,室内环境相对单一而且环境变化比较稳定,通过对各种智能视频分析功能在此环境中实际应用的分析,将一些重要并且检测准确率高的应用提炼出来,例如:视频质量诊断、警戒线、起身、区域看防、剧烈运动、值岗等,以达到比较高的检测准确率(99%),较低的误报率,达到比较好的辅助管理效果。

而银行ATM自动取款机因为涉及敏感的金钱,对安保的需求比较高,智能摄像机主要带有人脸识别、尾随、剧烈运动、异常动作等分析功能。

另外,在交通监控中,一般是利用智能交通监控控制系统,实现网络平台的全网视频监控,及时准确地掌握所监视路口、路段周围的车辆、行人的流量、交通治安情况等,为指挥人员提供迅速直观的信息从而对交通事故和交通堵塞作出准确判断并及时响应。如表2所示。

客户需求个性化

目前智能监控技术在监控行业内是炙手可热的概念,但不同行业的个性化需求差异,对智能监控技术提出了非常高的要求。每个行业客户、甚至每一个项目的具体应用环境,对智能监控的要求都有着细微的差别。

不过,据调查了解,对智能视频有需求的用户中,用户对功能的需求主要集中在周界、物体出现/消失、流量统计分析上。其中,周界功能应用得为普遍,与之相比,其它功能尚未得到有效普遍应用。且各场景下(实际应用中)一般都是单一功能的应用。安全防范目前是用户应用智能视频监控的首要目的。

2013年上半年智能摄像机产品及技术概况

目前市场上做智能视频监控的厂家很多,这些厂家大致可以分为三类:一类是专业做智能视频监控的厂家,这些厂家以国外厂家为主,如OV、ObjectVideo、IOimage等厂家;第二类是与国外厂家合作,技术源于国外厂家但做了改进的一些厂家,如卓扬、贝尔信等;第三类厂家是将常用的智能视频监控的技术与自己的产品做整合的一些厂家,如威乾等。

智能监控技术主要包括几个大类:对人、物的识别;对人、物运动轨迹的识别;对视频环境影响的判断和补偿。

对人、物的识别

主要就是识别监控系统关心的内容,包括人脸识别、车牌号识别、车辆类型识别、船只识别、红绿灯识别等等。识别类的智能监控技术,关键的要求就是识别的准确率。比方说车牌号识别,目前市场上做的好的,识别率在95%甚至98%以上,这样就能够较好地满足道路监控类客户的需求。如果识别率低于90%,就会对管理人员带来很大的麻烦。识别类技术,常常应用于道路监控、金融银行、航道管理等行业,主要是为客户提供识别记录和分级管理的依据。

对人、物运动轨迹的识别和处理

目前细分的很多,主要包括虚拟警戒线、虚拟警戒区域、智能跟踪、人数统计、车流统计、物体出现和消失、人员突然奔跑、人员突然聚集等等。此类技术,除了数量统计外,一般是对某个过程进行判断,一旦发现了异常情况,如有人进入警戒区域、广场东北角有人迅速聚集等情况,就发出报警信息,提醒值班监控人员关注相应热点区域。对于数量统计类技术,关键的技术点是发现异常情况,并对异常情况进行数量统计。所以要求统计数据的准确率,尽量降低误差。运动轨迹识别处理类的技术,受实际监控应用场景影响非常大。此类技术的关键是能够尽快发现异常,需要尽量避免遗漏,提高预报的准确率。目前此类功能主要应用于平安城市建设、商业监控等行业。

对视频环境影响的判断和补偿

环境的影响主要包括雨、雪、大雾等恶劣天气、夜间低照度情况、摄像头遮挡或偏移、摄像头抖动等等。智能监控技术能够实现在恶劣视频环境情况下实现较正常的监控功能。受环境影响视频不清楚的时候,尽早发现画面中的人,或者判断摄像头偏移的情况后发出报警。此类功能关键技术点是在各种应用场合下,均能够较稳定地输出智能分析的信息,尽量减少环境对视频监控的影响。此类功能具备普遍的适应性,80%以上的监控点,都有增添此类功能的潜在需求。

技术所面临的问题

智能监控技术没有统一的标准

据采访了解,目前我国的智能监控行业欠缺一个标准化的概念,各厂商对智能化的定义出入较大,有的厂家认为系统具备了智能化分析能力的产品就算是智能技术的应用,可能其他厂家则认为“某种智能监控技术”太过简单,甚至根本称不上智能化。例如,有些系统只是简单地完成了一些运动检测工作,并不能从根本上实现自动分析并提取有威胁信息的功能;而一些系统虽然可以满足复杂的模式识别、目标跟踪等功能,但是在多变的实际应用环境中的工作状况却并不理想,很多功能形同虚设。所以,行业内应该规定一个统一的标准,对智能化的概念做出明确的定义。这样有利于产业的规范,也同时达到了教育客户的目的,使用户能够更清楚地了解智能监控技术的应用。

智能监控技术的市场认知与需求定位还需一个过程

据厂家介绍,目前智能化摄像机推广的难度在于这个市场所针对的用户接受程度和产品是否能满足他们的需求。目前,智能化摄像机技术在产品中所展现的功能与客户的需求相差有一段距离,客户往往过高地估计了智能化系统所能提供的便利功能;同时智能化摄像机技术的有效工作需要较高端的配套设备,甚至对设备的安装也有严格的要求,而很多工程商在这方面仍处在学习的阶段,这也同样造成智能化摄像机推广的难度。此外,产品的价格仍然十分昂贵,这就造成了用户觉得自己的投入和得到的产品效果不成正比。

智能监控技术的准确率问题

智能监控技术的准确与否取决于视频源的质量,目前高清监控没有普及,视频源的质量也就不能完全保证。智能技术开发需要过程智能视频监控的技术开发是永无止境的,不同应用环境对智能监控技术的要求也就不同,新生的智能监控技术在与传统的监控技术还有市场博弈的一个过程。

结束语

智能化、高清化、网络化是视频监控发展的必然趋势,智能监控技术的出现正是智能化这一趋势的直接体现。目前智能监控技术炙手可热,但不同行业的个性化需求差异,对智能监控技术提出了非常高的要求。每个行业客户、甚至每一个项目的具体应用环境,对智能监控技术的要求都有着细微的差别。为了推广这一技术来促进中国安防产业的升级和发展,达到多方共赢效果,需要将监控设备硬件供应商、智能视频技术供应商、分销商和经销商和系统集成商所有这些参与者合理的组织起来,使他们能够充分发挥各自的优势,创造出能够满足终用户需求的全面解决方案。