处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

物联网克服技术挑战 挥力家庭安防领域

物联网克服技术挑战 挥力家庭安防领域
来源:互联网 时间:2013-11-29
截止目前,世界已经部署了约50亿台“智能”联网设备。预计到2020年,将有500亿台联网设备,届时,我们将可以使用一个拥有万亿节点的网络。这些数字听起来确实令人震惊。我们今天部署物联网的基本原理,会成为实现上述目标的障碍。通过简化今天物联网的连接与通信方法,便可以实现500亿联网设备的目标。物联网时代需要有哪些准备,智能家居应用将会发生怎样的变化?

物联网需要做何准备?

物联网水平特性的低技术层准备,要求制造商们克服如下挑战:

网络接入:没有一种“万用”接入标准。在物联网中,会有各种有线和无线标准以及专有实现,用于网络接入。面临的挑战是,如何使用一种世界公用的数据类别,让各种接入标准之间相互通信。

电源管理:物联网中,更多设备将使用电池供电,或者利用能源采集技术,从而让设备更加便携和实现能源自给。有线供电设备需要更加高效。存在的挑战是,如何更加容易地给这些设备添加电源管理功能。无线充电将结合充电管理功能。

安全性:由于物联网内会有大量的数据传输,安全性是一个硬性规定。硬件嵌入式安全和现有网络接入安全协议的使用,对于确保物联网的安全性必不可少。另一个挑战是,如何告知消费者使用其设备中集成的安全功能。

复杂性:制造厂商正寻求为那些从来没有连过网的器件和设备增加网络接入功能,让其加入到物联网中。设计和开发的简便性,对于让更多设备联网必不可少,特别是典型RF编程较为复杂时。另外,需要让那些没有相关技术知识的普通消费者也能设置和使用其设备。

快速发展:物联网正在不断变化和发展。每天都有更多的设备加入,而这个行业仍然处在其初期阶段。我们不知道会面对什么样的挑战、设备、应用和使用场景。因此,在发展的各个方面,都需要有灵活性。16MHz到1500MHz的处理器和微控制器,可以满足各种应用需求,从小型、能源采集无线传感器节点的微控制器(MCU)到高性能、多核处理器,均可应用于物联网。我们需要各种有线和无线接入技术,以满足市场的各种需求。后,还要求使用各种传感器、混合信号和电源管理技术,提供物联网用户界面和能源友好性设计。

物联网倾力智能家居

从技术架构上来看,物联网可分为三层:感知层、网络层和应用层。

感知层:其主要功能是识别物体,采集信息。

网络层:负责传递和处理感知层获取的信息。

应用层:是物联网和用户(包括人、组织和其他系统)的接口,实现物联网的智能应用。

基于物联网的“智慧城市”建设,在未来将逐步建立起“交通”、“医疗”、“水源管理”、“电力”、“集成公共服务”、“安全城市”等完善的大物联网,而对应的智能家居系统应用功能将向下面新型应用功能发展:

◇ 远程监控

智能家居系统在电信宽带平台上,通过IE或者手机远程调控家居内摄像头从而实现远程探视。当出门在外时,可以随时用IE或者手机查看家中的实时影像,了解家庭情况,远程探视家人;当窃贼趁家中无人进行偷窃时,自动报警信号能及时拨通手机,传送实时视频,并对现场进行录像、喊话驱逐;当出现意外事失火或是煤气泄漏等状况,家庭视频监控系统会自动将警告信息发送到预先设定的手机号码上。

◇ 家电远程控制

今后住户可通过IE或者手机控制家庭电器。如远程控制电饭锅煮饭,提前烧好洗澡水,提前开启空调调节室内温度等。家庭医疗保健和监护利用Internet,实现家庭的远程医疗和监护。Internet在智能家居医疗保健中的作用有着很大的潜力,不仅有助于身心更加健康,而且会降低医疗保健成本。在家中将测量的血压、体温、脉搏、葡萄糖含量等参数传递给医疗保健专家,并和医疗保健专家在线咨询和讨论,省去了许多在医院排队等候的麻烦。

◇ 讯息服务

通过Internet可在任何时间认识地点获得和交换讯息,讯息传输可以以多种形式,从静态文本、图形到动态的音频、视频讯息。在智能家居中,可以用手提电话或PDA通过无线网络手法E-mail,接受的股市行情。

◇ 网络教育

网络教学是将课堂带进了家庭,可帮助老师巩固课程,激发孩子们的好奇心。学校和家长通过家居中的Internet的教育工具可以合作的更加紧密,并在家庭和课堂之间建立起桥梁。同时,在智能家居中,不管哪个年龄段的人都可以享受教育资源,进行终生教育和学习。

关于物联网

物联网是新一代信息技术的重要组成部分。其英文名称是:“TheInternetofthings”。由此,顾名思义,物联网就是物物相连的互联网。这有两层意思:,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;第二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。物联网就是“物物相连的互联网”。

物联网通过智能感知、识别技术与普适计算、泛在网络的融合应用,被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。物联网是互联网的应用拓展,与其说物联网是网络,不如说物联网是业务和应用。因此,应用创新是物联网发展的核心,以用户体验为核心的创新2.0是物联网发展的灵魂。